在工业4.0应用中,智能传感器在工厂环境中日益普及,在一些工厂新构建的自动化系统中,传感器的使用明显增加,但广泛使用的传感器也带来一个重要变化,就是需要在这些旧款控制器内处理大量IO,这就需要构建存在尺寸和热量限制的高密度IO模块。在本文中,我将重点介绍数字IO模块的设计考虑要素,以及由Maxim Integrated(现为ADI公司一部分)推出的相关解决方案的功能与特性。
PLC从分立式方案向集成式方案转变
通常,在可编程逻辑控制器(PLC)中的数字IO是由分立式器件,例如电阻/电容或有独立FET驱动所组成。为了尽可能减小控制器的尺寸,并且要求能够处理2到4倍的通道数,这些都促使从分立式方案向集成式方案转变。
分立式方法的缺点相当明显,尤其是每个模块处理的通道数达到8个或以上的情况下,将会产生高热量/功耗,以及需要数量庞大的分立式器件,从尺寸和平均故障间隔时间(MTBF)的角度,以及需要可靠的系统规格来考虑,就足以说明分立式方法并不可行。
在构建高密度数字输入(DI)和数字输出(DO)模块的系统中,都需要考虑尺寸和散热问题,对于数字输入,它需要支持不同的输入类型,包括1/2/3类型的输入,以及在某些情况下,支持24V和48V输入。在所有情况下,可靠的工作特性非常重要,有时,断路检测也至关重要。对于数字输出,系统使用不同的FET配置来驱动负载,驱动电流的精度通常是一个重要的考虑因素。此外,在许多情况下,诊断功能也非常重要。

设计高通道密度的数字输入/输出模块的考虑要素
传统的分立式设计使用电阻分压器网络将24V/48V信号转换为微控制器可以使用的信号,前端也可以使用分立式RC滤波器。如果需要隔离,有时会使用外部光耦合器。
构建数字输入电路的通常会采用一种典型的离散方法,这种类型的设计适合一定数量的数字输入,即每个板4到8个。超过这个数字,这种设计很快会变得不实用。这种分立式方案会带来各种问题,包括会产生高功耗和相关的板高温点,且每个通道需要一个光耦合器,以及部件过多会导致FIT率低,甚至需要更大的器件。更重要的是,分立式设计方法意味着输入电流随输入电压呈线性增加。假设采用一个2.2KΩ输入电阻和24V VIN,当输入为1,例如,在24V时,输入电流为11mA,相当于功耗为264mW。常见的8通道模块的功耗大于2W,32通道模块的功耗大于8W。
单从散热角度,这个分立式设计无法支持单个板上的多个通道。集成式数字输入设计的最大优势之一在于显着降低功耗,从而减少散热。大多数集成式数字输入器件允许可配置的输入电流限制,以显着降低功耗。当限流值设置为2.6mA时,功耗显着降低,每个通道约为60mW,8通道数字输入模块的额定值现在可以设置为低于0.5瓦。
反对使用分立式逻辑设计的另一个原因,是因为有时DI模块必须支持不同类型的输入。IEC公布的标准24V数字输入规格分为1型、2型和3型。1型和3型通常组合使用,因为其电流和阈值限值都非常相似。2型具有6mA限流值,要更高一些。采用分立式方法时,可能需要重新设计,因为大部分分立值都需要更新。
但是,集成式数字输入产品通常支持所有这三种类型。从本质看,1型和3型一般受到集成式数字输入器件支持。但是,为了满足2型输入最低6mA的电流要求,我们需要针对一个现场输入并联使用两个通道,而且只调节限流值电阻,这需要进行电路板变更,但变更很小。
典型的分立式数字输出设计具有一个带驱动电路的FET,由微控制器进行驱动,可以使用不同的方法来配置FET,以驱动微控制器。
高边负载开关的定义是它必须由外部使能信号控制,并连接或断开电源与给定负载的连接。与低边负载开关相比,高边开关为负载提供电流,而低边开关连接或断开负载的接地连接,从负载获取电流。虽然它们都使用单个FET,但低边开关的问题在于负载与接地之间可能会短路。高边开关保护负载,防止接地短路,但是低边开关的实现成本更低。有时,输出驱动器也配置为推挽开关,需要两个MOSFET。
集成式DO器件可以将多个DO通道集成到单个器件中。由于高边、低边和推挽开关使用的FET配置不同,因此可使用不同的器件来实现每种类型的输出驱动器。

感性负载的内置消磁功能
集成式数字输出器件的关键优势之一是器件本身内置感性负载消磁功能。感性负载是任何包含线圈的器件,在通电后,通常执行一些机械工作,例如电磁阀、电机和执行器。电流引起的磁场可以移动继电器或接触器中的开关触点,以操作电磁阀,或旋转电机的轴。大多数工业应用中,工程师使用高边开关来控制感性负载,挑战在于,当开关打开,电流不再流入负载时,如何给电感放电。不当放电导致的负面影响包括:继电器触点可能拉弧、很大的负电压尖峰损坏敏感型IC,以及产生高频噪声或EMI,进而影响系统性能。
在分立式方案中,对感性负载进行放电的最常见解决方案就是使用续流二极管。在这种电路中,当开关闭合时,二极管被反向偏置且不导电。当开关打开时,通过电感的负电源电压会使二极管正向偏置,从而通过引导电流通过二极管的方式使存储能量衰减,直至达到稳定状态且电流为零。
在选择数字输出器件时,需要考虑多个重要因素。应仔细考虑数据手册中的多项规格,像是查看最大连续电流额定值,并确保在需要时可以并联多个输出,以获得更高电流的驱动器,并确保输出器件能驱动多个高电流通道(超过温度范围),以及确保导通电阻、电源电流和热电阻值尽可能低。此外,输出电流驱动精度规格也很重要。
另一方面,想要从一些超出范围的工作条件下恢复,诊断信息就非常重要。首先,您希望获取每个输出通道的诊断信息。其中包括温度、过电流、开路和短路。从整体(芯片)来看,重要诊断包括热关断、VDD欠压和SPI诊断。

不受电感限制的高边开关/推挽式驱动器
对于许多应用,特别是工业行业中每个IO卡具有多个输出通道的应用,该二极管通常尺寸很大,会导致成本和设计尺寸大幅增加。现代数字输出器件使用一种有源箝位电路在器件内实现这一功能。例如,Maxim Integrated采用一项获取专利的安全消磁(SafeDemag™)功能,允许数字输出器件在不受电感限制的情况下安全地处理“无限电感”的24V DC负载。
例如,Maxim Integrated推出的MAX14912/MAX14913具有八个640mA智能高边开关,也可配置为推挽式驱动器,可用于高速开关。从输入到高边/低边驱动器开关的传输延迟为1µs(最大值)。每个高边驱动器在TA = 125℃、500mA负载电流时的导通电阻低至230mΩ(最大值)。
MAX14912/MAX14913器件可通过引脚或SPI接口进行配置和控制。SPI接口采用菊链连接,可有效级联多片器件。SPI也支持命令模式,可获得最详细的诊断信息。MAX14912支持在并行或串行设置模式下通过SPI进行配置,而MAX14913仅支持在串行设置模式下通过SPI进行配置。
高边模式下的负载开路检测功能检测开关打开/闭合状态下的线路开路条件,LED驱动器指示每个通道的故障和状态条件。内部有源箝位电路加速高边模式下感性负载快速关断。
MAX14912/MAX14913采用56引脚、8mm x 8mm、QFN封装,可应用于楼宇自动化、工业数字输出、PLC系统等领域。
结语
在设计高密度数字输入或输出模块时,当通道密度超过一定数量时,分立式方案便毫无意义。从散热、可靠性和尺寸方面考虑,必须仔细考虑集成式器件选项。在选择集成式DI或DO器件时,必须注意一些重要的数据要点,包括可靠的工作特性、诊断、支持多种输入-输出配置。Maxim Integrated推出的MAX14912/MAX14913可满足上述的要求,适用于高密度数字输入/输出模块的设计,将是您开发相关应用的理想选择。