通过物联网技术实现全球可持续发展

Arrow Times/March/0325-ArrowTimes-ADI-Header-Image-820x410

物联网在数字化转型中发挥着重要作用,它通过在基础设施中嵌入传感器来减少通过移动数据进行的物理移动量,这对构建更可持续的全球生态系统有着重大影响。物联网通过积累和利用数据提供了解决能源效率挑战的方法,能够通过更先进的传感技术测量能源利用情况,是提高效率和可持续性的第一步。本文将为您介绍物联网技术对实现全球可持续发展所带来的影响,以及由ADI所推出的相关解决方案。

创新和技术协助实现可持续发展 

现今我们面临着一场巨大的能源危机,这场危机推动了对更可持续的全球生态系统的需求,以减少了人类的碳足迹。许多人、组织和政府都在努力更好地了解人类对生态系统所带来的影响,并参与改变我们的世界,以建设更美好的未来。物联网设备可用于减少需求,并更有效地利用现有资源,随着快速的创新步伐和新技术的快速发布,将有助于开发更可持续的能源,最大限度地减少人类的碳足迹,并改善我们社会所带来的影响。 

想要对可持续发展产生影响可以通过三种方式实现。首先,将有机会减少对资源的需求,这可以通过虚拟化和智能解决方案来实现。另一种方法是通过改进人类的做事方式来提高效率。例如,用电动机代替内燃机或通过风能等可再生能源代替燃煤来发电,这些都是环保的能源生产方式。第三种方法则是管理污染,这可以通过监测和封存来实现。这三种方法都需要创新和技术发展。 

为了满足对效率的需求,电子产品已经经历了几次转型。有了物联网,将看到对可持续发展产生积极影响的最大机会。物联网和边缘计算的实施是一种典范式转变,将能源的使用从移动物理对象转移到移动数据。这种转变可通过物联网用于优化当前流程,从而提高效率,也可以采用新流程来进行改善。这两者都对可持续性产生有意义的影响,但引入新流程则是变革性的发展。 

0325-ArrowTimes-ADI-Article-Improved effficiency

通过行业标准和联盟来加速创新并克服挑战 

推动行业标准和联盟创建是加速创新并克服挑战方法之一,市场需要更快、更短的设计周期,需要更多生态系统合作伙伴,以便能够及时推动竞争性解决方案。在物理基础设施中的嵌入式物联网设备想要实现快速扩展,便需要采用开放式架构,这也导致行业标准和联盟的形成。 

O-RAN(开放无线接入网络)联盟是一个很好的示例。这是一个由电信行业运营商发起的联盟,它们的目标是提供智能、开放、虚拟化和完全可互操作的移动网络。成员和贡献者都在参与开发和鼓励5G基础设施的白盒生态系统,传统上,这个市场一直由部署专有黑盒解决方案的大型电信公司主导。O-RAN联盟将提供接口标准和白盒参考设计,以实现广泛参与,加快5G创新的速度和多样性。 

行业标准和联盟的一项重要职责是确保可靠性和可维护性开发,以及应对未来需求的波动。标准和联盟还定义了安全要求,以保护我们的未来免受无意和恶意攻击,这些工作组的安全组件应能够评估安全风险并定义互操作性。

0325-ArrowTimes-ADI-Article-enable global sustainability

安全对可持续性发展所带来的影响 

安全的基本原则之一是根据资产的风险和价值,将正确的安全措施应用于系统内的正确位置。随着我们继续开发驻留在传统或新型物理设备中的连接解决方案,威胁面正在不断扩大,这使得安全成为实现物联网并对社会和环境产生有意义影响的基础要素之一。 

在联盟和标准机构中发挥作用是影响良好安全实践的主要机会,有意识地采取安全措施则可以通过三种方式直接影响可持续性。首先,是减少电子垃圾。电子垃圾通常不被视为重大的环境问题,但它是一个充满机遇的领域。如今,回收电子垃圾的成本非常高,即使妥善处理也是如此。目前需要找到更好的回收电子垃圾的方法,但正确的安全解决方案将可帮助减少产生的垃圾总量。这可以通过延长产品的使用寿命,以及开发允许软件定义解决方案的硬件平台来实现。结合支持这两种方法的安全子系统可以延长硬件生命周期,并提供利用第二生命解决方案的方法来减少电子垃圾。 

减少运营浪费是安全性影响可持续性的另一种方式。为体积小巧的物联网应用定义安全标准可以减少设备的整体尺寸和功耗。一般通常采用数据中心的方法来定义边缘设备接口,通过指定安全要求以包含更多必要的算法和附加接口,若能仅指定最少数量的接口和加密过程,将得以减小整体产品尺寸。 

安全性还具有巨大的社会影响,它需要确保安全操作、保护用户隐私,无论是对于最终用户还是开发团队而言,都需要使安全性更直观且简单。大多数人都不是安全专家,也不了解安全配置和设置的含义,从用户的角度寻找无缝整合安全性的方法,对他们的整体福祉有重大影响。 

随着当今创新步伐的加快,ADI正在为可持续发展领域的技术做出重大贡献。ADI的无线电池管理系统正在通过降低材料成本和提高设计灵活性来改变汽车行业,从而实现更高效的电动汽车规模扩展。储能系统(ESS)可通过缓解风能和太阳能等可再生能源固有的间歇性问题,促进了可再生能源与主流能源的整合。此外,ADI EagleEye™占用监控解决方案解锁了观察和分析能力,从而更有效地管理建筑物。这些只是利用ADI解决方案来提高效率,并通过获得有意义的创新来减轻环境影响的众多应用中的一小部分。 

ADI的安全方法旨在通过允许快速创新和减少浪费的实践,使ADI的技术能够产生更可持续的全球生态系统。这些实践植根于符合行业标准,同时有助于形成新标准,以实现安全和可持续的边缘解决方案。ADI的安全解决方案旨在许多不同的应用中具有高重用性,以确保团队能够快速创新,并确信安全解决方案符合标准,并在架构设计上具有稳固性。ADI的安全架构将支持动态生命周期,并能够随着行业不断发现潜在需求而增强软件功能。ADI致力于帮助客户引入新的转型解决方案,通过转变模式来帮助旧流程变得更加高效。

0325-ArrowTimes-ADI-Article-TESA

可信计算解决方案改善端到端的安全问题 

ADI致力于将安全放在一切工作的首位,其安全解决方案为信任设定了期望,并协助客户的业务能够应对不断变化的威胁。ADI致力于提供创新的资源和技术,以选择能够在整个安全旅程中发挥作用的信任基础。ADI的解决方案经过优化,可改善客户的端到端安全旅程,同时加快上市时间。 

ADI推出了一套可信计算解决方案ADI Assure™,这是一套针对安全威胁提供强大保护的产品,可提供持久的保证状态。借助ADI的可信边缘解决方案,客户的安全边界将更接近数据的来源,有助于提高对其真实性和可信度的信心。 

ADI建立了值得信赖的基础,帮助客户快速满足行业标准和监管要求,同时增强他们的防御能力,以应对产品生命周期中不断变化的安全威胁。ADI的前沿技术(如ChipDNA® PUF、防篡改NVM和先进的加密算法)增强了安全架构,并提高了对侵入性和非侵入性攻击的防御能力。ADI丰富的产品组合中包含灵活的可扩展安全解决方案,结合硬件衍生的信任根,可提供持续的保护并易于集成,最终为系统保驾护航并提高适应长期的弹性。 

ADI通过行业标准和合规的安全解决方案来缩短客户的上市时间,通过嵌入式安全性和安全的生命周期管理提供信任保证,并通过模拟与数字交汇处的创新提升安全状态。 

ADI为智能边缘提供的安全产品称为“可信边缘安全架构”(TESA),与CodeFusion Studio无缝捆绑。该产品通过将行业标准加密API与ADI安全解决方案的硬件安全功能相结合,为客户提供基础安全层。加速边缘创新意味着使客户能够专注于他们最擅长的领域,ADI的可信边缘安全架构允许客户跨单个安全API扩展边缘应用,同时为客户提供灵活的硬件平台和安全保证级别方法。 

CodeFusion Studio(CFS)则是一个基于微软开源开发环境Visual Studio Code(VS Code)构建、面向异构环境设计的嵌入式软件开发平台。CodeFusion Studio为ADI的嵌入式处理器和MCU提供了直观的开发工具。CodeFusion Studio具有可信边缘安全架构(TESA)、多核异构调试工具、Zephyr支持、集成引脚和时钟配置、现代UI、ELF文件可视化、开源工具等,由开发人员构建并服务于开发人员,旨在加速开发并采用现代软件开发流程。 

结语 

物联网技术为实现全球可持续发展提供了强大的推动力,通过连接设备、数据和系统,物联网不仅提高了资源的利用效率,还推动了绿色能源、智能城市和循环经济的发展。在面对全球环境挑战的关键时刻,物联网的创新应用正在加速构建更环保、更高效的生态系统。ADI通过提供可信计算解决方案来协助客户构建安全的物联网环境,物联网将在实现可持续发展目标中发挥更为重要的作用,为人类和地球创造更加美好的未来。 

相关新闻文章

最新消息

Sorry, your filter selection returned no results.

请仔细阅读我们近期更改的隐私政策。当按下确认键时,您已了解并同意艾睿电子的隐私政策和用户协议。

本网站需使用cookies以改善用户您的体验并进一步改进我们的网站。此处阅读了解关于网站cookies的使用以及如何禁用cookies。网页cookies和追踪功能或許用于市场分析。当您按下同意按钮,您已经了解并同意在您的设备上接受cookies,并给予网站追踪权限。更多关于如何取消网站cookies及追踪的信息,请点击下方“阅读更多”。尽管同意启用cookies追踪与否取决用户意愿,取消网页cookies及追踪可能导致网站运作或显示异常,亦或导致相关推荐广告减少。

我们尊重您的隐私。请在此阅读我们的隐私政策。