作者:Bryce Beamer
Josh McHugh 是 FutureOf.org 的主编,该网站由一群作家和研究人员组成,旨在描绘医学和体育的未来。他还是 Attention Span Media 的联合创始人,这是一家通过战略洞察和营销推动企业发展的创新机构。
在这篇独家专访中,我们深入探讨了 McHugh 对疫情后的健康状况以及人工智能在医疗保健领域的未来的看法。
字幕:Josh McHugh
Bryce Beamer:2018 年,您出版了《The Future of Medicine》,预测了未来 25 年新技术将如何影响医疗保健。该书出版后的五年间,世界经历了翻天覆地的变化和技术发展。医疗技术发展轨迹中最大的惊喜是什么?
Josh McHugh:最大的惊喜:在新冠疫情的早期,世界各国政府和制药业携手合作,采用全新方法生产了一系列疫苗。我们曾在《The Future of Medicine》一书中预测过疫情的发生,并表示需要跨界合作来应对,但看到这一切真的发生了,真是令人惊叹。
BB:您的报告预测了在新冠疫情期间出现的一些政治和基础设施挑战。展望未来,您认为哪些技术能最大限度地减少未来疫情的影响,以及如何实施这些技术来预防疫情?
JM:与传统疫苗相比,mRNA 疫苗具有可设计性、开发速度快、成本低等特点,完全可以改变游戏规则。mRNA 具有靶向性,有望帮助形成疫苗以外的治疗方法,包括癌症治疗和基因治疗。
我们曾预测会出现所谓的“DNA 哨兵”,这是一种配备空气传播病原体检测传感器的设备,部署在港口、边境检查站、机场和其他交通枢纽。这些设备如今确实存在,但尚未广泛部署。向 DNA 哨兵迈出的早期一步:在流感肆虐期间,一些机场使用了温度传感器。
BB:由于新冠疫情,支持远程工作、教育和医疗的工具获得了大量资金和显著的技术进步。作为虚拟会议过渡到医疗保健的工具,暴露出了哪些技术差距?
JM:在新冠的高峰期,远程医疗蓬勃发展,患者对远程医疗就诊的要求一直居高不下。虽然从方便患者的角度来看,远程医疗就诊对医生来说是件好事,但却增加了利用视觉和触觉分析进行诊断的难度,迫使医生不得不进行更长时间的“问答”诊断。我们可以看到,在不久的将来,由传感器驱动的家庭健康扫描仪、增强型和虚拟(而非单纯的数字)医生出诊,以及从各种来源收集数据并帮助医生更快、更准确地诊断患者病情的人工智能等技术的结合,将缩小这种差距(患者的积极体验与医生的消极体验之间的差距)。
BB:您认为从工业、教育或体育领域过渡到健康领域的其他有影响力的技术有可能被采用吗?
JM:像 OpenAI 的 GPT 系列一样,LLM 的早期头条主要集中在生成式人工智能对教育的影响上:关于学生利用该技术在写作作业上作弊,以及关于模型如何在标准化考试中取得优异成绩。但不久之后,由于斯克里普斯转化研究所(Scripps Translational Research Institute)的 Eric Topol 的杰出贡献,能够在高质量、经过审核的医学信息上训练法学硕士的概念开始流行起来。
BB:谈到人工智能在医疗保健领域的益处,您的团队预测,由于通过 ML 进行图像处理的功效,人工智能和机器学习将大幅增长。在过去的 12 个月中,我们看到大型语言模型人工智能有了大幅增长。LLM 将在医疗保健领域发挥什么作用?
JM:LLM 将在医疗保健领域发挥巨大作用。它们将使世界上最好的医疗实践大众化,并以即时适用的方式传播到世界各地。尽管如此,在我们实现健康人工智能乌托邦之前,仍有大量的监督、数据卫生学、微调和实际测试工作要做,但我们认为我们会实现这一目标。
BB:当人工智能引入我们的医疗系统时,我们可能会面临哪些挑战?
JM:在组织的数据上训练 LLM 有很大的好处,但如果训练数据没有匿名化并在系统架构中得到充分保护,则会有很大的坏处。最近至少有一个例子表明,研究人员无意中暴露了数 TB 的私人数据。
BB:在《The Future of Medicine》一书中,您探讨了“涓滴创新”的概念,强调了为满足发展中国家的需求而进行的设计如何能够颠覆第一世界的医疗保健系统。您能否提供成功利用这种方法的项目实例或细节?
JM:我最喜欢的“涓滴创新”例子是假肢领域。近年来,苏丹 (Project Daniel) 和塞拉利昂 (Prosthetics for All) 发生了一些精彩的故事,在这些故事中,创新的人道主义者利用 3D 打印技术为这些饱受战争蹂躏的国家的截肢者设计、装配和制作假肢。全球 e-NABLE 网络的成员遍布 100 多个国家/地区,该网络合作为有需要的人免费制作 3D 打印假肢。由于这种低成本的全球创新,一些功能最复杂的假肢的价格已经从 50,000 美元至 100,000 美元不等降到了 10,000 美元以下。
BB:是什么促使这家公司采用新方法?
JM:对于所有这些组织来说,无论是基层组织(Prosthetics for All 和 e-Nable)还是企业组织(Unlimited Tomorrow 和 Open Bionics),关键的推动因素都是 3D 打印成本的下降,以及为假肢添加越来越智能和强大的控制软件和传感器的能力。

BB:随着机器人技术越来越多地融入医疗保健领域,如手术机器人和病人护理自动化,这种医疗技术的主要优势和潜在风险是什么?
JM:手术机器人是精准手术的一大进步。我们认为在这方面没有任何重大危险,原因很简单,它们的使用和开发并不是为了取代外科医生,而是作为帮助外科医生进行更精确、更高效手术的工具。除此之外,我们还看到假肢领域出现了外骨骼技术,这种技术正越来越多地被 X 代人所采用:软体机器人技术将帮助我们行动自如,并在年老时发挥作用,就像《超能陆战队》一样。
BB:您认为有什么监管措施可能会影响机器人技术未来在医疗保健领域的应用和有效性吗?”
JM:在监管方面,未来十年,医生和护士的短缺将日益严重。我们期待监管部门采取措施,鼓励在医疗保健领域使用机器人技术。
感谢 Josh McHugh 分享他对医疗保健的见解,并感谢 Attention Span Media 为帮助塑造未来所做的工作。请点击此处查看他们的新报告 “Future of Health”。
Bryce Beamer 是一位经验丰富的产品开发人员,他的工作涉及电子产品、硬产品和软产品,专注于制造工艺创新和推测性用户体验设计。Bryce 致力于运动服装、医疗和工业安全应用领域的可穿戴产品,将他在罗切斯特理工学院的学术研究与自己的专业实践相结合。
本文观点仅代表作者本人,不代表 Arrow Electronics Inc. 或其附属机构的观点。