证件欺诈,特别是假冒和伪造护照等旅行证件的行为,对小到个人身份、大到国家安全等事务都构成重大威胁。
嵌入国家电子身份证 (eID)、电子护照、驾照以及当今智能手机应用程序中的数字身份,为全球数十亿人提供基本的公共和私人服务。这包括证明个人的身份、获得医疗保健服务、出行、开立银行账户等等。Juniper Research1 最近的一份报告预测,到 2024 年,全球将有超过 30 亿公民配备政府发起的移动身份应用程序。许多国家/地区的移动身份证计划正在进行中,特别是爱沙尼亚、挪威、比利时、卡塔尔、阿曼、荷兰、冰岛、芬兰和摩尔多瓦等等。
欧盟最近推出了其数字钱包2 项目,在该项目中,国家身份证、驾照、支付系统(包括数字欧元)和医疗保健数据可以安全地存储在智能手机上,并且只有相应的机构才能访问。将 SIM 卡或其他安全元件与生物识别数据相结合,相比传统卡具有更多的安全性。
根据欧盟委员会的数据,如今,14 个成员国中只有大约 60% 的欧盟人口可以跨境使用其国家电子身份证。在所有成员国中,只有 14% 的关键公共服务提供商允许使用电子身份系统进行跨境认证,例如在互联网上证明个人的身份而不需要密码。
“每次应用程序或网站要求我们创建新的数字身份或通过大平台轻松登录时,我们都不知道我们的数据实际上会发生什么,”欧盟委员会主席 Ursula von der Leyen 在 2020 年 9 月 16 日的国情咨文中表示。3“这就是为什么欧盟委员会提议打造安全的欧洲电子身份:一个我们信任的身份,任何公民都可以在欧洲任何地方使用该身份来做任何事情,包括为自己交税到租赁一辆自行车。这是一种我们可以自行掌控、使用哪些数据以及如何使用的技术。”
例如,根据官员们的设想,在机场租车的客户通过一款钱包,即可以数字方式完成必要的身份证查验和记录,从而跳过通常在代理柜台的等待环节。夜总会常客可以向门口的保安展示一款应用程序,以证明他们的年龄。
一些国家/地区已经为每个人发放数字身份证
一个例子是爱沙尼亚的 eID。4与许多其他国家/地区不同,每个爱沙尼亚人,无论身在何处,都有国家颁发的数字身份。
在过去十年中,爱沙尼亚政府投入巨资开发了一个可靠、可访问的数字身份和数字管理系统。据他们的政府称,5 爱沙尼亚拥有迄今为止世界上最发达的国民身份证系统。这种强制性的国民卡不仅仅是合法的带照片的身份证,它还提供对爱沙尼亚所有安全电子服务的数字接入。卡上的芯片携带嵌入式文件,使用 384 位 ECC 公钥加密,可以在电子环境中用作明确的身份证明。有鉴于此,爱沙尼亚比仍在努力研究如何在没有肢体接触的情况下进行身份验证的国家/地区领先了好几年。
西班牙是另一个开发了政府发布的数字身份的国家。所采用的是嵌入国家身份证或从政府机构获得的官方数字签名。这些数字签名可以在整个电子读卡器中使用,也可以安装在浏览器或智能手机上。
使用数字签名,任何居民都可以访问政府服务、纳税、开立银行账户或对任何文件进行数字签名。事实证明,这在疫情期间特别有价值,因为可以在线执行许多管理任务,且安全性与亲临现场等同。
此外,一些地方政府,如加泰罗尼亚,也有自己的使用智能手机的数字服务平台,提供一系列可通过该应用程序访问的服务。
SIM 芯片作为安全数字身份证
显然,所有这些提供安全且经认证的数字身份证的平台都需要强大的加密和身份验证。欧洲作为 SIM 卡、非接触式技术和 eSIM 的发源地,使用同样的技术来存储这些数字身份证的凭据并不奇怪。
Giesecke+Devrient (G+D)、NXP Semiconductors、Infineon Technologies、Gemalto 和 Indra Sistemas 等公司为政府提供安全加密的芯片组、身份证、电子护照,以及基于 SIM 卡安全元件的智能手机 ID 安全认证。
Infineon cryptovision 目前提供的 SECORA ID6 解决方案,结合了硬件、封装、天线嵌体、操作系统、小程序和支持。
系统的即用型 Java 卡解决方案针对所有 eID 应用程序进行了优化。它通过支持快速项目迁移的即用型小程序,使安全打印机和卡片制造商能够加快上市的时间。
G+D 提供 VERIDOS,这是科索沃的一款移动驾照应用程序。G+D 还提供 VeriGO TrueID,它可以集成到 Veridos 的 IMAGO 身份证件发放应用程序中,也可以轻松定制,在现有的应用程序流程中使用。它为相关发行机构提供无缝的工作流程,并采用方便的应用内支付机制。TrueID 为希望实现数字化并精简内部流程的政府提供便利,从而改善其服务交付并同时削减成本。
这两种应用程序都使用 SIM 卡或 eSIM 专属数字密钥来认证文档,为密码、生物识别认证或两者都增加了另一层安全性。
作为完全的数字化身份证,这些解决方案还可以在移动设备上使用,以开立银行账户或获取具有年龄限制的服务。移动驾照和电子身份证可以加快服务提供商的内部流程,节省时间和成本,并防止薄弱的身份识别手段带来的其他问题。
快速增长的数字身份证市场
显然,数字身份证市场正在经历蓬勃增长。此外,新冠肺炎加快了对无需亲自到场即可进行安全身份验证的解决方案的需求。
根据 Juniper Research 的数据,7 正在使用的数字身份应用数量将从 2020 年的 10 亿多一点,到 2025 年的 62 亿以上。此外,持有政府颁发身份的公民身份应用程序将占 2025 年全球安装的数字身份应用程序的近 90%。
随着我们进入一个不熟悉的未来,在疫情的干扰下,这个身份、安全与隐私交织的世界将在保护我们的互联网、工作场所、政府服务和银行安全方面发挥重要作用。
[1]Digital Identity Executive Summary.
https://www.juniperresearch.com/researchstore/fintech-payments/digital-identity-research-report
[2]“European Digital Identity | European Commission”.
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-digital-identity_en
[3]State of the Union Address by President von der Leyen.
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/SPEECH_20_1655
[4]“One Country’s Uber-Convenient, Incredibly Invasive Digital ID System”.May 9 2019.
https://www.wsj.com/articles/the-digitization-of-your-identity-11557403060
[5]e-Estonia Digital Identity.
https://e-estonia.com/solutions/e-identity/id-card/
[6]SECORA ID security solutions.
https://www.infineon.com/cms/en/product/security-smart-card-solutions/secora-security-solutions/secora-id-security-solutions/
[7]Digital Identity Apps in Use to Exceed 6.2 Billion By 2025.
https://www.juniperresearch.com/press/digital-identity-app-in-use-to-exceed-2025