在过去的几年里,已经有很多人尝试创建一个工作标准来连接家庭设备,以实现智能家居的概念。
如果没有行业标准和协作,用于互联家庭和办公室的设备只有在来自同一制造商或与某家服务提供商或互联网公司达成一致的情况下才能协同工作。
例如,智能音箱可能能够使用 Amazon Alexa 和 Google Home。不过,它仍然需要支持每个平台的软件和安全设置。谷歌的 Nest 摄像头无法与亚马逊的 Blink 使用同一平台,相反,利用 Apple Home 的设备无法与苹果“围墙花园”之外的设备进行通信。
这让消费者感到非常沮丧,因为他们需要在提供商之间做出选择,并将他们的选择范围限制在同一平台支持的提供商。
因此,三大互联网公司和三星在 2019 年 12 月决定成立一个工作组,以消除各自孤岛之间的障碍,并就连接、保护和管理家庭互联设备和电器的通用协议达成一致。
在 Zigbee 联盟(现为连接标准联盟)的主持下,“IP 互联家庭”(Project CHIP) 工作组就此诞生。后来在 2020 年,该项目改名为“Matter”。
Matter 是基于一个共同的信念构建的,即智能家居设备应该是安全、可靠的,且能够无缝使用。联盟成员采用开源方法来开发和实施这一新的统一连接协议。这一想法是为了能够跨平台保护设备,消除消费者设备的“围墙花园”。

为实现这一目标,Matter 提议与所有现有的家庭助手和平台进行透明的通信,包括 Alexa、Google Assistant、Siri 的 HomeKit、SmartThings 等。此外,它可以通过不同的通信标准工作,包括以太网 (802.3)、Wi-Fi (802.11)、Thread (802.15.4) 和蓝牙低能耗。其他低功耗广域网,如 LoRaWAN、Zigfox 和蜂窝物联网标准 CAT-M 和 NB-IoT 正在考虑之中。
除最初的创始人之外,联盟成员现在还包括宜家、康卡斯特、华为、Texas Instruments、Resideo、Somfy 等家喻户晓的品牌。
该项目旨在使开发人员更容易构建与其他智能家居服务兼容的设备。因此,在一个 GitHub 存储库中,包含人们可以使用的文档和源代码,无论他们是否是组织的正式成员。
设计安全
从一开始,安全就是 Matter 的基础之一。如果没有可靠的身份验证、引导流程和安全性,创建一个开放平台让许多设备制造商进行连接是没有意义的。
与提高 PC 安全性标准的 TPM 标准相比,Matter 标准旨在帮助智能家居设备制造商显著提高产品的安全等级,同时通过易于使用的基于硬件的安全性来控制成本并避免不必要的复杂性。
这就是为什么最初的 CHIP 项目合作伙伴和成员包括硬件和软件安全领域的领先专业企业,例如 NXP Semiconductors 和 Infineon Technologies 等公司。
Infineon 表示,“有了 CHIP,消费者在家庭网络中添加新设备时,将获得新的专业性体验。从设计到寿命结束,设备的身份现在可以在基于硬件的安全性中存储和更新。基于硬件的安全性可以消除不安全密码的使用,通过受保护的固件更新维护设备完整性,并通过最先进的数据加密保护私密数据。”
每台经过认证的设备都由其制造商提供专属的身份和内置的硬件安全性,因此将该设备添加到智能家居非常简单。消费者不需要为所有设备处理和更新复杂的密码。
“CHIP 项目将安全性确定为‘基本设计宗旨’,这意味着工作组将不断研究提高安全性的方法,”NXP 表示。“目标是让智能家居更具复原性,减少连接设备中的攻击点数量。安全性是 IP 成为 CHIP 项目基础的原因之一,因为 IP 包括经过市场验证的算法和基础设施,以稳健且具有复原性的方式实现路由、交换和防火墙。此外,IP 与传输协议(如 TCP 和 UDP)协同工作,从而在设备与其他设备、应用程序或服务通信时,有机会提供端到端安全性和隐私。”
对于消费者来说,互操作性和认证将使选择、安装和享受智能家居产品变得更加容易。初始安装快速且无障碍,并且在设置中添加新组件同样简单。不再需要为每个用例下载和安装不同的软件组件。不需要专用集线器、网关、转换器和代理等额外的设备来连接设备。

来源:Infineon Technologies
Infineon 高级负责人 Steve Hanna 举了一个例子:“假设你买了一台新的咖啡机。它经过了 [Matter] 认证。你把它带回家,就迫不及待地想喝一杯你一整天都梦寐以求的浓缩咖啡。好吧,别担心。首先,你用你的智能手机扫描二维码,这是你的咖啡机的专属身份。所以现在你的手机知道你想连接什么设备了。然后你按下咖啡机上的一个按钮,一个自动引导流程被触发。你的手机和咖啡机以无线方式进行连接。它们执行一系列身份验证、证明和配置步骤。最后,你的咖啡机已经过手机的全面验证,并配置了它所需的所有信息,以连接到你的家庭网络并在那里无缝工作。[Matter] 在这里没有走任何捷径。我们使用的是顶级安全系统。但是经过设计,可用性也是一流的。”
此外,Matter 确保购买的产品是来自原始制造商的正品,而不是会损害您的家庭和网络安全的山寨品。这也适用于替换件产品,如打印机墨盒和备件。
首批通过 Matter 认证的家居设备预计将于今年第四季度上市,正好赶上假期。