如果您现在要购买或组装一台计算机,则需要配备一个硬盘 (HDD),还可能包括一个升级的固态硬盘 (SSD),用于程序和媒体存储。您还将有一定数量的某种 RAM 用于短期存储。您在选购时可能会听到一些令人困惑的术语,如闪存、EEPROM 和 EPROM 等。虽然您可能对这些功能有一些模糊的概念,并且知道其中一些术语根据上下文可能具有相同的含义,但是对这些功能的大概了解可能有助于您选择合适的计算机。我们将对每种类型的使用位置及其优势进行简要说明。因此,让我们从一个常见的问题开始;什么是 RAM?
随机存取存储器 (RAM) - 什么是 RAM?
与其他类型的介质不同,制造商使用随机存取存储器 (RAM) 来临时存储程序和附加信息。对于 RAM,这种临时存储意味着当设备断电时,所有存储的数据都会消失。您的操作系统和当前正在运行的任何程序都会利用这种类型的存储,以便这种速度极快且每千兆字节 (GB) 成本相对昂贵的介质能够加快您的计算机使用速度。
如果您的计算机没有足够的 RAM 来运行程序,您的系统可能会将 HDD 或 SSD 盘上的内存作为虚拟内存来替代。使用替代内存可以让这些程序运行,但性能将大大降低。
硬盘 (HDD)
1956 年,随着 RAMAC 305 系统的推出,硬盘首次进入世界舞台。这款早期的硬盘容量为 5MB(500 万字节)数据,成本大约为 5 万美元,但经过不断发展,现已成为我们今天看到的多 TB(万亿字节)硬盘,价格不到 100 美元。快速搜索一下就会发现,您只需要花 200 多美元就可以购买到一个 8TB 的硬盘。
硬盘的工作原理
硬盘以物理方式将盘片旋转到正确的位置,让读取头在盘片的直径上来回移动。旋转盘片允许读取头读取不同位置的磁性状态,并根据需要进行更改。当按顺序排列时,HDD 可以在每秒 100 兆字节 (MB) 的范围内读写数据,但如果数据物理分散在驱动器上,访问速度就会慢很多。这种访问速度部分取决于盘片的旋转速度。您可以找到额定转速为 5400 RPM、7200 RPM 以及速度更快的驱动器。
我们看到,在过去的 60 年里,每美元的可用存储空间量实现了几乎难以想象的增长,增幅高达数亿倍。当您一想到这些设备内部的运行情况,这些速度似乎也令人难以置信。我们现在开始看到这种介质让位于 SSD,因为 SSD 具有重要的速度和可靠性优势。
电气拭除式可编程只读存储器
EEPROM 是 Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory(电可擦除可编程只读存储器)的缩写。您可能想知道,EEPROM 是如何工作的?
- EEPROM 使用半导体技术存储位,而不是以磁性方式读取和写入信息。
- EEPROM 不需要任何移动部件,并且像 HDD 存储一样,可以在电源周期中保持其状态。
- EEPROM 在出现故障前可承受很多次写入周期 — 有些在 10,000 次范围内,有些则高达 1,000,000 次或以上。
- EEPROM 甚至可以作为现在数据容量为 TB 或以上的 SSD 驱动器中使用的闪存的基础。
EPROM vs EEPROM
闪存 vs SSD
闪存是一种专为高速和高存储密度而设计的 EEPROM。因此,闪存驱动器采用这种技术,就可以在比拇指还小的 U 盘上存储很多千兆字节 (GB) 的数据,这也是它们荣获“拇指驱动器”名称的原因。微型 SD 卡在这种紧凑型设计的基础上更进一步,大概只有缩略图大小,通常可以存储数十甚至数百千兆字节 (GB) 的信息。您可以将更多数据大规模地塞进这种类型的存储器中,也许足以作为计算机的主要存储方式。微型 SD 卡的大小大致相当于一个缩略图,通常可以存储数十甚至数百千兆字节 (GB) 的信息。您可以将更多数据大规模地塞进这种类型的存储器中,也许足以作为计算机的主要存储方式。
SSD 的使用量已经慢慢赶上了 HDD,尤其是在便携式计算应用中,原因如下:
1.SSD 驱动器不必旋转到位,这意味着它们可以在几分之一毫秒内随机访问数据。
2.它们的输入/输出性能水平比 HDD 同类产品高几倍。
3.由于没有移动部件,能耗更低,可靠性更高,这也是这些驱动器的显著优势。
SSD 和 HDD 的优缺点
SSD 技术的缺点是每千兆字节 (GB) 的成本较高。但是,在速度比数据存储量更重要的高性能应用中,这种类型的驱动器非常值得。
随着这项技术的进步,我们可以预计 SSD 的市场份额和容量将继续增加。可用 RAM 的速度和容量也将继续提高。随着这样的发展,计算机可能很快就能处理我们今天只能想象的应用。