오늘 컴퓨터를 구입하거나 조립한다면 하드 드라이브(HDD)가 포함되어 있을 것이며 거기에는 프로그램과 미디어 저장용으로 업그레이드된 고체 드라이브(SSD)가 있을 것입니다. 단기 저장을 위한 일정량의 RAM 종류도 있을 것입니다. 쇼핑할 때 플래시, EEPROM 및 EPROM 같이 헷갈리는 용어를 듣게 될 수도 있습니다. 이 각각이 하는 일을 잘 모를 경우(그리고 이러한 용어 일부가 상황에 따라 같은 의미로 사용된다는 것을 알고 있다면) 이러한 특징을 개략적으로 파악하게 되면 딱 맞는 컴퓨터를 고르기가 쉬울 것입니다. 각 유형의 사용처와 그 장점을 명확하게 알려드립니다. 공통적인 질문으로 시작해보겠습니다. RAM이란 무엇인가?
RAM(랜덤 액세스 메모리) - RAM이란 무엇인가?
다른 유형의 미디어와 달리 제조업체들은 랜덤 액세스 메모리(RAM)를 사용하여 프로그램과 추가 정보를 임시로 저장합니다. RAM의 임시 저장이란 디바이스의 전력이 끊겼을 때 저장된 데이터가 모두 사라진다는 의미입니다. 작동 시스템과 현재 실행 중인 프로그램은 이 유형의 저장장치를 사용하기 때문에 매우 빠르고 기가바이트당 비용이 상대적으로 높은 미디어로 컴퓨터 사용 속도를 높일 수 있습니다.
컴퓨터의 RAM이 프로그램을 실행하기에 부족한 경우에는 시스템에서 HDD 또는 SSD의 메모리를 가상 메모리로 대체할 수 있습니다. 대체 메모리를 사용하여 이러한 프로그램을 실행할 수 있지만 성능은 훨씬 느려집니다.
하드 드라이버(HDD)
하드 드라이브는 RAMAC 305 시스템이 출시된 1956년에 세상에 처음 등장했습니다. 데이터 용량이 5MB(5백만 바이트)이고 가격이 약 50,000달러였던 이 초기 드라이브가 오늘날 100달러 미만으로 구입할 수 있는 수 TB(수조 바이트) 드라이브로 진화한 것입니다. 간단한 검색만으로 8TB 드라이브를 200달러면 구입할 수 있다는 것을 알 수 있습니다.
HDD 작동 방법
하드 드라이브는 물리적으로 플래터를 회전시켜 읽기 헤드용 위치로 보내 플래터 직경 안에서 안팎으로 움직입니다. 플래터를 회전시키면 읽기 헤드가 다양한 위치의 자화 상태를 판독하고 필요에 따라 바꿀 수 있습니다. HDD는 명령을 받아 초당 100 메가바이트(MB) 범위에서 데이터를 순차적으로 읽고 쓸 수 있지만 데이터가 드라이브 주변에 물리적으로 분산되어 있으면 액세스 속도가 훨씬 더 느려집니다. 이런 종류의 액세스 속도는 플래터 회전 속도에 따라 어느 정도 좌우됩니다. 이러한 드라이브의 정격이 5400, 7200RPM 이상인 경우도 볼 수 있습니다.
지난 60년 동안 1달러당 가용 저장 공간의 양이 헤아릴 수 없을 정도로 커졌습니다(수억 배). 이러한 디바이스 중 하나에서 일어나는 일을 생각해본다면 이 속도는 대단한 것처럼 느껴집니다. 현재 이 미디어가 속도와 안정성에서 장점이 많은 SSD에 자리를 내주기 시작했습니다.
EEPROM
EEPROM은 전기적으로 지울 수 있는 프로그래밍 가능 읽기 전용 메모리(Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory)의 약자입니다. EEPROM의 하는 일이 무엇일까요?
- 정보를 자성으로 읽고 쓰는 대신 EEPROM은 반도체 기술을 사용하여 조각을 저장합니다.
- EEPROM은 움직이는 부품이 필요 없고, HDD 저장장치처럼 전력이 공급되는 동안은 그 상태를 유지할 수 있습니다.
- EEPROM은 고장 전까지 여러 번의 쓰기 주기를 견딜 수 있습니다. 어떤 것은 10,000범위이며, 어떤 것은 최대 1,000,000 이상입니다.
- EEPROM은 현재 테라바이트 이상의 데이터 용량으로 제공되는 SSD 드라이브에서 사용되는 플래시 메모리의 기준 역할도 합니다.
EPROM 대 EEPROM
플래시 메모리 대 SSD
플래시 메모리는 빠른 속도와 높은 메모리 밀도에 맞게 설계된 EEPROM의 일종입니다. 따라서 이 기술에 기반하는 플래시 드라이브 는 엄지 손가락보다 작은 USB 스틱에 수 기가바이트의 데이터를 저장할 수 있습니다. 그래서 엄지를 뜻하는 “썸 드라이브”라는 이름으로 불리게 된 것입니다. 이 소형 디자인을 훨씬 더 줄인 마이크로 SD 카드는 대략 엄지 손톱 크기이며, 대체로 수십에서 수백 기가바이트의 정보를 저장할 수 있습니다. 이보다 큰 용량의 경우 이 유형의 메모리에 훨씬 더 많은 데이터를 밀어 넣을 수 있어, 컴퓨터의 1차 저장 방법으로 충분한 역할을 할 수 있습니다. 카드는 대략 엄지 손톱 크기이며 수십에서 대체로 수백 기가바이트의 정보를 저장할 수 있습니다. 이보다 큰 용량의 경우 이 유형의 메모리에 훨씬 더 많은 데이터를 밀어 넣을 수 있어, 컴퓨터의 1차 저장 방법으로 충분한 역할을 할 수 있습니다.
SSD는 서서히 HDD 용도까지 따라잡았는데, 특히 휴대용 컴퓨팅에서 그렇게 된 이유은 다음과 같습니다.
1. SSD 드라이브는 회전하며 위치를 찾아갈 필요가 없어 밀리세컨드 단위로 순식간에 데이터에 무작위로 액세스할 수 있습니다.
2. I/O 성능 수준이 HDD보다 몇 배는 더 좋습니다.
3. 움직이는 부품이 없어 에너지 소비량이 더 작고 안정성이 우수한 점도 이러한 드라이브의 큰 이점입니다.
SSD와 HDD의 장단점
SSD 기술의 단점은 기가바이트당 비용이 더 높다는 것입니다. 그러나 데이터 저장량보다 속도가 더 중요한 고성능 부문에서는 이 유형의 드라이브가 비용만큼의 가치를 충분히 낼 수 있습니다.
이 기술이 발전하고 있어 SSD 시장 점유율과 용량이 계속 증가할 것으로 기대됩니다. 가용 RAM의 속도와 용량도 지속적으로 개선될 것입니다. 이러한 진화와 함께 조만간 컴퓨터는 지금은 상상만 가능한 일들을 처리할 수 있을 것입니다.