Arrow Electronic Components Online

읽기 전용 메모리(ROM)란 무엇인가요? ROM의 유형 정의

메모리30 10월 2023
더 스마트하고 안전한 자동차 연결 솔루션
모든 기사 보기
읽기 전용 메모리(ROM)는 제조 과정에서 장치에 내장되어 제공되는 전자 저장 장치의 일종입니다. 컴퓨터 및 기타 여러 전자 제품에서 ROM 칩을 찾을 수 있습니다. VCR, 게임 콘솔, 자동차 라디오 등은 기능을 원활히 수행하기 위해 ROM을 사용합니다. ROM 칩은 플래시 드라이브 및 기타 보조 메모리 장치와 같은 외부 장치에 내장되거나, 장치 하드웨어에 설치된 교체 가능한 칩 형태로 제공됩니다. ROM과 같은 비휘발성 메모리는 전원 공급이 없어도 데이터를 유지합니다.

읽기 전용 메모리는 무엇을 하나요? ROM의 기능

ROM은 “펌웨어”를 저장하며, 이는 집적 회로로 하드와이어링된 영구 소프트웨어입니다. 제조업체는 장치를 제작하는 과정에서 특별히 설계된 ROM 칩을 장치에 삽입합니다.   하드 드라이브의 비휘발성 메모리와 달리, ROM 칩의 메모리를 다시 쓰는 것은 어렵고 시간이 많이 소요됩니다. 대부분의 경우, 집적 회로를 변경하는 것은 불가능하며, 이는 보다 기본적인 형태의 읽기 전용 메모리를 업데이트할 수 없음을 의미할 수 있습니다. 일부 현대적인 유형의 ROM은 재프로그램이 가능할 수 있지만, 속도가 느리고 특수 장비가 필요합니다. 이러한 장애 요인은 전통적인 ROM이 빈번한 기능 업데이트를 요구하거나 버그 또는 보안 문제에 취약한 기능에 적합하지 않게 만듭니다.   일반적인 ROM은 의도된 하드웨어에 적합하도록 사전에 프로그래밍됩니다. 이것은 종종 장치의 유용성에 필수적이고 수정이나 개인화가 필요하지 않을 가능성이 높은 기능을 제어합니다. 읽기 전용 메모리 칩에 일반적으로 저장되는 데이터의 한 가지 유형은 기본 입출력 시스템(BIOS)입니다. 장치의 BIOS는 가장 기본적인 수준에서 사용자의 신호에 장치가 응답하는 방식을 제어하며, 예를 들어 시스템의 전원이 켜질 때 발생하는 컴퓨터의 “부팅” 과정과 같은 것입니다.

ROM의 종류는 무엇인가요?

여기 가장 기본적인 것부터 더 다양한 기능을 가진 종류까지, 다양한 ROM 유형에 대한 개요를 제공합니다.

  • ROM: 클래식 또는 "마스크 프로그래밍된" ROM 칩은 집적 회로를 포함합니다. ROM 칩은 칩의 행과 열 사이의 퓨즈 위치에 의해 결정된 특정 입력-출력 경로를 통해 전류를 보냅니다. 전류는 퓨즈가 활성화된 경로를 통해서만 흐를 수 있으며, 따라서 제조업체가 선택한 출력으로만 반환됩니다. 재배선은 사실상 불가능하므로 이러한 유형의 ROM 칩을 수정할 방법은 없습니다. 원래 ROM 칩의 템플릿을 제작하는 것은 번거롭지만, 기존 템플릿에 따라 제조된 칩은 훨씬 더 저렴할 수 있습니다.
  • PROM프로그램 가능한 ROM(Programmable ROM), 또는 PROM은 기본적으로 빈 ROM 버전으로, 특별한 도구인 프로그래머를 사용하여 한 번 프로그래밍할 수 있습니다. 빈 PROM 칩은 존재 가능한 모든 경로를 통해 전류가 흐를 수 있도록 허용합니다. 프로그래머는 필요하지 않은 퓨즈에 높은 전압을 송신하여 해당 퓨즈를 "태워" 전류 경로를 선택합니다. 정전기로 인해 동일한 효과가 발생할 수도 있기 때문에, PROM은 기존의 ROM보다 손상에 더 취약합니다.
  • EPROM지우고 다시 프로그램 가능한 ROM(EPROM, Erasable Programmable ROM) 칩은 여러 번 쓰고 지우는 것이 가능합니다. 이 칩은 특수 EPROM 프로그래머가 특정 주파수의 자외선을 방출할 수 있도록 하는 석영 창이 있습니다. 이 광선은 EPROM의 모든 미세 전하를 삭제하여 회로를 다시 열어줍니다. 이 노출은 칩을 효과적으로 다시 빈 상태로 만들어, PROM과 동일한 프로세스로 재프로그램할 수 있게 합니다. EPROM 칩은 결국 마모되지만, 일반적으로 1000번 이상의 삭제 수명을 가집니다.
  • EEPROM전기적으로 지우고 다시 프로그램 가능한 ROM(EEPROM, Electrically Erasable Programmable ROM) 칩은 데이터 삭제 및 재작성을 위해 국소적인 전기장을 적용합니다. EEPROM은 다른 ROM 유형에 비해 몇 가지 이점이 있습니다. 초기 형태와 달리, EEPROM은 전용 장비 없이, 하드웨어에서 제거하지 않고, 그리고 지정된 증분 단위로 다시 쓸 수 있습니다. 하나의 수정만으로 모든 내용을 지우고 다시 쓸 필요가 없습니다.
Arrow.com은 업계 최고 제조업체의 새로운 인기 메모리 칩 공식 유통업체입니다. 오늘 다양한 제품을 확인해 보세요.

기사 태그

글로벌
EEPROM
메모리
기사

관련 뉴스 기사