高血压是心血管疾病(CVD)和死亡的主要原因之一,全球每年至少有760万人的死亡与高血压有关,使其成为心血管疾病的主要危险因素。但是也有相当多的人不知道自己有高血压,或是虽然知道自己有高血压,但却疏于治疗与防范,这使得因为高血压导致发生心血管疾病,严重时还会出现突发性心肌梗塞、脑卒中猝死的问题。为了解决这个问题,通过科技的发展,血压监测手表将成为高血压患者的救命工具。
让血压侦测更全面、更及时、更方便
人类会出现高血压的原因很多,诸如年龄老化和生活习惯(饮食、不爱运动、压力)等因素都是造成高血压的原因。根据世界卫生组织的调查统计,世界上高达40%的成年人患有高血压的毛病。
依据在17个国家进行的大型研究发现,有不到一半(46.5%)的高血压患者知道要去进行诊断,而在意识自己的毛病并服用药物来降低血压的人当中,只有32.5%实现了正常血压范围内的控制。高血压初期常常不带有任何症状,通常,只有当他们在医院进行测量时,患者才知道他们有高血压的问题。
事实上,家庭用的血压监测器已经被美国心脏协会认可,并显着提高了社会大众对高血压的意识,并了解控制和治疗的方法。传统上,在家里使用称为振盪法血压计,是在手臂周围采用可充气的袖带来测量血压。虽然这种形式的测量方式被广泛使用,但是它具有一些缺点,例如袖带的尺寸必须使用正确,受测时并必须将袖带放置在正确的高度和位置,袖带在充气时可能会导致受测者不适和焦虑,导致其读数提高,最主要的缺点是其并非为便携性而设计,它们嘈杂、笨重,因此仅限于用户在家庭进行测量。
参阅相关产品
由于血压值是基于心跳产生,且会通过心跳而波动,因此其数值在短时间内变化是很常见的事,因为血压值会受到外部和内部因素的极大影响,例如人的情绪状态或环境。一般的血压计仅提供在某个时刻的血压值,并没有办法收集关于血压在一天中如何波动,以及是在什么情况下造成的相关信息。
为了克服传统血压计的缺点,在Arrow Open Lab的支持下,香港Heartisans公司于近日推出一款可以随时监控血压的手表,其目标是想帮助用户获得他们的血压变化的更详细记录,并通过这这种方式,让使用者能够更加意识和控制他们的心脏健康。这款血压监测手表是一个戴在手腕上的非袖套式无线设备,可以通过把手指放在传感器上30秒,平静地完成测量,用户将能够以传统血压计所不能够完成的方式来跟踪血压的变异性,从而获得更真实的血压变化,为心脏健康描绘出更准确的图像。
参阅相关产品
这款血压监测手表是通过测量脉搏从心脏传递至手腕的所需时间,来量测血压,如果使用者的血压较高,则脉搏会较快传至手腕,血压低者则较慢。由于血压有起伏,且时刻变动,所以脉搏传递时间也会有所不同。
通过随时随地测量血压,以及即时心电图(ECG)分析,相关数据会发送至手机应用程序,让您追踪和分享血压数据。
由于血压监测手表可以随身佩带,随时监测血压动态,因此有助于激励用户增加锻炼,通过提高步行距离的意愿,进行走楼梯和数公里的跑步。通过对血压跟活动状态的纪录与跟踪,可以得知在何种状况下,高血压容易被触发(例如紧张情况),可以知道在什么时间、位置和活动,将会造成高血压的现象,让用户能够更清楚地观察,并知道如何管理自己的活动状况。
更重要的是,已经患有高血压与心脏病的患者,可以使用血压监测手表来监测其症状,并在感觉不适时检查其生命体征。如果高血压患者在购物时突然心悸,他就能够记录血压、心率、心电图节律和症状,然后再向他的医生显示该信息,以协助医生进行更明确的治疗决定。
血压监测手表是一种创新的科技应用,除了有助于改善人类的健康之外,也代表其背后隐藏的庞大商机,健康保健应用在老年化社会的发展趋势之下,其相关市场将持续扩大,值得电子设备发展厂商发挥创意,开发出更多保障人类身体健康的新产品。
想知道更多医疗与保健的设计,请按此查阅更多。