在人工智能(AI)服务器的高速发展浪潮中,处理器与加速器的运算能力不断攀升,随之而来的是功耗急遽增加与电源负载瞬态变化剧烈的挑战。为确保系统在高密度运算与高速数据传输下依然维持稳定与高效,电源完整性(Power Integrity, PI)与信号完整性(Signal Integrity, SI)的设计成为关键。多层陶瓷电容器(MLCC)与聚合物钽电容器凭借各自的高频响应特性、大容量储能能力与优异的可靠性,成为AI服务器电源设计中不可或缺的核心元器件。本文将为您介绍多层陶瓷电容器与聚合物钽电容器在AI服务器上的应用,以及由YAGEO所推出的相关解决方案的产品特性。
人工智能服务器是重要的关键增长市场
几十年来,传统服务器一直是数据中心的基石。它们旨在处理各种工作负载,包括托管网站、管理数据库和运行企业应用程序。传统服务器的架构通常包括CPU(中央处理器)、RAM(随机存取存储器)、存储、网络等组合。
传统服务器严重依赖CPU,CPU功能多样,能够同时处理多项任务,RAM则对于快速访问数据和应用程序的流畅运行至关重要,存储则是HDD(硬盘驱动器)和SSD(固态硬盘)的组合,用于数据存储,网络则用于服务器内部和外部数据传输的高速网络接口,传统服务器在各领域的数据存储与处理上都扮演着重要的角色。
如今,AI服务器已经成为热门的发展趋势。AI服务器专门针对人工智能和机器学习工作负载进行了优化。这些服务器配备了专门的硬件和软件,以加速AI任务,例如训练深度学习模型和执行复杂的数据分析。AI服务器的关键元器件包括GPU(图形处理单元)、TPU(张量处理单元)、NVMe(非易失性存储器标准)存储、高带宽内存(HBM)等硬件。
与传统服务器不同,AI服务器严重依赖GPU。GPU可以同时处理多个并行任务,使其成为AI和机器学习工作负载的理想选择。由Google开发的TPU专为加速机器学习任务而设计,与GPU相比,它们在特定AI工作负载下提供更高的每瓦性能。NVMe驱动器提供显着更快的读写速度,这对于处理AI应用中常见的大型数据集至关重要。HBM是增强型内存架构,可提供更快的数据访问速度,从而减少AI处理中的瓶颈。
AI服务器中的SSD固态硬盘将用于人工智能和断电保护的数据存储,聚合物钽电容器可用于企业级固态硬盘的保持,断电时,聚合物钽电容器释放能量,使DRAM将数据写回NAND闪存,是搭配企业级固态硬盘的重要元器件。

多层陶瓷电容器能满足AI服务器的功耗与供电稳定性需求
多层陶瓷电容器(MLCC, Multilayer Ceramic Capacitor)在电子产品中的应用相当普遍,但在AI服务器中扮演的角色,与传统服务器或通用电子产品相比,仍有一些显著不同之处,主要差异来自功耗特性、处理器架构,以及供电稳定性需求的大幅提升。
AI服务器使用大量GPU / AI加速卡(如NVIDIA H100、AMD MI300等),其单卡功耗可达数百瓦甚至超过1 kW,电源负载变化快,且对信号完整性(SI)与电源完整性(PI)要求极高。MLCC在AI服务器中其中的核心作用包括负责电源去耦(Decoupling),以稳定处理器/GPU的供电电压,抑制瞬间负载波动造成的压降,其高频响应能力必须更快,需采用低ESL(等效电感)MLCC阵列贴近芯片封装。
在滤波(Filtering)功能方面,需滤除电源与信号路径中的高频噪声,确保AI加速器与高速接口(PCIe Gen5、CXL、HBM)的信号稳定,频率范围更宽(数百kHz到GHz级),需搭配多种封装与介质类型。在储能(Bulk Capacitance)功能上,需在负载突变瞬间提供电流,减少VRM响应延迟对电压的影响,对容值需求增加,且必须与钽电容、聚合物电容混合使用,以兼顾低ESR与大容量。此外,还可用于抑制EMI/EMC,减低AI运算与高速通信产生的电磁干扰,需要高Q值、低损耗介质,并针对高速传输线路布局优化。
相比于PC服务器、通信设备或工控系统,AI服务器对MLCC的要求有以下不同点,包括在功耗变化速度方面,传统服务器的CPU/GPU切换功耗变化在µs~ms级,但AI服务器的GPU/TPU瞬时负载变化快达ns~µs级,需超高速去耦。在容量配置方面,传统服务器的容值以µF~数百µF为主,分散在主板和VRM周边,AI服务器的容值需求更大,且必须将低ESL MLCC密集放置在封装附近(甚至0201/01005尺寸)。
在频率响应方面,传统服务器以MHz级为主,AI服务器则必须覆盖数百kHz到数GHz的宽带噪声抑制。对温度/寿命要求方面,传统服务器的一般商用温度为0~85℃或105℃,AI服务器则有高可靠性要求,长期运行于85~125℃环境,并需抗直流偏压效应。
此外,在封装与布局方面,传统服务器使用标准尺寸(0402~1210)即可,AI服务器则趋向微小封装(01005/0201)与大容量迭层结构,并配合嵌入式PCB MLCC技术。在可靠性要求方面,普通IEC/JEDEC等级即可满足传统服务器的需求,AI服务器则需通过AEC-Q200或数据中心级耐久与抗振规范。
由于AI、大数据的应用对能量的需求更多,需要更佳的抗电磁干扰、抗噪声能力,因此MLCC需要更多电极层、更薄的电介质、更大的有效面积与更高的可靠性,以实现单位体积电容更高、有效电容更高,采用的材质也将从X5R转向X6S,高电容密度MLCC已经成为AI服务器应用的关键部件。
典型的AI服务器MLCC配置大多会采用低ESL阵列,将多颗0201/01005 MLCC并联,紧贴GPU/TPU封装旁,以提供1 ns级响应能力,并混合电容网络,将MLCC、聚合物电容、钽电容组合,形成宽带滤波与储能结构。此外,须采用高耐温高可靠规格,像是采用X7R、X8R或C0G/NPO材质,确保在高温和长期工作下的性能稳定性。采用嵌入式电容也是另一种策略,部分高阶AI主板将MLCC直接内建于PCB层中,缩短寄生电感路径。未来的AI服务器将比以往任何时候都需要更多的MLCC,但出于成本考虑,像是加速器中MLCC会取代钽电容器。
从材料技术来看,AI服务器采用的MLCC需要更好的内电极连续性、均匀的BT晶粒、均质晶粒结构,BT核可提供覆盖层,壳可提供绝缘电阻值(IR),以得到高电容的产品,小而均匀的BT晶粒与均质的核壳结构均得到更先进的设计。

聚合物钽电容器在AI服务器的高功耗、高瞬态环境中具有优势
聚合物钽电容器(Polymer Tantalum Capacitor)在AI服务器中主要用作大容量、低ESR的中高频储能与去耦组件,与MLCC搭配形成宽频段电源稳定网络。相比传统钽电容或铝电解电容,它在AI服务器高功耗、高瞬态变化的环境中具有明显优势。
聚合物钽电容器具有极低ESR(等效串联电阻),聚合物电解质ESR可低至5~20 mΩ,比传统钽电容低一个数量级,在GPU/TPU负载突变时可快速供电,减少电压跌落。聚合物钽电容器还具有高纹波电流承受能力,能承受比液态电解更高的纹波电流,可适应AI服务器高频电源切换与快速脉冲负载。
此外,聚合物钽电容器的温度稳定性好,电性能在-55℃~+125℃范围内变化小,可确保数据中心长时间满负荷运行下的稳定性,其长寿命且具有高可靠性,固态聚合物无干涸问题,耐热、抗震性好,可满足24/7高负载运行的AI数据中心需求。
聚合物钽电容器还拥有低噪声特性,高频性能优于液态电解电容,可保障高速接口(PCIe Gen5、CXL、HBM)信号完整性,且无“失效短路爆炸”隐患,聚合物导电层在过应力下通常呈开路失效,可提高整机安全性,减少火灾风险。
聚合物钽电容器在AI服务器中通常应用在主板VRM输出端、GPU/TPU供电模块、HBM存储供电区,配置聚合物钽电容器,可用于补充MLCC容值不足的大电流储能特性。在大容量中频滤波应用中,MLCC容值大但高频响应好,低频储能不足;聚合物钽电容器补足µF~mF级容量,但需选用高额定电压(与VRM输出电压裕量匹配)。
此外,聚合物钽电容器还可用于电源瞬态响应优化,当AI加速卡由空闲转满载时,瞬时电流上升陡峭(di/dt大),此时需并联低ESR聚合物钽电容器,降低瞬态电压跌落,在稳定电源轨应用上,数据中心级AI芯片对电源电压波动容忍度极低(±2%甚至更小),因此必须结合MLCC阵列结合聚合物钽电容器形成宽频去耦。
聚合物钽电容器还可在高温高负载环境下适应,服务器机架内环境温度可达85℃以上,必须选择105℃~125℃等级聚合物钽电容器。在可靠性等级方面,由于AI服务器停机成本高,因此应选用军工/汽车级(AEC-Q200或更高)的聚合物钽电容器。
在AI服务器电源设计中,聚合物钽电容器与MLCC有互补关系,MLCC负责高频去耦(MHz~GHz),响应快但容值有限,聚合物钽电容器则负责中低频储能与去耦(kHz~MHz),容值大且ESR低,组合策略大多采用多颗低ESL MLCC结合数颗高容聚合物钽电容器并联,形成从kHz到GHz的全频段稳定电源网络。

满足AI服务器需求的高性能产品
针对AI服务器应用,YAGEO推出高电容量的MLCC ── HC系列,提供X5R、X6S、X7R等高电容量MLCC,电容范围为1 µF至100 µF,外壳尺寸为0201至1210,支持高达4 V~50 V的电压,更高阶的X7R的封装为0402~2220,支持4 V~100 V的电压,电容范围为1 µF~47µF。这些高电容量MLCC是设计用来满足电子产业对小型化、更高电压和更高频率的需求,提供高度可靠的MLCC来支持大数据处理需求,提供更高的电容稳定度、低ESR和增强的可靠度。
高电容量HC系列的X5R、X6S MLCC系列具备电容量更高,尺寸小、薄型,可在恶劣环境下持续运作,低ESR、省电,更好的VCC(电容的电压系数),以及具有高度可靠的耐受性,以及高耐受性的端子金属,适合AI服务器的需求。
在聚合物钽电容产品线中,YAGEO针对AI服务器推出A700/A720/A798铝聚合物系列,采用表面贴装技术,可在-55℃至+ 105℃/ 125℃的温度范围工作,电压范围为2V至35V,电容范围为6.8 µF至680µF,仅有3mΩ至70mΩ的低ESR,支持非点火故障模式,为固体对电极(无干涸),在高频下电容损耗低,无电压降额,可耐受125℃的温度,低直流漏电,采用聚合物阴极技术,可100%加速稳态老化,通过100%浪涌电流测试,具有自修复机制,采用EIA标准外壳尺寸。
结语
综观AI服务器的电源设计需求,多层陶瓷电容器与聚合物钽电容器各自发挥着不可替代的作用,前者以极低ESL与优异的高频去耦性能,保障高速运算核心在瞬态负载下的稳定供电;后者则以大容量、低ESR与优良的中低频滤波能力,为系统提供稳健的能量缓冲与长期可靠性。通过两者在不同频段与负载特性的互补协作,AI服务器能同时满足高效能运算、严苛电源完整性与长时间稳定运行的要求。YAGEO推出的新款MLCC与聚合物钽电容器,无疑将在未来AI基础设施的发展中扮演更加关键的角色。