大约两年半之前,Arrow Electronics 的 Qualcomm® Snapdragon™ 410 处理器作为一种崭新的 64 位处理器开始出现在全球的智能手机中。
在不久之后的多场制造商活动中,同一处理器作为 DragonBoard™ 410c 开发板的核心部分首次亮相,其中包括 2015 纽约世界制造商博览会。从官方公告到最终广泛发布,本月我们将开展 Arrow Electronics 向公众推出此开发板一周年的庆祝活动。
DragonBoard 410c 是世界上第一款大批量生产的 ARMv8 64 位开发板之一,其 75 美元的价格非常具有吸引力,使开发人员能够轻松使用先进的移动技术开展工作。
参阅相关产品
DragonBoard 410c 不仅是第一款批量生产的低价 ARMv8 64 位开发板之一,也是第一批带有 96Boards 标记的产品之一。96Boards 是一种开放性规范,它定义了一个平台,用来提供具有兼容性、低成本、占用空间小的 32 位和 64 位 Cortex-A 板。这些板来自很多不同的制造商和 ARM SoC 供货商,基于基本的 96Boards 规范提供了各种附加功能。该规范包括适用于外围设备 I/O、显示器和摄像机的标准化扩展总线。这使硬件生态系统可以开发各种兼容附加的产品,这些产品可在平台生命周期内用于任何 96Boards 设备。
在过去一年中,Qualcomm Technologies, Inc.、Linaro 和 Arrow 围绕 DragonBoard 410c 打造了强大的软件和生态系统支持。选择此平台的开发人员将受益于各种操作系统选择,包括 Android、Debian Linux、OpenEmbedded、Ubuntu Core 和 Windows IoT Core。这些操作系统可与市面上许多 IoT 开发套件(如 Amazon Web Services (AWS)、AT&T M2X、Brillo、IBM Bluemix Watson 和 Microsoft Azure)搭配使用。凭借 Arrow.com 上数不胜数的文档、Qualcomm Developer Network 和 96Boards,外加数千份值得阅读的论坛帖子、每周一次的 OpenHours 视频会议以及一系列参加者众多的活动和黑客马拉松,DragonBoard 410c 快速成为了值得开发人员信赖的可助其完成工作的灵活平台。
维持一致的开发环境是 96Boards 的主要目标之一,96Boards 对此给予了极大的重视以打造面向未来的设计。凭借其标准硬件布局和有人维护的软件平台,开发人员代码、设备和硬件开发将可以持续进行或轻松移植到任何当前和未来的 96Boards 产品。Qualcomm Technologies, Inc. 致力于长时间支持硬件平台,并将围绕 Linux Long-Term Support (LTS) 内核维护和更新软件。还存在一个标准参考软件平台,其包含对最新内核的支持。最后,种类不断增加的夹层产品和随时可用的兼容硬件外围设备和配件将继续扩展 96Boards 产品线的功能,并使 96Boards 开发人员能够不断延伸产品边界。任何专为特定的一个 96Boards 开发的夹层板或配件均可用于所有符合相同规范的板,这意味着工程师要完成的低级工作更少,从而可以将更多的时间花在创新上。