在过去 5 年中,Raspberry Pi Foundation 每一年都推出了新的 Raspberry Pi 型号,从 2012 年的 Raspberry Pi 型号 B,到今年的 Raspberry Pi Zero W。随着即将进入新的一年,我们对 Foundation 将推出的新型号格外期待,我们可以将该新型号用于我们的下一个 DIY 或物联网项目。现在已推出了很多的 Raspberry Pi 型号,接下来我们了解一下两个最新的 RP 型号,即 Raspberry Pi 3 和 Raspberry Pi Zero W,并比较它们的差异和相似之处,这样您可以知道每种单板计算机的特性以及是否满足您之所需。
Raspberry Pi 3 (RP3) 发布于 2016 年 2 月,是主 Raspberry Pi 系列的最新型号。Raspberry Pi Zero W (RPZW) 推出于今年,是原 Raspberry Pi Zero (RPZ) 的升级产品,并且是 Raspberry Pi 3 的“小弟”。RPZ 和 RPZW 具有非常相似的规格,唯一的差别是,RPZW 具有内置 Wi-Fi,而 RPZ 未配备 Wi-Fi 连接(除非您自己添加加密狗)。让我们看一下 RP3 和 RPZW 的主要方面。
产品尺寸及细节

图 1:RP3 和 RPZW 的尺寸比较。
最容易看到的细节是它们的尺寸。RP3 的高度为 2.22 英寸,宽度为 3.37 英寸,而 RPZW 的高度为 1.18 英寸,宽度为 2.55 英寸。因而 RPZW 的体积更为小巧,它适合您所构建的小型项目(特别是它的重量仅为 9g,而 RP3 的重量为 45g),对于具有较大工作空间的项目,可采用 RP3。在价格方面,RPZW 仅约 10 美元,而 RP3 约为 35 美元。下面,我们将介绍更多的详细规格,以了解哪种型号的 RP 适合您的项目,避免不必要的支出。
参阅相关产品
连接
USB
RP3 有四个 USB 2.0 端口,因而可轻松随时建立多个连接,而 RPWZ 上的 USB 端口最少,仅有一个 Micro-USB。这意味着,您必须在 RPZW 上添加标准 USB 集线器才能获得多个 USB 2.0 端口,但这样通常会导致该型号不必要的笨重。通过仅在 RPZW 上添加 Zero4U USB 集线器 (https://www.arrow.com/en/products/3298/adafruit-industries),您可以使 RPZW 保持体积小巧,同时又具有多个 USB 端口。通过添加 4 个 USB 2.0 端口,可以使 RPZW 保持其小巧体积,而仅增加其深度。

图 2:在 RPZW 上添加 Zero4U。(来源:Adafruit)
参阅相关产品
以太网/Wi-Fi/蓝牙
RP3 和 RPZW 都具有 Wi-Fi 和蓝牙,这使它们都具备无线功能。每种型号都配备 2.4GHz 802.11n wireless LAN 和 Bluetooth Classic 4.1,因而可以轻松实现网络连接或者连接无线设备。一个差别是,RP3 采用 10/100 Mbit/s 以太网连接,而 RPZW 根本未提供以太网连接。通过以太网连接,RP3 能够以有线而非无线方式连接到互联网,这将确保与互联网的连接更安全。
HDMI/模拟视频/LCD/相机

图 3:Camera Module V2 NoIR。
RP3 和 RPZW 都可以使用 HDMI 显示器,唯一的差别是它们的连接。RP3 使用 HDMI rev 1.3,RPZW 使用 mini-HDMI,这意味着 RPZW 将需要 mini-HDMI 适配器。它们都可以显示 1080p 高清视频和立体声音频。
如果您需要模拟视频输出,它们都可以实现,但需要以不同的方式提供该输出。RP3 通过其音频插孔提供模拟视频输出,而 RPZW 的模拟视频输出通过板上未占据的引脚实现。
LCD 面板在 RP3 上受支持,而在 RPZW 上不受支持。这意味着,您可以轻松在 RP3 上添加触摸屏 LCD,因为 RP3 具有专用于触摸屏的连接,而 RPZW 则没有。
另外有必要了解的一点是,这两种单板计算机都可以添加相机输入。如果您使用的是官方 Raspberry Pi 相机模块,则只需更换带状相机线缆就可以适配它们以供使用。相机模块随附的原装线缆可轻松在 RP3 上使用,但要用于 RPZW,则需要使用 Raspberry Pi Zero v1.3 相机线缆,原因是原装线缆太粗,不适合 RPZW。
适合这两种 Pi 型号的流行相机是 Pi Camera Module V2 NoIR 和 Pi Camera Module V2 Daylight。Pi Camera Module V2 NoIR 的镜头上没有红外线滤光片,这使得它非常适合在低光照情况下拍摄照片或视频。Pi Camera Module V2 Daylight 具有红外线滤光片,这使得它适合日光下的户外拍摄。
参阅相关产品
参阅相关产品
GPIO

图 4:RP3 和 RPZW 的 GPIO 引脚输出。(来源:英国 AB Electronics)
RP3 和 RPZW 都有 40 个 GPIO 引脚,并且他们的引脚输出也相同。允许使用 +3.3V、+5V、接地、I2C 和 SPI。由于它们具有匹配的引脚输出,因此这两个 Pi 型号都可以使用大多数 HAT。要注意的一件事是,RP3 已有被占据的端板,而 RPWZ 端板未被占据。这可能是一件好事,您可以按照自己需要的方式映射线缆,但如果要具有与 RP3 相同的已占据端板,则需要另外购买端板并进行焊接。
处理能力

图 5:Raspberry Pi 3 片上系统 (SoC)。(来源:Raspberry Pi 组织)
RP3 使用具有 1.2 GHz 64 位 ARM Cortex-A53 核心的 Broadcom BCM2837 SoC,而 RPZW 使用具有 1 GHz 32 位 ARM1176JZF-S 核心的 Broadcom BCM2835 SoC。RP3 的速度比 RPZW 快 20%,但提升 RP3 处理能力的是其四核。
RPZW 仅有一个核心,这意味着它仅包含一个用于处理不同运算的核心。由于 RP3 具有四个核心,这四个核心可处理不同的运算,这意味着它可以同时处理多项任务。单个核心可以处理较简单的应用,例如上网冲浪、观看视频或者查看电子邮件。四核可以处理更大的负载,例如视频编辑、GPS 系统或音频/视频聊天。
这两个 Pi 型号具有相似的 GPU,原因是它们都使用 Broadcom VideoCore IV。它们的内存 (SDRAM) 不同,因为 RP3 具有 1 GB 内存,RPZW 具有 512 MB 内存(这两个 Pi 型号与 GPU 共用内存)。这使 RP3 最终更具优势,它配备更快的核心(四核)和更多内存,可以更高效地执行日常任务。
下表提供了 RP3 和 RPZW 的快速回顾以及其他差别和相似信息:

尽管 RP3 具有更强大的处理能力和额外的连接性能,但这两个 Pi 型号都能满足特定项目的需求。无论您是要播放影片,制造便携式游戏设备,通过 RPZW 构建小型运动传感器相机,或者要实现更大的目标,如通过 RP3 构建智能家用镜子或者游戏柜,都能满足您对于任何规模项目之所需!
从此处查看我们对今年的小型单板计算机(即 Raspberry Pi Zero 与 BeagleBoard 的新款 PocketBeagle)的比较!