Arrow Electronic Components Online

TE Connectivityによる「すべてがスマート」の時代に向けたソリューション

スマートエブリシング27 7月 2022
黄色い安全ヘルメットを着用した男性エンジニアが、工業環境でロボットアームを制御するデジタルインターフェイスを操作しています。
すべての記事を表示

世界中の産業施設では、複雑な生産プロセスを自動化し統合するための大胆なビジョンが具体化しつつあります。製造業者は、柔軟性を高め、効率を改善し、予期しないダウンタイムを防ぎ、生産を加速させるデジタル技術の統合をますます模索しています。これにより、「スマートファクトリー」という時代が到来しています。

ほとんどの企業にとって、このレベルの効率的な生産と自動化は現実というよりもむしろ願望です。おそらく最も重要なのは、この事例がスマートファクトリーが実施できる能力のほんの一部について語られているという点です。未来のデジタルファクトリーでは、日常業務として予測保守、柔軟な機械の使用とアップグレード可能性、生産および原材料の足跡の監視、量産カスタマイズによる製品の追跡とトレーシング、そしてエネルギー効率性が含まれるでしょう。

価値を生み出すための多くの機会があります。これには、プランナーや技術者が機械のプロセスデータとメタデータを、最も細かい機械レベルに至るまで、より利用可能で透明性の高いものにすることが含まれます。現在の機械インフラを見ると、多量のデータが生成されていますが、それが利用可能ではないケースもあります。課題は、機械が階層的な制御構造を持っており、それがほとんどの面で迅速かつ効率的な機械制御のために最適化されている点です。この制御構造に関連するデータは非常に低遅延で転送され、制御システムではミリ秒単位のサイクルタイムが要求されます。これにより、遅延に関連しない追加データを処理する機械制御への負担が増加します。このような課題を解決するために、TE Connectivityは、デバイス、接続性、コンテンツの3つの視点から重要な問題にアプローチします。

  • スマートデバイス: スマートデバイスとして機能するスマートリレー、追加のセンサーおよびコネクターから始めて、例えば、エネルギー消費に関する情報を収集したり、状態を監視したりすることで、データ作成を可能にするコンポーネントを決定します。
  • 物理的接続: 機械内部により多くのスマートデバイスを配置することで追加の接続が生まれ、それにより転送されるデータが増加すると同時に、ノードのサイズとコストが削減されます。これにより、波導データ転送やワイヤレスソリューションを含む代替接続ソリューションの必要性が生じます。
  • コンテンツを接続する: 付加価値データのためのデータパスを管理すること。接続ソリューションは、データを管理、集約、バッファリング、処理し、さらに安全な経路を開いてデータをエンタープライズレベルのITシステムに送信する必要があります。

TEは、未来がもたらす「すべてがスマート」な課題を解決するための幅広い製品ソリューションを提供しています。例えば:

「スマートすべて」と言うときに私たちが意味するものとは何でしょうか。そして、それはスマートファクトリーにどのように適用されるのでしょうか。それは、以下のようなアプリケーションについて話しています: プログラマブル論理コントローラー(PLC)、ヒューマンマシンインターフェース(HMI)、分散制御、I/Oデバイスを含む自動化制御; 産業用ロボットやコボット; サーボモーターとドライブ、制御キャビネット、倉庫自動化、その他多くのもの。

つながりが工場にもたらされることで、消費者と製造業者の双方に利益がもたらされます。消費者は、より迅速に市場に投入される革新的な製品から利益を得ることができます。そして、製造業者は、生産の効率化や品質管理の向上、保守、サプライチェーン全体の管理の向上から利益を享受することができます。

TEは、高性能な情報通信技術を導入することで、スマートファクトリーのコンセプトを運用可能な現実へと変革しています。これらの製品は、コンピューター、情報システム、センサー、リレー、ロボティクス、ツール、施設、素材、そして製品を互いに接続します。

記事タグ

スマートエブリシング
スマートファクトリー
TE Connectivity
コネクタ

関連ニュース記事

すべて表示