スマート工場への接続を構築する
モノのインターネット(IoT)は、私たちの技術の使い方に革命をもたらしました。機械は、自身やその周囲の環境に関する情報を収集し、それを互いに共有することで、自律的なデバイスのネットワークを形成しています。これらのデバイスは、人間の介入なしにデータを使用して意思決定を行っています。
私たちの多くは、既にIoTに精通しており、スマートフォンを使って家庭の照明やドアから、家電や温度システムに至るまで、さまざまなものを制御しています。しかし、本当の意味でのモノのインターネット(IoT)の可能性は、産業環境にあります。産業向けIoT(IIoT)は、工場を変革しています。
スマート工場
IIoT(産業用モノのインターネット)の目的は、製造プロセスのすべての要素を統合し、スマートファクトリーと呼ばれる単一の実体として機能させることです。従来の工場では、製造プロセスの各部分が分離されており、原材料の受け取りから生産、そして最終的に完成品の出荷に至るまでの流れが個別に処理されていました。生産ライン上の各機械は独立しており、高いレベルからプロセスが管理されていました。このような工場は1つのタスクに非常に効率的に組織されていましたが、変化に容易に対応できるほど柔軟性はありませんでした。
スマートファクトリーは、従来の工場では得られない柔軟性を提供します。IIoT(産業用モノのインターネット)は、各機械が自身の機能や状態に関するデータを収集し、それをネットワーク全体で共有することを可能にします。この情報共有により、工場の効率的な運営が可能になるだけでなく、潜在的な問題を特定して対処することで、混乱を最小限に抑えることができます。
IIoT(産業用モノのインターネット)の登場により、工場内のすべての機械が接続され、互いにデータを共有するとともに、より広範なネットワークとも情報を共有しています。スマートファクトリーにおいて情報は重要な原材料となっています。
産業オートメーションとIIoT
産業オートメーションは、現代の生産ラインにとって不可欠です。単純なモーターから複雑なロボットまで、多くの製造工程が最新技術を活用することで人間の介入を減らしています。このオートメーション機器は、スマートファクトリーにおいてさらに重要性を増しています。
最新世代の産業用オートメーション機器は、IIoT(産業用モノのインターネット)が製造環境を変革する中で積極的な役割を果たしています。IIoTは、性能を監視するセンサーからのフィードバックに依存しています。この情報は制御レベルに共有され、機械がどのように機能しているかを理解するのに役立ちます。
個々の機械の性能を監視することは、生産ラインの保守を実施する時期が来た際にもメリットをもたらします。温度やエネルギー消費を含む幅広いパラメータが記録されているため、データは保守が必要となる兆候を事前に提供します。
スマートファクトリーは、柔軟性の向上と需要の変化に迅速に対応する能力を備えます。パフォーマンスデータを分析することで、予防保守に重点を置き、稼働停止時間を短縮することが可能になります。これらの特徴により、製造業者は市場投入までの時間を短縮し、真の競争力を得ることができます。
厳しい状況
工場の作業現場は厳しい環境です。工場は危険な空気、過酷な化学物質、廃棄物の温床となっています。食品加工や製薬業界のような無菌環境に頼る業界であっても、稼働中に熱と振動を生じる機械を使用するほか、定期的な清掃も必要になります。
このような厳しい条件下においても、機械からデータを収集することはIIoTの重要な要素です。スマートファクトリーは、すべてのIIoT設置に含まれるセンサー群によって提供されるフィードバックに依存しています。そのセンサーのそれぞれが作動するための電力や、情報を共有するためのネットワーク接続を必要とします。つまり、工場内で必要となる接続の数が増加することを意味します。
スマート工場内を行き交う情報量の増加は、新たなソリューションを生み出しました。その中でも特に興味深いものがエッジコンピューティングです。現代の工場では、ドライブ、制御装置、センサーの数が増加しており、データの共有や処理にかかる時間が大きな懸念事項となっています。遅延を最小限に抑えるために、エッジコンピューティングはネットワークのエッジに知能をもたらし、必要なポイントにより近づけます。このトレンドにより、より高度な機器が機械の上や周囲に設置され、可能な限り短い遅延を実現します。この機器は、ネットワーク全体との統合を可能にする高速かつ安全な通信を提供する一方で、工場の厳しい環境から保護される必要があります。
工場内で高度なコンピューティング機器が導入されることに伴い、デバイスの数が増加した結果、これまで以上に多くのコネクタが必要となりました。これらのコネクタは、エネルギー集約型プロセスへの電力供給を行う場合でも、インテリジェントな自動化機器に安全な高速通信を提供する場合でも、優れた性能を発揮する必要があります。さらに、これらのコネクタは、今日の工場内で見られる過酷な環境に耐えられるよう、頑丈で密閉性を備えている必要があります。
コネクターの重要性
データコネクタは、RJ45やUSBのような馴染みのある方法を使用して既存のコンピュータネットワークとインターフェイスできる必要があります。スマートファクトリー内のセンサー、ドライブ、制御装置の規模に伴い必要となる接続の量を考慮すると、コネクタは小型でコンパクトである必要があります。
IIoTは、製造業者が新しい働き方に適応するための大きなチャンスを提供します。スマートファクトリ市場は成長しており、Reutersは今後予見できる将来にわたって年間10%の加速を予測しています。新しいスマートファクトリの出現に加え、既存のユーザーも最新のIIoTソリューションを活用するために施設のアップグレードを行うでしょう。この変革において、コネクタは重要な役割を果たします。ArrowとMolexは、新しい工業環境の挑戦に応える準備が整ったコネクタを提供するために協力しており、未来の成功を支えるデータから前例のない価値を引き出すことを可能にします。
記事タグ