Arrow Electronic Components Online

電解コンデンサ:極性、用途、および記号

電解コンデンサー07 12月 2021
緑色の回路基板に取り付けられた「SEA85°C H706CM」とラベル付けされた青色コンデンサの詳細なビュー。
すべての記事を見る

極性コンデンサの一見シンプルな回路図記号(図1参照)の背後には、多くの電子回路において重要で洗練された部品があります。このコンデンサは、その構造から電解コンデンサまたは単に「電解」と呼ばれ、電源が必要な電流を供給し、規定のDC供給電圧を維持することを保証する上で重要な役割を果たしています。

Two black electrical circuit symbols are displayed on a white background.

図1: a) 米国、b) 欧州で最も一般的な偏極コンデンサの記号; 多くのバリエーションがあります。

電解コンデンサの極性についての説明

なぜこのような コンデンサ を使用し、なぜそれが極性を持っているのでしょうか?このコンデンサの主な役割は、負荷に対して電気エネルギーの予備ストレージ容器として機能することです。通常、AC/DC電源装置である電源の出力には、電力調整回路の性質上、60/120 Hz(地域によっては50/100 Hz)のリップルが生じるためです。

Lelon Electronics製の33μFアルミニウムコンデンサ。

コンデンサは貯水池に似ています。電源の中心は貯水池にエネルギー(水)を送り込んでいますが、それは一定の速度ではありません。負荷(ユーザー)はさまざまな速度で水を取り出しますが、それは時に緩やかな変化であり、時には突然の一過性の需要増加です。これは、水処理プラントからの主供給パイプの変動にもかかわらず行う必要があります。水源や負荷の流量(電流)の変動があっても、水圧(電圧)の変動を見たくないのです。 

コンデンサは電気エネルギーのクッションまたはバッファであり、2つの機能を果たします。1つは、負荷が一定の場合に基本的なレギュレーターの出力に含まれる波を平滑化し、もう1つは負荷自体が変動する際に必要に応じてエネルギーを供給することです。このため、電源回路の出力部分に使用される大容量の電解コンデンサは「バルクストレージ」コンポーネントと呼ばれ、レギュレーターの入力電圧や負荷の要求が変動しても、不要な出力供給電圧の変動を基本的なフィルターとして抑制する役割を果たします。

電解コンデンサはどのように製造されるのか?

基本的に、コンデンサは誘電体によって隔てられた2つの導電性表面によって構成されます。この誘電体には、空気、紙、セラミック、または特殊な電解化学フィルムを使用することができます。ほとんどの電解コンデンサは、非常に薄い金属箔の2層(アルミニウムタンタル、またはニオブ)で構成されており、片方の層に誘電体酸化層をコーティングし、全体を巻き取って組み立てます(図2)。

Detailed view of an aluminum electrolytic capacitor and its internal structure.

図2: アルミニウムを基材とした電解コンデンサの内部構造を示しており、誘電体によって層が分離され、その後円筒形のハウジング内に巻き込まれています。(出典: ニチコン株式会社) 

最終ユニットは特殊なコーティングで密封されており、これはプラスチック、エポキシ、金属、またはその他の材料でできており、化学的な「漏れ」やケースの故障が発生した場合に電解物質を内部に閉じ込めつつ、湿気を防ぐ役割を果たします(図 3)。 

A black Kemet capacitor featuring gold text detailing its specifications.

図3: 使用準備が整った電解コンデンサ。これは容量10,000 μF(0.1 F)、定格電圧15 VDC、高さ40 mm、直径18 mmのものです。(出典: Kemet社)

なぜ電源に電解コンデンサを使用するのか

非化学的誘電体を用いた場合、その結果得られるコンデンサは非極性になり、交流波形に使用することができます。また、回路内のどちら向きにも挿入することが可能です。しかし、電解コンデンサに使用されるフィルムの性質や構造の化学的特性により、設置および使用には極性があります。このようなデバイスにおいて電圧を逆転させると、その性能が劣化し、最終的には損傷を受けます。

この制約を考えると、なぜそもそも偏極型電解コンデンサを使用するのか?答えは簡単です。高い静電容量密度とそれに関連する値を得るためです。ほとんどのAC/DC電源では、数百〜数万マイクロファラッド(μF)の静電容量が必要とされますが、これは電解コンデンサの構造を使用することで、現実的なサイズの部品でのみ実現できます。セラミックや空気を誘電体として使用する場合、コンデンサの体積が100倍から1000倍も大きくなる可能性があります。 

コストも考慮すべき点です。より大きなコンデンサは、より多くの材料を必要とするため、直接的なコストが高くなるだけでなく、より多くのプリント基板(PCボード)スペースや、全体的に大きな電源設計の「コスト」も上がります。スーパーキャパシタは、数ファラッドの定格を容易に提供できるため、一見するとより良くコンパクトな代替案のように見えますが、電源レギュレータとその負荷におけるリップル電流や充放電特性を扱うことはできません。

電解コンデンサの選定: 設計パラメータ

これらのバルクストレージデバイスの主なパラメータはもちろん、その容量です。電解コンデンサの値は約1 μFから始まり、数千 μFに及びます。単一の部品では必要な容量を提供できない場合は、もちろんコンデンサを並列で使用することができます。

次に設計者が選択しなければならないパラメータは動作電圧であり、通常WVDC(動作電圧DC)として指定されます。これはコンデンサが信頼性を持って動作できる最大のDC電圧定格であり、設計と筐体の特性によって決まります。より高いWVDCが必要な場合、内部放電やパンチスルーを防ぐために物理的に大きなデバイスが必要となり、コストも高くなるため、この要素を過剰に指定しないよう設計者は注意する必要があります。ほとんどの設計者はWVDCに対して2倍の安全マージンを使用し、供給電源からコンデンサへのリップルや過渡電流を吸収することを想定しています。したがって、25-V WVDCのコンデンサは、通常12-V DC電源とともに使用されます。

理想的なコンデンサはその名の通りであるべきですが、実際にはすべてのコンデンサには等価直列抵抗(ESR)と自己インダクタンスが存在します。高品質なコンデンサのESRは通常0.1Ωから1Ω程度であり、ESRが高くなるほどコンデンサは理想的なデバイスとしての性能を発揮しにくくなるため、場合によってはレギュレーター回路が正常に機能しない原因となることもあります。低品質の電解コンデンサでは、ESRが時間や温度によって増加し、数十Ωに達することもあり、これは回路に悪影響を及ぼします。また、コンデンサは非理想的な誘電体のために、微量の漏れ電流が存在することもあります。

さらに、すべての実際のコンポーネントには当然ながら寄生インダクタンスが存在します。コンデンサの場合、このインダクタンスは数ミリヘンリー(mH)のオーダーです。この低い値は通常、交流電源の周波数では問題になりませんが、電源の動作周波数が増加するにつれて問題になる可能性があり、回路の不安定性や故障を引き起こすことがあります。

電解コンデンサの許容誤差

電解コンデンサにも全ての部品と同様に許容差があり、±20%の許容差が一般的ですが、より厳密な許容差で指定されているものもあります。この許容差は大きく感じられるかもしれませんが、用途上問題なく受け入れられます。

デザイナーの性能および安定性分析を支援するために、ほとんどのコンデンサーベンダーは、ESR(等価直列抵抗)、インダクタンス、漏れ抵抗、およびその他の理想的ではない属性を含むモデルを提供しています(図4)。これらは電源周波数だけでなく、高周波数や異なる温度でも示されることがあります。 

A schematic representation of an electrical circuit featuring labeled components including R leakage, R ESR, C, and L ESL.

図4: 電解コンデンサの低周波モデルの簡略図では、基本的なコンデンサに加えて漏れ抵抗、等価直列抵抗、およびインダクタンスが示されています。RF用途の場合、このモデルにはさまざまな内部寄生要素やリードの寄生インダクタンスおよび容量が追加されます。

電解コンデンサ許容差

電解コンデンサは通常、数千時間にわたって仕様通りに動作することが期待されていますが、しばしば最大の「仕様通り」の寿命を超えて使用されることがあり、それでも許容できる結果が得られることがあります。(例えば、長時間動作しているデスクトップPCの電源がほとんど常に「オン」である場合を考えてみてください。) 

定格を超えた明らかな運用に加え、すべての電子部品にはその信頼性や寿命に影響を与える要因が存在しており、電解コンデンサも例外ではありません。

熱は寿命を短くする最も一般的な要因です。例えば、25⁰Cで10,000時間の定格であるコンデンサは、温度が上昇すると定格を下げる必要があります。例えば、85⁰Cでは1,000時間にしか定格されない可能性があり、105⁰Cではさらに短くなる場合があります。これらのコンデンサのほとんどは電源装置と共に使用されますが、これらの電源装置は一般的に熱を帯びており、筐体全体の温度よりも局所的な温度上昇があるため、これらの大量ストレージデバイスの寿命は短くなります。この問題を克服するために、高温環境で長寿命の定格を持つコンデンサを提供しているメーカーもあります。(なお、作動しない状態での保存時における高温も寿命に影響を与える問題ですが、これは異なるシナリオであり異なる仕様です。) 

電解コンデンサの寿命を短くする要因の2つ目は、コンデンサが耐えなければならないリップル電流です。この電流は、電圧レギュレータの出力の不可避な変動であり、コンデンサがそれを平滑化するために充電されます。複雑な電気化学的理由により、リップル電流はコンデンサとその電解質の寿命を劣化させます。リップル電流が高いほど、劣化が大きく迅速になります。リップル電流に対する敏感度は、構造と使用される材料に依存します。供給業者は異なるリップル電流値によって動作寿命を指定します。  

適切なコンデンサと対応するベンダーモデルを選択した後、設計者が考慮すべきもう1つの技術的でない要因があります。それは、生産および組み立て工程に、基準以下の部品、代替品、または完全な偽造品が紛れ込む可能性が比較的高いということです。これは、少なくとも一定期間は十分に機能する適度なコンデンサを製造するのが比較的簡単であるためです。ただし、製品自体は現場での寿命が短くなり、気づいたときにはすでに遅く、大きな問題を引き起こす可能性があります。 

生産施設の購買グループが設計者によってBOM(部品表)に指定されたコンデンサを、「類似」したコンデンサで置き換えたいという誘惑に駆られることもある点に注意してください。その場合、表面上の仕様(容量、WVDC、サイズ)は同じであっても、ESRやリプル電流許容値など、二次的でありながら重要な仕様が異なる可能性があります。このようなBOMの変更は、システムの性能や信頼性に影響を及ぼすことがあります。エンジニアが生産供給チェーンと協力し、指定された供給元ベンダーの元でコンデンサの完全性と追跡可能性を保証することが非常に重要です。 

電源供給レギュレーターと負荷の間に配置された電解コンデンサは、一見すると平凡で日常的なもののように思えるかもしれません。しかしながら、これらは回路に安定したDCレールを提供するために不可欠です。そのため、設計者は主たるパラメータ、補助的なパラメータ、そして使用状況に基づいてこれらを指定し選定する必要があります。また、比較的目立たないサプライチェーン上の問題にも注意を払うことが重要です。

記事タグ

グローバル
コンデンサ
記事
製品