Arrow Electronic Components Online

タンタルコンデンサの浮き沈み

Adipisicing07 12月 2021
周期表に置かれた固体金属シリンダーは、特に元素タンタル (Ta)、原子番号73を強調しています。
Nick Powers
発行元Nick Powers
すべての記事を表示

キャパシタ は回路基板で最も一般的な部品のうちの一つです。ほとんどのマイクロチップの隣や、すべての電力回路で見ることができます。システムでは、交流信号をデカップリングすることで安定性を向上させたり、チップに直流電力をきれいに供給したり、導体のインダクタンスの影響を減少させるためにバイパスしたり、不要な周波数をフィルターするために一般的に使用されます。

システムが小型化するにつれて、必要な容量を得るために一定のサイズが必要であったため、コンデンサは制約要因となっていましたが、それはタンタルコンデンサの導入と使用によって変わりました。この記事では、タンタルコンデンサのユニークな特性とその強みと弱みがどこにあるかを見ていきます。

タンタルコンデンサとは?

タンタルコンデンサがユニークである理由は、デバイスのアノードにタンタルを使用していることです。このアノードはケース内に一塊の材料として配置されており、材料が自体にサンドイッチされ、端がキャップされるMLCCコンデンサの層状スタイルとは非常に異なります。タンタルを使用することで、非常に薄い誘電体層が実現し、体積あたりの容量が高くなり、それにより現代のシステムのニーズを満たす小型のコンデンサを可能にします。体積あたりの容量が増加する利点に加えて、タンタルコンデンサは非常に低いESR(等価直列抵抗)を持ち、システムロスを減少させます。低いESRの欠点は、電源レギュレータにおいて安定性を達成するには低すぎる可能性があることです。この点を考慮する必要があります。 

静電容量の測定方法:

A comparative line graph displays capacitance shift over time for wet aluminum and solid tantalum capacitors.

なぜタンタルコンデンサを使用するのか?

タンタルコンデンサは、優れた安定性特性も備えています。上記のKEMETのグラフィックに示されているように、広範な温度および周波数範囲にわたって、タンタルコンデンサは期待される静電容量をよりよく維持します。この安定性により、システムの期待される動作をより多く得ることができ、特にフィルタにとって重要です。静電容量が大きく変動すると、望む周波数を失う可能性があります。電気的な違いを超えて、タンタルコンデンサの構造は振動問題にも非常に耐性があり、システム全体の信頼性を向上させます。

これらの特徴はタンタルコンデンサが現代の電子機器にどのように適しているかを示していますが、注意が必要な点もあります。タンタルコンデンサは一般的に極性を持つデバイスであるため、レイアウトや組み立て時にその向きに注意を払う必要があります。これは、電解質基板コンデンサの特性である通常のセラミックコンデンサよりも多少手間がかかります。タンタルコンデンサをシステムに組み込む際には、それらの故障モードにも注意が必要です。

A selection of aluminum and tantalum electrolytic capacitors with solid electrolyte is shown in a row.

タンタルコンデンサの故障モード

その化学特性のため、電圧の耐性を低減する必要があります。わずかな過電圧でも、フィールド結晶化として知られる故障につながります。タンタルコンデンサが故障すると、火花を伴い、短絡する可能性があり、回路からその利点を完全に失い、電力のグランドショートを引き起こす可能性があります。低減をどのようにアプローチするかについては多くの考え方がありますが、AVXは「Voltage Derating Rules for Solid Tantalum and Niobium Capacitors」という、異なる低減数値の理由を説明した優れた論文を提供しています。一般的な電圧のルールとしては、MnO2電解液を使用するタンタルコンデンサの場合は50%、ポリマー電解液の場合は20%低減することです。

タンタルコンデンサの使用時期

それでは、タンタルコンデンサを使用したいのはいつでしょうか? マイクロチップの横にデカップリングのために非常に小さなスペースで最大限のキャパシタンスが必要なとき、温度や電圧の範囲にわたって優れた安定性が必要なとき、そしてその特有の特性を理解して正しく設計し、火災につながる故障でシステムを危険にさらさないようにする場合です。

記事タグ

グローバル
KEMET Corporation
タンタルポリマキャパシタ
コンデンサ
記事

関連コンテンツ