Arrow Electronic Components Online

スーパーキャパシタとその応用を理解する

スーパーキャパシタ15 1月 2024
黄金の夕日が照らす空の下に並ぶソーラーパネルと風力タービン。
すべての記事を表示

電解コンデンサと充電式電池の間のギャップを埋めるスーパキャパシタは、ますます多くの用途で活躍の場を見つけています。

スーパーキャパシタは、最先端のエネルギー貯蔵デバイスであり、高いキャパシタンス、高い電力密度、長いサイクル寿命を含む幅広い魅力的な特徴を提供します。ウルトラキャパシタとも呼ばれるスーパーキャパシタは、現在存在する電解コンデンサと充電式バッテリーの間のギャップを効果的に埋める役割を果たします。

典型的な二重層スーパーキャパシタは、従来のキャパシタとは2つの重要な点で異なります。スーパーキャパシタの金属プレートは、通常のキャパシタよりもはるかに大きな表面積を持っており、プレート間の距離が大幅に短くなっています。これは、プレート間のセパレーターが従来の誘電体とは異なる方法で機能するためです。

バッテリーでは、充電と放電は電気化学反応です。一方、スーパーキャパシタはその高い表面積のプレート上に電荷を静電的に蓄えます。これらの装置は蓄えるエネルギー量は少ないですが、数秒で充放電が可能です。そのため、スーパーキャパシタの用途は主に短時間の高出力供給に使用されます。少なくとも近い将来においては、大量のエネルギーを長期間にわたって蓄えるための選択肢としてバッテリーが依然として主流であり続けるでしょう。

スーパーキャパシタの利点

過去数十年にわたり、スーパーキャパシタはエキゾチックで独特な設計選択肢から、バッテリーのバックアップや偶発的な記憶メモリの損失を防ぐことに至るまで、幅広い用途に適した日常的に使用される技術へと進化してきました。エンジニアは、優れた性能と信頼性を含む複数の利点からこの技術に惹きつけられています。

スーパーキャパシタの重要な特性は、通常の条件下で数十万回の充電と放電が可能である点です。定義されたサイクル寿命がある電気化学電池とは異なり、スーパーキャパシタはサイクルによる摩耗がほとんどありません。さらに、スーパーキャパシタはバッテリーよりも高速な充電/放電サイクルを提供します。

スーパーキャパシタは、ESR(等価直列抵抗)のために代替デバイスが提供できないレベルでの電流処理能力が評価されています。さらに、スーパーキャパシタは、バッテリーよりも広い温度範囲に対応することも可能です。

バッテリーの補助として使用する場合、スーパーキャパシタ技術は一次電池や二次電池の寿命を大幅に延長することができ、通常少なくとも2倍の寿命を実現します。

安全性は、特にモバイルデバイスやウェアラブルデバイスを含む多様な製品設計において重要な要素です。リチウムイオン電池(Li-ion)などの一部の電池タイプとは異なり、リチウムイオン電池は穴が開いたり、過充電、過熱、ショートした場合に火災や爆発のリスクを伴いますが、スーパーキャパシターの故障は決して壊滅的なものにはなりません。また、電池とは異なり、廃棄時に特別な注意を要さないため、環境に優しい点が特徴です。

スーパーキャパシタの利点について詳しく知りましょう。

スーパーキャパシタの種類

スーパーキャパシターの性能は、その電極材料と電解質に大きく依存します。スーパーキャパシターの高表面積電極は、多孔性の材料で構成されています。電荷は通常、電解質と電極材料の境界付近に蓄えられます。二重層キャパシターの場合、電極は一般的に炭素エアロゲル、炭素布、または炭素ブラックで作られます。

いくつかのスーパーキャパシタは水溶性電解質を採用している一方、他のものは有機電解質を特徴としています。一般的に使用される有機電解質には、アセトニトリルやプロピレンカーボネートが含まれます。

円筒形スーパーキャパシタは、この技術の基本的な主力製品です。これらのデバイスは、幅広い産業用および消費者向け技術エンジニアに対して、最適なパルス電力処理特性を提供し、競合他社を大幅に上回る性能を達成しながら、コスト競争力を維持するソリューションを提供するよう設計されています。

AVXは、2端子から4端子の平面マウント、スルーホールマウント、スタンドオフ付きスルーホールマウント、ワイヤーリードマウントなど、さまざまな取り付け構成で幅広い円筒形スーパーキャパシタを提供しています。直列接続されたモジュールもご用意しております。

スーパーキャパシタの用途

スーパーキャパシタは比較的新しい技術(従来のコンデンサと比較した場合)ですが、このデバイスは現在、幅広い用途に使用する準備が整っています。スーパーキャパシタの初期の用途の1つは、一次電池を補完して短時間の電力中断を橋渡ししたり、電気の流れを滑らかにしたりするためのバックアップとしての役割でした。この現在でも広く使用されている役割では、スーパーキャパシタは無停電電源装置(UPS)、ワイヤレス警報システム、スマートメーター、さらにはソリッドステートドライブ(SSD)などで見られます。

スーパーキャパシタは、パルスアプリケーション、テレメトリー、ピーク電力補助、電子ロックにおいて電力を供給するために広く使用されています。また、多くのエンジニアは、停電時にバックアップ発電機を起動し、切り替えが完全に動作するまで電力を供給する最良の方法としてスーパーキャパシタ技術を利用しています。日本では、商業ビルに大型スーパーキャパシタが頻繁に設置され、ピーク時の電力消費を削減し、負荷を軽減しています。

スーパーキャパシタは現在、エネルギーハーベスターとしても一般的に利用されており、ソーラーパネル、風力タービン、海の波、その他の外部電源から収集したエネルギーを捕捉して蓄え、低消費電力の電子機器を駆動する目的で使用されています。スーパーキャパシタは、広範な動作温度範囲にわたる過酷な環境下でも動作可能で、高い電力密度と高信頼性を提供するため、モノのインターネット(IoT)のセンサーや通信設計においても理想的です。

低消費電力電子機器の急速な成長に貢献できる高性能エネルギー貯蔵デバイスとして、ますます多くのエンジニアがスーパーキャパシタに目を向けています。スマートフォン、スマートウォッチ、GSM/GPRSモジュール、ウェアラブル医療機器などの携帯型電子機器は、すべてスーパーキャパシタ技術の恩恵を受ける可能性があります。例えば、ハネウェルはスーパーキャパシタを搭載したバッテリーフリーのUPCスキャナーを提供しており、数秒で完全に充電が完了します。同メーカーはこのデバイスが標準的なリチウムイオン電池の約6倍の寿命である、8年以上の耐久性を約束しています。

自動車業界は、スーパーキャパシターを採用する主要な分野のひとつとして浮上しており、さまざまな車両システムにこの技術を統合しています。スタート/ストップ機能やパワーステアリングは、この技術の性能や高い耐温性の特性から恩恵を受けることができます。将来的には、スーパーキャパシターによってハイブリッド車両のバッテリーを迅速に充電することが可能となり、車やトラックのガソリンエンジンと連携して動作することが期待されています。ハイブリッド車両にスーパーキャパシターを搭載することで、より長距離を走行でき、高い出力制御と効率を実現することが可能になります。

鉄道業界はまた、スーパーキャパシタ技術のエネルギー回収の可能性を評価し始めています。例えば、スペインの鉄道会社CAFは、ストリートトラム向けに設計されたスーパーキャパシタを基盤とするエネルギー回収システムである「Greentech Evodrive」を提供しています。この技術は、ブレーキング時に放出される運動エネルギーを回収し、トラムのエネルギー効率全体を向上させます。

AVXの利点

AVXは、標準円筒型スーパーキャパシタの最も幅広い種類を提供しており、カスタム設計の要求を満たす能力を備えています。AVXは、エネルギー貯蔵の最大化、低ESR(等価直列抵抗)、および最小の漏れ電流に重点を置いた多様なパーツのラインナップを提供しています。

例えば、当社のSCCおよびSCMシリーズの円筒形電気化学的二重層キャパシタは、非常に高い静電容量と非常に低いESR(等価直列抵抗)の組み合わせに基づいて、優れたパルス電力処理性能を提供します。これらのデバイスは、単独で使用する場合でも、一次電池または二次電池と組み合わせて使用する場合でも、バックアップ時間の延長や電池寿命の向上、必要時の瞬時電力パルスを提供します。

AVX社のBZシリーズに含まれるBestCapスーパーキャパシタは、非有害なプロトン活性ポリマーシステムに基づいた低ESRパルススーパーキャパシタです。この製品は有機電解質を使用したデバイスと直接競合しますが、電圧範囲がはるかに広く、3.6Vから20Vまで対応しています(有機電解質は通常セル当たり約3Vまでに制限されます)。BestCapの動作温度範囲は-20°Cから+70°Cで、バッテリーよりも広く、さらに一部の値では-40°Cから+75°Cまで対応可能です。BestCapはすべてのスーパーキャパシタの中で最も「キャパシタらしい」周波数応答を示し、低ESRと薄型の特性を持っています。

AVXのPrizmaCapプリズマティックスーパキャパシタは、SCPシリーズで採用されており、AVXスーパキャパシタの中で最も低いプロファイルと最も広い動作温度範囲を提供します。これらのデバイスは単独で、または一次電池や二次電池と組み合わせて使用することで、長時間のバックアップ、より長いバッテリー寿命、必要時には瞬間的なパワーパルスを実現します。このデバイスは、パルスパワー処理、エネルギー貯蔵、エネルギー/電力保持、バッテリー補助を必要とするアプリケーションを対象としています。

すべてのAVXスーパーコンデンサシリーズは、リードの向き、ワイヤーハーネスリード、パッケージング、および電圧、容量、その他の主要な分野での非標準オファリングにおいてカスタマイズ可能です。より高い電圧が必要なスーパーコンデンサ用途に対しては、AVXは筐体、バランス、健康監視サポートを含むカスタムモジュールアセンブリの設計と製造が可能です。

前傾

スーパーキャパシタは、急速に成長しているエネルギー貯蔵技術であり、数多くの用途でますます人気のあるデザイン選択肢となっています。リチウムイオンバッテリーが現在、幅広い個人および商業用デバイスで使用されているにもかかわらず、スーパーキャパシタは、電力密度や充放電回数の面でリチウムイオンバッテリーと競争することはできません。

スーパーキャパシタの採用が拡大し、新たな用途が思い描かれる中、世界中の研究者は、炭素ナノチューブ、ポリピロール、チタン酸バリウムなどの新しい形態の誘電材料を研究することで、性能と適合性の向上を目指しています。これらの材料は、容量とエネルギー密度の改善が期待されています。

注目してください――スーパーキャパシタの物語はまだ始まったばかりです。

AVXのスーパーキャパシタ製品ライン全体を確認し、設計ニーズに最も適したデバイスを選択するには、こちらをクリックしてください。

記事タグ

グローバル
スーパーキャパシタ
エナジーハーベスティング
Internet of Things (IoT)
Honeywell
KYOCERA AVX Components Corporation

関連コンテンツ