Arrow Electronic Components Online

アルミ電解コンデンサの正しい選び方

コンデンサ09 3月 2021
青色のグラデーション背景に、2つのTDK EPCOSコンデンサが表示されています。
すべての記事を表示

アルミ電解コンデンサは、各種コンデンサの中で特別な位置を占めています。それは、体積あたりの高い静電容量とほぼすべての電子システムで利用可能な特性に由来します。これらは、エネルギー貯蔵や不要な交流(AC)周波数のフィルタリングを含む多くの用途で使用できます。高い静電容量値と低インピーダンス値のおかげで、電源、インバータ、DC-DCコンバータなどで頻繁に使われています。

アルミニウム電解コンデンサー技術は、新しい材料やプロセスの改善によって進化しており、これにより信頼性と耐久性が向上し、最大20年間の動作が可能になっています。適切に選択されれば、ほとんどの電気設計において重要な役割を果たします。しかし、アルミニウム電解コンデンサーとは正確には何なのか、そしてどのようにして自分のプロジェクトに適切なものを選択すれば良いのでしょうか?

追加リソース

産業用途向けアルミ電解コンデンサ

自動車用途におけるDCリンク用アルミ電解コンデンサ

AICapの耐用年数計算ツール(ウェブベース)および耐用年数デモンストレーター

記事タグ

グローバル
コンデンサ
記事
TDK
エネルギーと電力

関連コンテンツ