Arrow Electronic Components Online

ヒートポンプおよび可燃性冷媒用途向けオムロンの防爆リレー

エネルギー18 9月 2025
霧のかかった工業的な環境で、デュアルファンを備えたオムロン冷却システムのクローズアップ。
すべての記事を表示

最近の顧客ニーズのトレンドは、購買決定において持続可能性が非常に重要であることを示しています。これは車両の選択、エネルギー供給元、特に家庭用HVAC(暖房・換気・空調)に関する選択に当てはまります。最近のヒートポンプ技術の進歩として、環境への影響を軽減する「A2L」と呼ばれるグリーン冷媒のクラスが登場しましたが、設計が不良で使用された場合に可燃性の可能性があります。本記事では、ヒートポンプやその他の応用でグリーン冷媒を使用する際に役立つ、Omronの新しい防爆リレーについてご紹介します。

世界が環境に優しい冷媒への移行を進める中で、A2L冷媒への切り替えが勢いを増しています。A2L冷媒は、地球温暖化係数が低く、環境への影響を軽減する魅力的なソリューションを提供します。しかし、この冷媒には安全面において独自の課題が伴います。A2L冷媒を使用するシステムの安全な運用を確保するためには、防爆リレーの必要性が重要となっています。   A2L冷媒は、「低燃性冷媒」とも呼ばれ、環境への影響と安全性のバランスを取っています。従来の冷媒と比較して地球温暖化係数が低く、温室効果ガスの排出量削減のために魅力的な選択肢となっています。しかし、A2L冷媒には一定の燃性があり、適切に取り扱わなければ潜在的なリスクをもたらす可能性があります。この点で、防爆リレーが重要な役割を果たします。   防爆リレーは、可燃性物質の着火を防ぐよう特別に設計されており、A2L冷媒を使用するシステムにおいて必要不可欠なコンポーネントです。これらのリレーは、可燃性環境に関連する潜在的な危険に耐えるよう設計されており、機器や周辺地域の安全を確保します。防爆リレーを使用することで、電気アークや火花による着火のリスクが大幅に減少し、A2L冷媒アプリケーションにおける信頼性のある安全なソリューションを提供します。   防爆リレーは、爆発性雰囲気における機器保護に特化した規格であるIEC/EN 60079-15など、厳格な安全基準に準拠する必要があります。これらのリレーは、非燃性を確認し、安全規制への適合を証明するために厳密な試験を受けます。この基準を満たすことで、防爆リレーはエンジニア、設置業者、および最終ユーザーに安心感を提供し、システムが信頼性の高い安全なコンポーネントで装備されていることを保証します。   オムロン デバイス&モジュール ソリューションは、防爆リレーの市場需要の増加に応えることに焦点を当てています。オムロンの既存リレーの多くは、IEC/EN 60079-15規格の認証を追加すべく試験を受けており、その適合基準のリストに加えられています。また、オムロンは防爆リレーのラインアップを拡充し、高容量製品への展開を進めています。同社は、ヒートポンプや冷凍機などの応用分野をサポートし、環境に優しい冷媒への移行において安全なスイッチングを確保することを目指しています。

記事タグ

エネルギー管理
Omron
エネルギーと電力

関連コンテンツ