Arrow Electronic Components Online

外科手術用ロボットを革新する5つの最先端技術

ロボティクス10 7月 2024
手術室における先進的な外科ロボット技術
すべての記事を見る

ロボットは大きく進化し、SFの世界から実際に製造業、医療、その他多くの用途で活用されるようになりました。技術がさらに進化するにつれて、ロボットは複雑な外科手術のタスクを引き継ぐなど、新たな能力を獲得するでしょう。この記事では、Kontron社より、次世代の手術用ロボットの開発を促進する5つの要因について探ります。

1. 人工知能の台頭

人工知能(AI)は現在、あらゆる分野で存在感を示しており、その中でも特に大きな影響を与えているのが外科用ロボティクスの分野です。AIは精度を向上させ、人為的なミスを減らし、リアルタイムで意思決定のサポートを提供します。高度なアルゴリズムは、組織の切断やリアルタイムのビデオ分析などのタスクを実行します。例えば、MedtronicのTouch Surgery Enterpriseは、AIを活用して顔や保護された情報を自動的にぼかし、患者の機密性を確保しています。KontronのAI機能を備えた高性能モジュールは、先進的な外科的アプリケーションの高度な処理要求を満たすために、必要な計算能力と信頼性を提供します。

2. 機械学習の重要性

機械学習(ML)は、品質管理、自動化、そしてカスタマイズを向上させるAIの重要な分野です。ロボット手術室では、MLがロボットに組織の除去パターンを学習させることで、手術中の組織変形を検出し、それに応じて手術計画を変更する能力を与えます。   このリアルタイムのデータ分析およびパターン認識により、より個別化され適応力のある手術が可能になります。その結果、手術ロボットはその性能を継続的に向上させることができ、患者にとってより良い結果を保証します。Kontronの最新のIntel™ Xeon D-2800およびD-1800プロセッサを搭載した高性能エッジコンピューティングソリューションは、エッジでの計算能力およびデータ処理能力を提供し、ロボットが効率的にデータを分析しリアルタイムで調整を行えるようにします。

3. 触覚フィードバックの影響

精密さは外科手術、特に高度な触覚フィードバックに依存するロボット手術において極めて重要です。触覚フィードバックは、ロボットのエンドエフェクター内にあるセンサーを通じて触感情報を外科医に伝え、触覚の感覚をシミュレーションします。この明確な触感を欠いていると、手術の失敗や深刻なミスにつながる可能性があります。KontronのSMARC™モジュール製品ラインは、高性能な処理能力とセンサーの統合を提供し、ロボット支援手術中にリアルタイムの「触覚」フィードバックを実現します。

4. 第5世代移動通信ネットワークの成長

つながりを維持することは世界的なテーマであり、5Gネットワークはこれをこれまで以上に容易にします。5Gは手術用ロボットに超低遅延と高帯域幅の通信を提供し、遠隔手術や世界中でのリアルタイム通信の可能性を実現します。   この進歩により、外科医は遠く離れた場所からでも、これまでにない精度と応答性で手技を実施することが可能になります。KontronのCOM-HPC® Miniなどの5G対応モジュールは、ロボット支援手術(RAS)において、これまでにない精度と応答性での信頼できる高速通信を保証します。

5. 3D可視化の進歩

RASを推進するもう一つの重要な技術が3Dビジュアライゼーションです。この技術により、システムのコンソールを使用する際に外科医の空間的な理解が向上します。外科医は高解像度カメラからストリーミングされる手術領域の拡大表示を見ることができます。この技術は、手術中のリアルタイム利用や、拡張現実(AR)および仮想現実(VR)システムを使用した術前計画や術中ガイダンスにも活用できます。
 
KontronのMediClientは、医療グレードのコンピューティングソリューションとして、これらの高度なビジュアライゼーション技術をサポートします。高解像度のタッチスクリーンディスプレイ、堅牢なデータ接続性、医療基準に準拠した衛生的設計を提供します。MediClientは高性能コンピューティングと優れたビジュアライゼーション機能を統合することで、精密かつ効果的な手術を可能にします。

外科手術ロボットの未来

フォーチュン・ビジネス・インサイツによると、世界のRAS市場は2032年までに2兆2381.6百万ドルに達し、年間平均成長率(CAGR)は21.5%に達すると予測されています。この成長は、RASの需要が増加しており、患者の治療結果向上に一定の可能性があることを示しています。RASの利点には、安全な手術と長期的なコスト削減が含まれます。ただし、高額な初期費用や高度な技術・訓練が必要になる点が導入の障壁になる場合があります。   AI、ML、5G、3Dイメージング、触覚フィードバックの進歩により、これらの課題に対応し、RASの進化を促進しています。現在のRASシステムでは、外科用ロボットアームは近くのコンソールにいる外科医によって操作されています。将来を見据えると、外科用ロボットが外科医からの最小限の入力で自律的に手術を行い、場合によっては外科医が同じ部屋にいないことさえあるかもしれません。

重要なポイント

要約すると、医療ロボット産業の成長を促進している5つの主要な技術は、従来の手術室を高度なロボット領域へと変革しています:

  • 人工知能(AI)は、精度を向上させ、人為的な誤りを減らし、外科用ロボットにおいてリアルタイムの意思決定支援を提供します。
  • 機械学習(ML)は、リアルタイムデータ分析を通じて組織の変動に適応し、手術の結果を改善するためにロボットシステムを可能にします。
  • 触覚フィードバックは、ロボット手術中に外科医に触覚的なフィードバックを提供し、精度を向上させ、エラーのリスクを軽減します。
  • 5Gネットワークは、超低遅延と高帯域幅の通信を提供し、遠隔手術やリアルタイムデータ転送を可能にします。
  • 3Dビジュアライゼーションは、高解像度のリアルタイム映像およびAR/VRシステムを通じて、外科医の空間的理解を向上させます。

記事タグ

グローバル
ロボティクス
5G
Kontron
機械学習
記事

関連コンテンツ