パワーインダクタの使用方法
DC to DC電源13 2月 2021
今日の電子機器においては、より低い供給電圧と高い速度が求められており、高性能のDC-DCコンバーターが需要となっています。そして、電力インダクターはコンバーターの性能に大きく影響を与えます。電力インダクターの効果的な使用方法、選定方法、およびDC-DCコンバーターと使用する際の考慮事項について詳しく学びましょう。
パワーインダクタは、DC-DCコンバーターの性能に大きく影響する重要な部品です。オンにすると、パワーインダクタは電流をエネルギーとして蓄え、オフになると蓄えたエネルギーを放出します。この方法は、DC-DCコンバーターを含む機器の電源回路で効果的に利用されています。
しかしながら、電力インダクタの特性に関連するパラメータには、相互に複雑なトレードオフ関係が存在します。電力インダクタの設計の難しさは、温度や電流の大きさといった要因によってその特性が変化することに起因します。この相互のトレードオフ関係により、DC-DCコンバータの効率、サイズ、コストを考慮しながら、全体的な視点から用途に最適な電力インダクタを選択することが重要となります。
TDKは、幅広いラインアップのパワーインダクタ製品を提供しています。本記事では、DC-DCコンバータの必要な特性に基づいて、パワーインダクタの効果的な使用方法と選定時の重要なポイントについて説明します。
記事タグ
DC to DC電源モジュール
電力
TDK
マグネティクス
インダクタ
インダクタ表面実装