Arrow Electronic Components Online

USB-Cの探究と他のUSBコネクタとの比較

USBタイプC02 4月 2024
黒い背景に詳細な技術図面が描かれている中、2つのUSB-Cコネクタが表示されています。
すべての記事を表示

USB は約20年前に登場し、過去15年間にわたってコンピューター通信の重要な役割を果たしてきました。さまざまなシリアルポートを置き換え、現在ではほぼすべてのものをコンピューターに接続するための事実上の標準となっています。これまでの間に、USBは速度が向上し、非常に人気のあるいくつかのバリエーションが追加されました。   しかし、標準タイプA USBポートは初期から変わっていません。この頑丈なプラグは、当時としては非常に小さく、適切な性能を提供し、ホットプラグ可能で、優れたデータ転送速度を持ち、非常に小型のデバイスへの電力供給も可能でした。1990年代半ばにおいて、このプラグは非常に優れたものだったのです。ただし、1996年の最強のスーパーコンピューターは、現在ではほとんどのビデオカードよりも性能が低いため、時代は変わります。そして、USBポートはType Cコネクタによって大規模な刷新を迎えています。

USB-Cの利点

Type C がこれまでの USB コネクタと異なる点は多くありますが、その中でも最も明らかなのは「リバーシブル性」です。Type C プラグには上下がなく、デスクトップの裏で手探りをしたり、ケーブルやポートの端を見ながら、どの向きでプラグを挿すべきかを考える必要がありません。この利点は非常に明白で、プラグに関してのイライラを大幅に軽減するはずです。USB-C のもう一つの利点は、両端が共にリバーシブルである点です。多くの USB ケーブルは一端が Type A で他方がさまざまなタイプのいずれかであるのに対し、Type C は両端に同じプラグを備えるよう設計されています(但し、レガシーコネクタとの接続を考慮して例外が設けられる可能性はあります)。   以前は、Type A がコンピュータには最適であったものの、スマートフォンのような小型ハンドヘルドデバイスには大きすぎるため、このような設計は現実的ではありませんでした。しかし、デスクトップが徐々に希少になり、ノートパソコンやタブレットが新しい標準として台頭する中で、両端に小型の USB コネクタを採用することが事実上必須となりました。この移行期間中は、Type C USB をほかの電子機器に接続するためのコンバーターが必要となり、それが問題やフラストレーションを引き起こすかもしれません。しかし、移行が完了すれば、すべての USB 製品が同じコードを使用することになります。楽観的な観点から見ると、Type C は後方互換性があるため、コンバーターさえあれば、将来的にレガシーデバイスとなるものを引き続き利用することができるのは便利でしょう。

USB-AとUSB-Cの違いは何ですか?

Type Aの端を見下ろすと、4つの金属接点が見えます。この接点は電源、接地、D+、D-で、最後の2つは差動データラインを表しています。MiniやMicroでは、オンザゴーUSBデバイスのIDを設定するために使用される追加の接点が導入されました。しかし、Type Cでは、24種類の接点があります。一見すると24は少し過剰に思えるかもしれませんが、実際には理にかなっています。ケーブルを逆向きに接続できるようにするため、ケーブルの向きを特定するための2つの専用接点があります。このケーブルは、以前の規格よりもはるかに多くの電力を送信できるため、電源と接地に専用される接点が8つあります。残りはデータ転送ラインやその他の管理用接点に割り当てられています。このサイズの縮小と接点の増加により、耐久性が大幅に低下するように思えるかもしれませんが、実際には逆です。Type Aが約1,500回の挿入および取り外しサイクルに対応しているのに対して、Type Cは約10,000回のサイクルに対応しています。

USB-C電力供給

タイプCは、電力供給仕様に関してUSB 3.0以降もサポートしており、これは多くの点で大幅な改善となります。数量的にも、USBポートは今や最大100ワットの電力を転送しながら同時にデータを送信することが可能です。それまでのUSBケーブルでは、単に電力を供給する場合のみ大量の電力を転送することが可能でしたが、現在では他の機能を制限することなく電力を転送することができます。この電力は双方向であり、ケーブルの片側から別の側に限らず、任意の方向に転送することが可能です。また、電力転送は従来の5ボルトに限定されることなく、インテリジェントな電力管理を活用して、デバイスが異なる電圧レベルや異なる電流量を要求することができるため、極めて柔軟な設計が可能になります。

Type Cケーブルでの動画送信

Type-Cケーブルには多数のデータラインが含まれているため、データとビデオを同時に送信することが可能です。この能力はデモで示されており、ケーブルを通じてデータを転送し、そのデータを処理して同じケーブルを通じてビデオとして返すというものでした。特に驚くべき点は、ビデオがフリーズしたり奇妙なアーティファクトを伴うことなく、専用のビデオケーブルのようにスムーズに動作する点です。この機能により、Appleの最新のMacBook ProにはType-C USBポートがひとつだけ搭載されています。このケーブルは電力供給、データ転送、ビデオを処理することが可能であり、この単一ポートはハブに接続することで複数の周辺機器や追加のモニターを利用しながら、同時にノートパソコンの充電も行えるという非常に強力なものです。改めて、感嘆せざるを得ません。

USB-C業界標準

USB標準はこれらのコネクターを使用しようとする業界の大手企業によって定められていますが、誰でもそれを製造することが可能です。この体制は有益であり、競争市場が形成され、メーカーが最良のコネクターだけでなく、それを支える ICの開発にも取り組むようになります。しかし、この競争市場にはデメリットも存在します。ほとんどの消費者はケーブルの基本原理について詳しく知らないため、コネクターの見た目には適合していても性能基準を満たしていない製品を製造するメーカーが存在します。これらのメーカーはType-C USB 3.1互換性を謳ってコネクターやケーブルを販売しますが、実際には宣伝されている性能を提供できていない場合があります。そのため、技術者はAmphenolのような信頼性のあるメーカーを選ぶことが重要です。このメーカーはUSB Type-C製品が最新の業界標準に完全に準拠していることをテスト・確認しています。

タイプCコネクターのシールド

Type Cコネクタの要件を超えて、Amphenolは統合型シールド設計を採用しており、信号の整合性を向上させるとともに、EMI(電磁干渉)からの保護を強化します。家庭で使用する一般ユーザーでもこれによる改善が期待できますが、このシールド設計は特にビジネス、産業、科学分野での作業において非常に役立ちます。シールドはそのような作業環境で生成される膨大な量のEMIの影響を軽減し、電磁スペクトルが混雑しない作業環境を提供します。

USB-C接続

適切なUSB-C接続は、堅牢な物理的および電気的性能の両方において重要です。電気的には、高周波信号を使用する際、個別のグランドパスを使用するとコネクタシステム内で共振が発生する可能性があります。これを解決するために、システム内のすべてのグランド部品(ピン、EMCシート、ラッチなど)は直接接続されており、これによりコネクタシステム内の共振が減少し、結果的にEMI干渉やクロストークが減少します。物理的には、Amphenolはレーザー溶接を使用して、外側シェル、内側シェル、EMIシェルを一体化させることで強度を向上させています。これは、異なる部品を機械的に接続することで、繰り返しの使用や偶発的な損傷により故障しやすくなる多くの製造業者の方法とは異なります。さらに、一部の製造業者がコネクタハウジングに安価で脆いプラスチックを使用するのに対して、Amphenolは特別な耐摩耗性の樹脂を使用しており、耐久性が大幅に向上し、業界標準を超える性能を確保しています。   Type-CおよびUSB 3.1が直接競合している中、この市場で圧倒的なシェアを持つ製品の重要な改善は、これらのケーブルがコンピュータおよびポータブル接続の事実上の標準となるという確かな信頼を生み出します。この標準が驚異的な性能を提供する一方で、Amphenolの製品を選べば、その部品の品質が常に期待を満たすかそれ以上になることに安心していただけます。   概要: Amphenol Commercial Products(ACP) は、従来のコネクタから最新の次世代技術まで、幅広い市場やアプリケーション向けにインターコネクトソリューションを提供する国際的なリーダー企業です。

記事タグ

電力
USB
コネクタ
Amphenol
製品