Skip to main content
Arrow Electronics, Inc.
Woman standing on platform overlooking mountains
Articolo

Sicurezza per ambienti multicloud: i 5 dubbi più comuni

| Robert Neal

Difendi gli ambienti multicloud dalle minacce alla sicurezza odierne

 

Chi ha tempo non aspetti tempo! Esamina le minacce alla sicurezza che i tuoi clienti devono affrontare quando adottano una strategia multicloud.

L’adozione del multicloud è decollata, e per un buon motivo: consente alle aziende di distribuire applicazioni e carichi di lavoro in modo flessibile, efficiente ed economico, adeguandosi al meglio ai propri obiettivi. D’altro canto, però, apre la porta ai pirati informatici che cercano di sfruttare le vulnerabilità man mano che le superfici di attacco aumentano. Le complesse configurazioni cloud e le infrastrutture per l’archiviazione dei dati comportano rischi significativi per la sicurezza dei tuoi clienti, con i CIO (chief information officer [direttore informatico]) sempre all’erta per individuare malware, ransomware e tecniche di social engineering che inducono le persone a divulgare informazioni private o riservate. Inoltre, l’IA generativa sta rendendo gli attacchi più sofisticati e sfuggenti che mai, poiché i criminali informatici giocano al gatto e al topo con quelle stesse difese basate sull’IA che dovrebbero contrastarli. Le statistiche sono sbalorditive:

  • il 60% dei dati aziendali è archiviato nel cloud; [1]
  • l’89% delle aziende si affida a più di un servizio cloud; [2]
  • l’83% delle aziende ha subito una violazione dei dati; [3]
  • 4,35 milioni di dollari è il costo medio globale di una violazione dei dati; [4]
  • il 63% dei leader IT prevede di aumentare la spesa per i servizi di sicurezza informatica.[5]

Le soluzioni per la sicurezza informatica sono ampiamente disponibili, quindi la sicurezza è accessibile alle aziende di qualsiasi dimensione. Sono però rare le organizzazioni che hanno la sicurezza fra le proprie competenze primarie. Anche quelle dotate di solidi reparti IT affrontano spesso vincoli di larghezza di banda e lacune di capacità, mentre i loro team si cimentano con un mondo XaaS (everything-as-a-service [tutto come servizio]).I fornitori di servizi gestiti che possono aiutare le aziende a proteggere il personale, i dati e le risorse sono molto richiesti, così come quelli che possono aiutarle a recuperare rapidamente in caso di compromissione. Dalla sicurezza del cloud, della rete e degli endpoint alla gestione delle identità e degli accessi, fino alla gestione delle vulnerabilità e alla sicurezza dei contenuti, svolgi un ruolo essenziale nel proteggere dalle minacce i tuoi clienti e nel monitorare la loro sicurezza. 

Anche le minacce si moltiplicano

È sempre un buon momento per esaminare le minacce alla sicurezza che i tuoi clienti devono affrontare quando adottano una strategia multicloud, così come le soluzioni che possono aiutarli ad affrontare un ambiente così difficile. 

1. Accesso non autorizzato: tenere a bada le violazioni dei dati è l’obiettivo primario delle aziende che implementano ambienti multicloud. La memorizzazione di dati sensibili su più piattaforme cloud fa aumentare la superficie di attacco, rendendo più difficile mantenere controlli di sicurezza adeguati. Mitiga il rischio aiutando le organizzazioni a implementare solidi meccanismi di gestione degli accessi: autenticazione multifattore, politiche sulle password complesse e controlli granulari degli accessi. Anche il monitoraggio e la verifica periodica delle attività degli utenti possono contribuire a identificare e rispondere tempestivamente alle potenziali minacce. Una strategia zero trust per la sicurezza di rete è essenziale.

2. Perdita e recupero dei dati: sebbene i provider di servizi cloud offrano disponibilità e ridondanza elevate, la perdita di dati rimane una grande preoccupazione. Eliminazioni accidentali, bug dei software e carenze nella diligenza dei dipendenti sono solo alcuni dei possibili incidenti. Per mitigare il loro impatto, adottare una strategia completa di backup e ripristino dei dati è fondamentale. Prendi in considerazione i backup automatizzati distribuiti tra fornitori di cloud diversi e regioni geografiche diverse e incoraggia fortemente test periodici sulle procedure per il ripristino dei dati.

3. Configurazione errata del cloud: la configurazione errata del cloud è sconcertante, pericolosa e costosa. La complessità aumenta all’aumentare del numero di piattaforme cloud che un’azienda gestisce contemporaneamente. Le configurazioni errate possono portare all’esposizione involontaria di dati sensibili, all’apertura di vulnerabilità di rete o alla concessione involontaria di permessi eccessivi a utenti non autorizzati. I partner esperti di sicurezza possono fornire verifiche e valutazioni periodiche che identifichino e correggano tempestivamente le configurazioni errate. Puoi anche promuovere l’adozione di un approccio proattivo che difenda dalle minacce prima che causino danni, implementando strumenti di sicurezza basati sull’intelligenza artificiale appositamente progettati per proteggere gli ambienti multicloud.

4. Requisiti di conformità e normativi: la conformità alle normative di settore e alle leggi sulla protezione dei dati è fondamentale per chi opera in ambienti multicloud. Le certificazioni di conformità variano tra i fornitori di servizi cloud e spetta all’utente verificare se tali certificazioni corrispondono ai propri requisiti. Puoi aiutare le aziende a capire i propri obblighi di conformità e ad implementare controlli di sicurezza appropriati, crittografia e restrizioni sugli accessi ai dati validi per tutti i fornitori di servizi cloud, in modo da mantenere la conformità e proteggere le informazioni sensibili dei clienti.

5. Dipendenza dal fornitore: affidarsi a ciascuno dei fornitori di cloud in un ambiente multicloud per la sicurezza dei dati comporta potenziali rischi. Ognuno ha i propri strumenti e protocolli di sicurezza e non vi è alcuna garanzia che funzionerà bene con gli altri. Questa è una vulnerabilità. Inoltre, se un fornitore di servizi cloud subisce un’interruzione del servizio o una violazione della sicurezza, le operazioni aziendali dei tuoi clienti potrebbero subire gravi conseguenze. Fornire una soluzione multicloud completa e indipendente dal fornitore, con chiare politiche sulla portabilità dei dati, garantisce ai clienti la possibilità di migrare applicazioni e dati senza problemi, con ridondanza garantita.

Proteggi i tuoi clienti dal core all’edge, fino al cloud

Man mano che le aziende proseguono nell’adozione di ambienti multicloud, è essenziale che affrontino i rischi associati alla sicurezza informatica. Scopri di più su come le soluzioni di sicurezza di Arrow possono aiutarti a valutare e affrontare il livello di sicurezza multicloud dei tuoi clienti, oppure mettiti in contattocon un rappresentante Arrow.

Fonti:

[1]Statista

[2]Computerworld

[3][4]IBM

[5]Tech Target

Diventa un partner di canale
Diventa Partner