Asegure los entornos multicloud contra las amenazas de seguridad actuales
Â
Ahora es el mejor momento. Revise las amenazas de seguridad con las que sus clientes se encontrarán cuando adopten una estrategia multicloud.
La implementación del multicloud ya está en marcha, por un motivo muy importante: proporcionar a las empresas la flexibilidad de implementar aplicaciones y cargas de trabajo de forma eficiente, además de rentable, de la forma en que mejor se adapte a sus objetivos. Sin embargo, también abre la puerta a ciberdelincuentes que buscan aprovechar las vulnerabilidades a medida que proliferan los espacios de ataque. Las configuraciones complejas en la nube y las infraestructuras de almacenamiento de datos plantean importantes riesgos de seguridad para los clientes, lo que mantiene a los CIO en alerta ante el malware, el ransomware, asà como técnicas de ingenierÃa social que incitan a las personas a divulgar información privada o confidencial. Además, la IA generativa hace que los ataques sean más sofisticados y esquivos que nunca, ya que los ciberdelincuentes juegan a burlar las defensas generadas a través de esta tecnologÃa y que buscan frustrar dichas acciones. Las estadÃsticas son muy claras:
- El 60Â % de los datos corporativos se almacenan en la nube. [1]
- El 89 % de las empresas confÃa en más de un servicio en la nube. [2]
- El 83 % de las empresas han sufrido una filtración de datos. [3]
- El coste medio de una filtración de datos es de 4,35 millones de dólares. [4]
- El 63Â % de lÃderes de TI esperan aumentar el gasto en ciberseguridad. [5]
Las soluciones de ciberseguridad cuentan con una amplia disponibilidad, por lo que empresas de todos los tamaños pueden acceder a una seguridad al nivel de las grandes organizaciones. De todas formas, es muy raro el caso en el que la seguridad supone uno de los puntos fuertes de alguna organización. Incluso las que cuentan con equipos de TI sólidos suelen enfrentarse a limitaciones en el ancho de banda y a brechas de capacidades a medida que sus equipos lidian con la seguridad de un modelo todo como servicio (XaaS).Los proveedores de servicios gestionados, que ayudan a las empresas a proteger a su personal, sus datos y sus activos, están muy demandados, al igual que los que contribuyen a que se recuperen rápidamente cuando se ven comprometidos. Desde la seguridad de la nube, la red, los terminales, la gestión de identidades o accesos, asà como la de las vulnerabilidades y la seguridad del contenido, usted desempeña un papel fundamental en la protección frente a amenazas y la supervisión de la seguridad de los clientes.Â
Se trata también de un mundo de amenazas múltiples
Siempre es un buen momento para revisar las amenazas de seguridad que los clientes se encontrarán cuando adopten una estrategia multicloud y las soluciones que pueden servirles para sobrellevar un entorno hostil.Â
1. Acceso no autorizado: Mantener a raya las filtraciones de datos es la prioridad número uno para las empresas que ponen en marcha entornos multicloud. Cuando se almacenan datos confidenciales en múltiples plataformas cloud, aumenta la superficie de ataque, lo que hace que sea más difÃcil mantener controles de seguridad adecuados. Minimice el riesgo, ayudando a las organizaciones a implementar mecanismos de gestión de acceso sólidos, como la autenticación multifactor, polÃticas de contraseñas seguras y controles de acceso detallados. Hacer seguimiento y controlar con frecuencia las actividades de los usuarios también le ayudará a identificar, además de dar respuesta a las posibles amenazas de inmediato. Un marco de seguridad de red zero-trust es imprescindible.
2. Pérdida y recuperación de datos: A pesar de que los proveedores cloud ofrecen alta disponibilidad y redundancia, la pérdida de datos sigue siendo una gran preocupación. Alguno de los posibles problemas son la eliminación accidental, los errores de software y la mala praxis del personal. Por este motivo es fundamental poner en práctica una estrategia integral de backup y recuperación de datos para mitigar el impacto de dichos incidentes. Es recomendable recurrir a copias de seguridad automatizadas distribuidas en diferentes proveedores cloud y regiones geográficas, asà como promover pruebas periódicas en los procesos de restauración de datos.
3. Error de configuración de la nube: Configurar de forma incorrecta la nube es desconcertante, peligroso y caro. La complejidad aumenta a medida que las organizaciones van administrando múltiples plataformas en la nube simultáneamente. Los errores de configuración pueden suponer una exposición accidental de los datos confidenciales, propiciar vulnerabilidades en la red o la concesión accidental de permisos excesivos a usuarios no autorizados. Los socios que sean expertos en seguridad podrÃan proporcionar auditorÃas con regularidad y comprobaciones de seguridad, que identifiquen y rectifiquen las configuraciones erróneas de inmediato. Asimismo, también se puede incitar a la adopción de un enfoque proactivo que sirva como defensa ante amenazas antes de que aparezcan. Para ello, se implementan herramientas de seguridad impulsadas por IA, diseñadas especÃficamente para proteger los entornos multinube.
4. Requisitos de cumplimiento y regulación: El cumplimiento de las normativas especÃficas del sector y las leyes de protección de datos son cruciales para quienes operan en entornos multicloud. Las certificaciones de cumplimiento de los proveedores cloud son distintas y el usuario debe confirmar si cumplen con sus requisitos. En esta lÃnea, puede ayudar a las empresas a que comprendan sus obligaciones de cumplimiento e implementación de controles de seguridad adecuados, cifrado y restricciones de acceso a datos adecuados en los proveedores de servicios en la nube, con el objetivo de mantener el cumplimiento y proteger la información confidencial de los clientes.
5. Dependencia del proveedor: Depender de los diferentes proveedores de servicios en la nube en un entorno multicloud para la seguridad de los datos supone riesgos en el futuro. Estos disponen de sus propias herramientas, asà como protocolos de seguridad, que no garantizan que vayan a casar bien con el resto. Esto supone una vulnerabilidad. Asimismo, si un proveedor de servicios en la nube sufre una interrupción del servicio o de una brecha en la seguridad, las operaciones comerciales de los clientes podrÃan verse gravemente afectadas. Ofrecer una solución multicloud completa y sin dependencia de proveedores, con polÃticas claras de portabilidad de datos, garantiza que los clientes puedan migrar aplicaciones y datos de manera fluÃda, con redundancia asegurada.
Proteja a sus clientes desde el núcleo hasta el edge y la nube
A medida que las empresas siguen adoptando entornos multicloud, es esencial que aborden los riesgos de ciberseguridad que conllevan. Descubra cómo hacerlo Las soluciones de seguridad de Arrow pueden ayudarle a evaluar y abordar la posición de seguridad multicloud de sus clientes o contacte con un representante de Arrow ahora.
[1]Statista
[3][4]IBM
[5]Tech Target