Arrow Electronic Components Online

Alimentation des centres de données AI : le rôle de l'alimentation électrique

Alimentations électriques11 sept. 2025
Une personne est assise à un poste de travail avec un ordinateur portable et un moniteur, travaillant activement dans un environnement de salle de serveurs. Le cadre comprend plusieurs baies de serveurs et équipements réseau.
Voir tous les articles

Du fait de dire "Hey Siri" à votre téléphone qui organise automatiquement les visages dans les photos, ces fonctionnalités d'IA apparemment simples reposent sur les calculs rapides de milliers de serveurs en coulisses. Ces serveurs sont concentrés en un seul endroit : les centres de données. Vous pouvez considérer un centre de données d'IA comme une "usine intelligente" qui traite continuellement des données provenant du monde entier. Et pour que cette usine reste en fonctionnement, elle a surtout besoin d'une alimentation électrique stable et robuste.

Les modèles d'AI deviennent de plus en plus complexes, leur puissance de calcul augmente, tout comme leur demande en électricité. La consommation d'énergie d'un seul centre de données d'AI peut équivaloir à celle d'un quartier entier ! Par conséquent, les systèmes d'alimentation stables, intelligents et écoénergétiques sont devenus extrêmement importants.

Mais même lorsque l'alimentation électrique est disponible, elle ne peut pas être utilisée directement. Tout comme les appareils ménagers ne peuvent pas être connectés à l'électricité à haute tension, les serveurs nécessitent également une conversion et une régulation de la tension pour fonctionner en toute sécurité. C'est là que l'unité d'alimentation (PSU) agit comme un transformateur, convertissant l'électricité du réseau en une forme adaptée aux serveurs. De plus, les centres de données AI ne peuvent se permettre des coupures de courant soudaines - une panne pourrait entraîner une perte de données ou des plantages du système. Cela nécessite des systèmes d'alimentation sans interruption (UPS) et des alimentations de secours pour garantir un fonctionnement ininterrompu même en cas de pannes de courant externes.

D'autre part, l'efficacité énergétique est également une priorité. Les déchets doivent être minimisés. La technologie de conversion d'énergie à haute efficacité peut réduire le gaspillage énergétique et la génération de chaleur, ce qui, à son tour, améliore l'efficacité globale du refroidissement. Pour les centres de données AI, c'est une situation gagnant-gagnant tant pour les économies d'énergie que pour la durabilité environnementale.

De plus, l'énergie peut devenir "intelligente". Les centres de données modernes n'ont pas seulement besoin d'"énergie à la demande" ; ils nécessitent également une surveillance en temps réel de l'état de l'alimentation, des ajustements automatiques de la répartition des charges pour réduire le stress lié aux points uniques, et une intégration avec des sources d'énergie renouvelable comme le solaire et le stockage par batterie pour atteindre une alimentation électrique verte. Tout cela est rendu possible par des systèmes de gestion de l'énergie intelligents (PMS). C'est comme avoir un majordome méticuleux qui garantit que l'ensemble du centre d'AI fonctionne puissamment et efficacement.

L'AI peut effectuer des calculs rapides, comprendre le langage, reconnaître des images et même prédire l'avenir. Mais derrière tout cela se trouve une base d'alimentation électrique stable. L'électricité est la "lignée de vie" des centres de données AI, fournissant non seulement de l'énergie, mais portant également la responsabilité de la durabilité, de la sécurité et de l'intelligence.

This image shows a detailed view of several industrial battery storage modules arranged in vertical racks. The units feature metallic casings with visible orange power connectors and a prominent blue horizontal panel.

Systèmes d'alimentation pour centres de données AI : conversion de puissance et interconnexions intelligentes

Dans le monde de l'IA, les données sont le carburant et l'électricité est la bouée de sauvetage. Pour maintenir l'intelligence artificielle à grande vitesse, les centres de données qui la soutiennent nécessitent des systèmes d'alimentation puissants, stables et efficaces. Deux technologies clés à cet égard sont la conversion de puissance et les interconnexions intelligentes.

Les centres de données reçoivent du courant alternatif (AC) haute tension du réseau, mais les serveurs, les dispositifs de stockage et les équipements réseau nécessitent en fait du courant continu (DC) basse tension. Cela ressemble à la façon dont fonctionnent nos chargeurs de téléphone : ils ne peuvent pas être branchés directement sur l'électricité haute tension mais doivent d'abord la convertir en une forme sûre et utilisable.

Dans les centres de données AI, la tâche de conversion de puissance inclut la transformation de la tension du réseau électrique entrant en tensions et formats requis par différents appareils. Cela implique également d'améliorer l'efficacité de la conversion pour réduire la perte d'énergie et la génération excessive de chaleur, ainsi que l'intégration avec des systèmes de stockage de batterie et des onduleurs pour assurer une alimentation ininterrompue pendant les pannes. À mesure que l'informatique AI s'intensifie et que la densité des serveurs augmente, la conversion de puissance ne consiste plus simplement à "fournir de l'énergie", mais à "fournir de l'énergie avec précision" - chaque watt doit être utilisé de manière juste, sûre et intelligente.

En revanche, les systèmes d'alimentation traditionnels sont unidirectionnels - "fournir de l'énergie et c'est tout." Mais les centres de données AI ne peuvent pas fonctionner aussi simplement. Ces serveurs fonctionnent 24 heures sur 24, avec des demandes énergétiques fluctuant constamment. Par conséquent, le système d'alimentation doit également avoir des capacités de détection et de réponse en temps réel. Grâce à des interconnexions intelligentes, le système d'alimentation peut surveiller et signaler la consommation d'énergie dans différentes zones, ajuster automatiquement les charges pour éviter les surcharges locales ou le gaspillage, et collaborer avec d'autres systèmes (tels que le refroidissement, le stockage de batteries et les plateformes de gestion de l'énergie) pour fournir des données visuelles qui aident les équipes d'ingénierie à optimiser les opérations et l'efficacité énergétique.

En résumé, les interconnexions intelligentes rendent le système d'alimentation électrique "connecté" et "intelligent." Il ne se contente pas de fournir de l'énergie mais s'ajuste et prévoit en phase avec le rythme du centre de données, permettant une infrastructure énergétique véritablement intelligente. Que ce soit pour entraîner de grands modèles de langage, réaliser une reconnaissance d'images en temps réel, ou traiter de vastes quantités de données mondiales, chaque tâche en IA repose sur un système d'alimentation fiable. La conversion d'énergie et les interconnexions intelligentes sont les deux technologies clés qui rendent cette énergie stable et intelligente. Construire la prochaine génération de centres de données IA n'est pas seulement une course à la vitesse - c'est aussi un défi d'efficacité énergétique et d'opérations intelligentes. En commençant par l'électricité, nous pouvons rendre l'IA plus rapide, plus stable et plus durable.

Solutions d'alimentation pour des opérations stables de centres de données AI

Arrow Electronics et ses partenaires s'engagent à rendre les opérations des centres de données AI plus stables et à améliorer l'efficacité énergétique. Ils ont introduit de nombreuses solutions d'alimentation électrique. Ci-dessous, nous présenterons ces solutions par type d'application, y compris la conversion d'énergie AC-DC, la conversion d'énergie DC-DC, la conversion d'énergie pour les unités de traitement AI, et les interconnexions intelligentes.

Diagram illustrates the stepwise conversion of electrical power from AC to 48VDC, then to 12VDC, and finally to GPU power. Visual icons represent each stage, including a power line, voltage warning, power button, and a GPU chip. Numeric values 48VDC and 12VDC are explicitly shown in the process.

1. Conversion de puissance AC-DC

Dans les centres de données AI, l'électricité provenant du réseau est en courant alternatif (CA), mais les serveurs et les équipements informatiques nécessitent en réalité du courant continu (CC). C'est là qu'intervient la conversion de courant CA-CC, agissant comme un "pont énergétique". Ses fonctions incluent la conversion du CA haute tension en CC sûr et stable pour l'utilisation par les équipements, en veillant à ce que le processus de conversion soit efficace et à faible énergie pour réduire la génération de chaleur, et en soutenant diverses exigences de tension de sortie pour alimenter de manière flexible différentes architectures de serveurs. Avec des solutions CA-CC efficaces, les centres de données AI peuvent atteindre une alimentation électrique stable et une exploitation écoénergétique, ce qui en fait une pierre angulaire indispensable de l'infrastructure énergétique globale.

The image shows a Bourns electronic circuit board placed on a wooden surface. Several internal components are labeled with red tags, each displaying a unique identifier such as MAG-3002008, MAG-3002130, and others. The board features capacitors, resistors, and a visible STMicroelectronics chip. The Bourns logo is clearly visible below the circuit board.

#RéférenceDescriptionQtéRemarques
1MAG-3002012Transformateur PQ401DC-DC, LLC
2MAG-3002193Transformateur ATQ231 
3MAG-3002213Transformateur de pilote3 
4MAG-3002008Transformateur de pilote2 
5MAG-3002009Bobine CMC2Suppression EMI
6MAG-3002010Inducteur PQ40 PFC1PFC
7MAG-3002011Inducteur PQ261 
#Conforme à la norme ORV3
1Densité de puissance : aussi élevée que possible (> 65W /Pouce3)
2Tension de sortie de 48-54 V (48-50 V typique)
3Plage de tension d'entrée : 180 V CA à 305 V CA
4Efficacité de pointe : 97,5 % mesurée avec des ventilateurs
5Puissance de surtension 1,5 fois la puissance de sortie nominale
6Capacité de mise à jour du FW sur le terrain (avec chargeur d'amorçage)
7Partage de courant actif en plus du dérochage
8Insertion/retrait à chaud (hot plug)
9Les redresseurs doivent pouvoir communiquer via PMBus (jusqu'à 100kbps) et ModBus (jusqu'à 115kbps).
10Ventilateur à vitesse variable contrôlé en interne
11ST BOM maximum

Alimentation électrique du serveur AI Arrow-ST-Bourns 5,5 kW — Cette alimentation est conforme à la norme ORV3, avec une densité de puissance allant jusqu'à 65 W/In³. Sa tension de sortie va de 48 à 54 V (valeur typique : 48-50 V), et sa plage de tension d'entrée est de 180 V AC à 305 V AC. Elle atteint une efficacité maximale de 97,5 %, avec une puissance de surtension 1,5 fois la puissance nominale de sortie. Elle prend en charge les mises à niveau du micrologiciel sur le terrain (à l'aide d'un bootloader), le partage de courant actif en plus de la chute de tension, et l'insertion/retrait à chaud (hot-plug). Le redresseur peut communiquer via PMBus (jusqu'à 100 kbps) et ModBus (jusqu'à 115 kbps) et comporte un ventilateur à vitesse variable contrôlé en interne. La nomenclature (BOM) utilise principalement des composants ST.

The image shows an Infineon-branded electronic power supply unit encased in a transparent cover. Visible inside are several large capacitors, coils, and other electronic components. The Infineon logo is clearly displayed on the top of the casing.

3,3 kW 54V DC-DC Bidirectionnel — Cet EVAL_3K3W_BIDI_PSFB, introduit par Infineon, est une carte d'évaluation bidirectionnelle à déphasage complet de pont (PSFB) de 3300W 54V mettant en vedette le CoolMOS™ CFD7 600V et XMC™. Le convertisseur atteint jusqu'à 98% d'efficacité en mode abaisseur et jusqu'à 97% en mode élévateur. La carte EVAL_3K3W_BIDI_PSFB est un étage DC-DC avec une sortie de niveau télécom, mise en œuvre en utilisant un module de topologie de pont complet à déphasage (PSFB) avec fonctionnalité bidirectionnelle. La carte utilise CoolMOS™ CFD7 et OptiMOS™ 5 dans une solution entièrement CMS et incorpore un concept de refroidissement innovant.

This image displays a labeled circuit board featuring distinct sections: Hold-Up Circuit, AUX Supply, Three-Phase Totem Pole PFC, and Three-Phase LLC DC-DC Converter. The board is populated with capacitors, inductors, and various electronic components. Each section is clearly marked with colored outlines and text, highlighting the functional areas of the power supply system.

onsemi AI server power supply — La solution intégrée d'onsemi exploite des produits complémentaires, y compris des technologies de pointe en Si, SiC et GaN pour la commutation de puissance. Elle intègre également des drivers de grille, des contrôleurs multiphases, des contrôleurs 48V, des modules de puissance intelligente (SPS), des fusibles intelligents et des convertisseurs buck point de charge (PoL) pour la gestion de l'alimentation. Cela fournit une solution de puissance complète (allant de 3kW à 25-30kW en transmission haute tension DC) adaptée aux centres de données, couvrant tout, du réseau aux GPU. Ce portefeuille de produits améliore l'efficacité et la densité de puissance du système, réduisant l'encombrement du système.

650V EliteSiC M3S et PowerTrench® T10 MOSFET habilitant les centres de données AI

Autonomisation du Centre de données AI - MOSFETs PowerTrench T10, leader du secteur

This image shows a slim rackmount server unit viewed from the front, featuring four visible cooling fans with blue accents. Network ports and power connections are also visible.

Solutions d'alimentation pour centres de données et open compute — Murata s'est engagé à développer et fabriquer une série de produits modulaires, évolutifs et à haute densité de qualité titane, comprenant des alimentations AC-DC et des convertisseurs DC-DC pour diverses applications. Ces dernières années, Murata s'est concentré sur les sous-systèmes de distribution d'énergie utilisés dans les marchés émergents des centres de données. Ses derniers produits incluent des systèmes de rack qui prennent en charge les spécifications de rack d’alimentation Open Compute V2 et V3. Alors que les racks d'alimentation OCP typiques ne prennent en charge que l'entrée AC triphasée, les racks d'alimentation de Murata prennent en charge l'entrée AC monophasée, AC triphasée et DC haute tension (HVDC) (200-400Vdc) pour créer des centres de données efficaces et à la pointe.

This image shows the internal layout of an electronic circuit board, featuring multiple capacitors, coils, and a large heat sink. The setting appears to be a technical or repair environment, with a clear view of the board's components and wiring.

Arrow-onsemi Alimentation Totem Pole PFC et LLC de 3kW à base de SiC — Ce module d'alimentation dispose d'une plage de tension d'entrée de 85VAC à 230VAC, d'une tension de sortie de 48V et d'un courant de sortie de 62,5A. Ses dimensions sont de 280mm x 110mm x 38mm, avec une structure de PCB en cuivre à quatre couches et un poids de 2kg. Les composants clés incluent les MOSFETs NTB045N065SC1, NVB055N60S5F, et NTBLS1D1N08H, qui réduisent le nombre de composants dans les applications, améliorant ainsi la performance et la fiabilité. Cela en fait une alimentation idéale pour les serveurs de centre de données AI.

This image shows the internal components of an electronic power supply circuit board. The board features large capacitors, copper coils, heat sinks, and various colored wires and connectors. Visible text includes '450V 330uF' on the capacitors and 'T2.5AH 250V' on a fuse.

Alimentation électrique de serveur de 3kW — Ce module d'alimentation, avec le numéro de pièce REF_3K3W_TP_SIC_TOLL, est un totem pole CCM de 3300W introduit par Infineon. Il dispose de 650V CoolSiC™ et XMC™ dans un emballage TOLL et utilise l'emballage Real2pin. Il s'agit d'une solution système basée sur les semi-conducteurs de puissance à grille de tranchée en carbure de silicium (CoolSiC™) et superjonction (CoolMOS™) d'Infineon, ainsi que des pilotes et des microcontrôleurs. Il est adapté aux convertisseurs de correction du facteur de puissance (PFC) sans pont en mode de conduction continue (CCM). Grâce à son efficacité élevée et sa densité de puissance, il est idéal pour les applications où l'espace et l'efficacité sont cruciaux, tels que les serveurs haut de gamme et les équipements de télécommunications.

A close-up image of a rectangular electronic circuit board featuring various components such as capacitors, coils, resistors, and transformers. The board is photographed from above, showcasing the intricate arrangement of parts and wiring.

Alimentation électrique de serveur 3kW — Cette carte d'évaluation, EVAL_3KW_50V_PSU, introduite par Infineon, est une alimentation électrique de 3 kW à 50V pour serveurs et centres de données. Ses dimensions sont de 520 mm x 40 mm x 73,5 mm, avec une plage de fréquence de 45 kHz à 160 kHz. Elle supporte une entrée AC, avec un courant de sortie de 0A à 60A et une tension de sortie de 48V à 50V. La tension d'alimentation varie de 178V à 275V, et la puissance de sortie est de 3000W. Elle supporte des structures de topologie telles que PFC, LLC, isolation, demi-pont et mode de conduction continue (CCM). Elle utilise des séries de produits comme CoolSiC™, CoolMOS™, OptiMOS™ et EiceDRIVER™, ciblant des applications telles que serveurs, télécommunications, alimentations à découpage, alimentations et alimentations industrielles.

This image shows a long, rectangular metal enclosure with a vented panel at one end. The enclosure appears to be designed for housing electronic or electrical components, with visible cutouts and mounting features.

Alimentation 5,5 kW conforme ORV3 — Ce module d'alimentation MWOCP67-5500-B-RM de 67 mm, introduit par Murata, est un module d'alimentation frontal très efficace (rendement de pointe de 97,5 %), conforme à la norme ORV3, avec une sortie principale de 50,0 Vdc. Lorsqu'il est déployé dans les étagères conformes à l'Open Compute de Murata, la sortie principale de 50,0 V offre un partage de courant actif et un contrôle de la chute de tension de sortie, délivrant jusqu'à 33,0 kW (27,5 kW en configuration N+1). Le module d'alimentation prend en charge le branchement à chaud, la récupération après des défauts de surchauffe, et dispose de voyants LED et de signaux d'état matériel. Avec des capacités de communication numérique PMBus™ 1.2, un format compact de 1U et une densité de puissance de 52,6 W/in³, cette solution d'alimentation et de rack est idéale pour fournir une alimentation fiable dans les architectures Open Rack d'OCP ou pour des applications autonomes.

This image shows a rectangular black power distribution unit featuring several power outlets and connectors on its top surface. The unit is labeled with a visible sticker that includes the text 'Phoenix Contact' and other technical details.

Unité de distribution d'énergie montée en rack — Cette unité de distribution d'énergie MWOC-PDU-A-3, introduite par Murata, est équipée de trois prises de courant CA C13 pour alimenter des équipements périphériques tels que des commutateurs réseau. Chaque prise est dotée d'un fusible de classe CC 15A. L'UD (unité de distribution d'énergie) est un accessoire pour étagères de puissance sans prises CA et dispose d'un connecteur Positronic à 7 broches pour l'entrée. La configuration d'entrée prend en charge trois phases à quatre fils en delta, trois phases à cinq fils en étoile, et monophasée. Elle se monte sur le corps de l'UD ou sur le support de montage inclus à l'aide de vis ou de boulons, avec des dimensions de 43,8(L) x 424(P) x 60(H)mm.

A rectangular metal power supply unit is shown, featuring a visible cooling fan, a black power socket, and a teal handle for easy removal. The top surface displays a detailed white label with technical specifications and warning symbols.

Alimentation électrique de serveur 3,3 kW — Ce D1U74T-W-3200-12-HB4C, introduit par Murata, est un module d'alimentation AC-DC frontal 1U M-CRPS-185 de 73,5 mm. C'est un module d'alimentation frontal compact de 3200W à haute efficacité avec une sortie principale de 12Vdc et une sortie de veille de 12Vdc. Il dispose d'un partage de courant actif, de voyants d'état multifonctionnels, de signaux logiques matériels et d'un bus de communication numérique conforme à PMBus™ 1.2. Le produit est conforme à la norme Open Compute Project M-CRPS et est rétrocompatible avec Intel CRPS, avec une configuration d'usine en mode CRPS. Son profil bas, sa forme compacte de très haute densité de puissance (97,8W/In³) le rend idéal pour fournir une puissance fiable et efficace aux serveurs, stations de travail, systèmes de stockage en réseau, calcul haute performance et autres architectures d'alimentation répartie en 12V.

2. Conversion de puissance CC-CC

Dans les centres de données AI, les serveurs et divers modules informatiques ont des exigences de tension variées. Le rôle de la conversion de puissance DC-DC est de transformer la puissance DC entre différents niveaux, offrant un contrôle de puissance plus raffiné et précis. Les fonctions principales de la conversion de puissance DC-DC incluent la conversion de la tension DC de l'alimentation principale en les tensions requises par différents modules, la fourniture d'une puissance stable aux composants haute performance comme les CPUs, GPUs et mémoires, et l'amélioration de l'efficacité de conversion pour réduire les pertes et la génération de chaleur. Les solutions DC-DC agissent comme des "distributeurs d'énergie de précision", garantissant que chaque composant du système informatique AI reçoit juste la bonne quantité d'énergie. C'est un élément critique pour stimuler l'informatique à haute densité et haute performance.

A blue printed circuit board features multiple metallic heat sinks and several cylindrical connectors along one edge. The board displays intricate circuitry and gold contact points, with visible text including 'Analog Devices' and 'ADP1055'.

Module 48V à 12V DC 1600W — Ce REF_IBC_1600W_GAN, introduit par Infineon, est un convertisseur de bus intermédiaire régulé et évolutif de 48V à 12V doté de transistors de puissance CoolGaN™ 100V. Il utilise le CoolGaN™ 100V IGC033S10S1 d'Infineon dans un boîtier PQFN de 3 mm x 5 mm avec une RDS(on) typique de 2,4 mΩ et un refroidissement bilatéral. De plus, il inclut le EiceDRIVER™ 1EDN7136U d'Infineon, un circuit intégré de commande de grille optimisé pour GaN de 1,8 mm x 1,8 mm avec une entrée différentielle réelle, et le contrôleur XDPP1148-100B d'Infineon, un contrôleur numérique de puissance de 4 mm x 4 mm avec firmware et GUI de configuration. Il est associé aux inducteurs Vishay IHLP7575, d'une hauteur de 7 mm, et dispose de sources d'alimentation internes de 3,3V et 5V pour une évaluation facile.

3. Conversion d'énergie pour les unités de traitement AI

La puissance de calcul centrale des centres de données AI provient des GPU, TPU et d'autres unités de traitement AI. Ces unités exigent non seulement une grande puissance mais aussi une stabilité extrême et des capacités de réponse rapide. Cela nécessite des solutions de conversion d'énergie spécialement conçues pour les processeurs AI. Les rôles principaux de la conversion d'énergie pour les unités de traitement AI incluent la fourniture d'une alimentation de précision à faible tension et fort courant, la satisfaction des changements de charge instantanés des calculs AI, le soutien à la commutation à haute vitesse et à la conception à faible bruit pour assurer un fonctionnement stable du processeur, et l'optimisation de l'efficacité énergétique pour réduire la génération de chaleur et la pression de refroidissement. Ces solutions d'alimentation sont les moteurs clés permettant aux unités de traitement AI de "fonctionner à pleine puissance en douceur," garantissant que chaque tâche d'entraînement et d'inférence d'apprentissage profond est accomplie rapidement et de manière stable.

This image shows a detailed view of an electronic circuit board with a large processor chip. The board features various electronic components and connectors, with a visible QR code and numeric label.

Série MPQ1500-12V125-L48 Convertisseur DC-DC 1500W — Le MPQ1500-12V125-L48 est un convertisseur de bus intermédiaire isolé à haute efficacité, contrôlé numériquement, de 1,5kW, qui convertit une entrée de 40-60Vdc (nominal : 54V) en une sortie isolée semi-régulée de 12Vdc, entièrement protégé contre les surintensités, les surchauffes et les surtensions. Il utilise un format quart de brique standard de l'industrie avec une interface PMBus™ en option. Ce convertisseur DC-DC offre un rendement maximal de 97,2 %, prend en charge une isolation entrée/sortie de 500Vdc, permet la mise en parallèle de trois unités ou plus, et dispose d'un contrôle à distance marche/arrêt. Il est conforme RoHS.

4. Interconnexions intelligentes

Dans les centres de données AI, les interconnexions intelligentes élèvent l'ensemble du système d'alimentation de « alimentation électrique » à « gestion intelligente ». Leurs rôles incluent la connexion des modules d'alimentation, des capteurs et des plateformes de gestion pour permettre une surveillance en temps réel et un retour d'informations, aidant à la détection d'anomalies et aux changements de charge pour prévenir les pannes ou la surchauffe, et en collaborant avec les systèmes de gestion de l'énergie et de refroidissement pour améliorer l'efficacité et la stabilité globales. Grâce aux interconnexions intelligentes, l'alimentation électrique devient visible, contrôlable et plus intelligente, fournissant une base plus fiable pour le calcul AI.

A bundle of various computer power supply cable connectors is shown in close-up. The image features multiple colored wires and different connector types, including black, white, orange, green, and blue plastic housings. The connectors are tightly grouped, highlighting the complexity and variety of modern computer hardware wiring.

Assemblages de câbles d'alimentation et de signal — Molex propose des assemblages de câbles standard comme solutions prêtes à l'emploi (OTS), y compris une large gamme de connecteurs et diverses longueurs de câbles pour faciliter le prototypage et la production mondiale. La gamme de produits d'assemblages de câbles d'alimentation et de signal de Molex est étendue, couvrant des fils discrets, des câbles à haute puissance, des assemblages de câbles surmoulés et des adaptateurs plug, des solutions scellées, des assemblages de câbles de capteurs, des assemblages de câbles en nappe, et plus encore. Les connecteurs d'alimentation PicoBlade, Micro-Fit, Mini-Fit Jr., et Ultra-Fit de Molex offrent des caractéristiques de boîtier premium qui préviennent les erreurs d'assemblage, réduisent le déboîtement des bornes, et réduisent la fatigue de l'opérateur pendant l'assemblage.

A close-up image of a black electrical connector featuring multiple pin slots and a visible metal mounting tab.

Assemblages PowerPlane Busbar — Les assemblages de busbar PowerPlane de Molex sont des composants de taille moyenne, montés à angle droit avec des vis, ayant des épaisseurs de busbar de 3,00mm et 3,18mm. Ils supportent un courant maximum de 200,0A par contact et une tension maximale de 1000V, avec une durabilité allant jusqu'à 200 cycles de connexion. Les busbars sont fabriqués en alliage de cuivre avec une surface de contact plaquée argent, tandis que les contacts terminaux sont plaqués étain. Le boîtier est en résine de polymère à cristaux liquides (LCP) et est emballé en plateaux. L'épaisseur recommandée du PCB est de 4,80mm, et la plage de température de fonctionnement est de -40°C à +125°C.

A single yellow fiber optic patch cable is coiled on a white background, featuring green connectors at both ends. The cable is designed for high-speed data transmission and is commonly used in networking or telecommunications setups.

Câble de raccordement à fibre optique femelle-femelle MMC — La série 106292 de Molex est un câble de raccordement à fibre optique femelle-femelle MMC. Il s'agit d'un assemblage de câbles optiques monomode, 16 fibres BIF Plenum, doté d'un câble jaune de 5,0 mètres de long avec un diamètre de 2,50 mm. La fibre (noyau/gainage) est de 9/125µm, avec un poids net de 1,000g. Il est conforme aux directives RoHS de l'UE, au règlement REACH SVHC (substances extrêmement préoccupantes) et aux normes à faible teneur en halogène. Son design compact répond à la norme de facteur de forme ultra-petit (VSFF), offrant une densité de port plus élevée et des performances à faible perte tout en réduisant la complexité du câblage.

This image shows a detailed view of an electronic connector, likely a board-to-board or card edge connector. The component features multiple gold-plated pins and a metallic housing.

Connecteur Mini Cool Edge (MCIO) — Ce connecteur Mini Cool Edge, introduit par Molex, est un connecteur vertical, 16x PCIe Gen5, à 124 circuits. Il possède des contacts plaqués or (Au) à 0,75µm, une longueur de broche de soudure de 1,50mm, et un boîtier plaqué nickel de 1,27µm avec un capuchon de préhension et de placement. C'est un réceptacle fil-à-carte, avec un courant maximal de 1,1A par contact et une tension maximale de 30V AC (RMS)/DC. Le débit de données peut atteindre 32,0 Gbps, et la plage de température de fonctionnement est de -40°C à +85°C. Il utilise des interfaces terminales de montage en surface et est conforme aux directives RoHS de l'UE, REACH SVHC (substances extrêmement préoccupantes), et aux normes faibles en halogènes.

Conclusion

À mesure que l'intelligence artificielle progresse rapidement dans l'avenir, chaque instruction informatique repose sur un soutien énergétique stable et efficace. De la conversion d'énergie aux interconnexions intelligentes, de l'alimentation de précision à la surveillance intelligente, les systèmes d'alimentation ne sont pas simplement des infrastructures - ils sont la force motrice essentielle derrière le fonctionnement fiable des centres de données d'AI. Une électricité stable est le cœur battant du progrès continu du monde de l'AI. À l'avenir, nous illuminerons chaque avancée de l'AI avec des architectures énergétiques plus intelligentes et plus efficaces.

Étiquettes d'article

Usine intelligente
Alimentations électriques
Intelligence artificielle (AI)
Centre de données

Articles de presse connexes

Afficher tout