Arrow Electronic Components Online

RECOM Demo: R-78 Series

Régulateurs24 janv. 2021
Voir tous les articles

En tant qu'alternative à un régulateur linéaire traditionnel, RECOM a introduit une série de régulateurs à découpage à faible coût et haute performance avec une empreinte identique pour une mise en œuvre directe. Plus précisément, la série R-78 est universelle pour toute application et est même prête à être utilisée dans l'IoT où la perte de puissance est une préoccupation importante. Pour en savoir plus sur les avantages du régulateur à découpage de RECOM, regardez la vidéo ci-dessus qui met en avant les capacités de la série R-78.

Pour évaluer la différence de la série R-78 par rapport à l'ancienne série de régulateurs linéaires LM78, cette démonstration compare spécifiquement les tensions et courants d'entrée et de sortie entre les deux composants différents, ainsi que souligne certaines des principales différences opérationnelles. Tout de suite, vous pouvez voir que le nombre de composants du LM78 inclut plusieurs éléments tels qu'un dissipateur thermique, de la pâte thermique, des écrous et des boulons et, bien sûr, le travail supplémentaire - tandis que la solution R-78 a un nombre de composants réduit à un seul numéro de pièce.

Il est important de comprendre ce qui se passe ici et comment fonctionne réellement un régulateur linéaire. Un régulateur linéaire est simplement un régulateur de tension, donc le courant d'entrée et le courant de sortie sont toujours les mêmes. Un régulateur à découpage, en revanche, est un convertisseur de puissance. Ainsi, à mesure que la tension d'entrée augmente, le courant d'entrée diminuera. Cela a l'avantage de réduire considérablement les pertes de puissance, ce qui entraîne une chaleur excessive dans l'application. Nos régulateurs à découpage fonctionnent avec des rendements supérieurs à 90 % quel que soit le voltage d'entrée.

Voyons ce que cela signifie réellement en pratique. Si je configure le régulateur linéaire pour produire 5V en sortie, vous constatez que le courant d'entrée et le courant de sortie sont les mêmes, ce qui signifie que la perte de puissance est assez élevée. Vous pouvez voir sur les images thermiques que cela entraînera une quantité importante de chaleur générée, réduisant la durée de vie de l'application entière. En remplaçant le régulateur linéaire par l'un des régulateurs de commutation R-78 de RECOM avec la même charge, vous pouvez voir que la tension d'entrée reste la même, mais que le courant d'entrée consommé est beaucoup plus faible. Cela permet qu'une plus grande quantité de puissance soit transférée à la charge plutôt que d'être dissipée sous forme de chaleur. En regardant l'image thermique, nous pouvons voir que la solution fonctionne beaucoup plus froidement.

Le coût total de possession d'une conception doit être pris en compte dans ce cas. Bien que la nomenclature initiale du régulateur linéaire puisse être légèrement moins chère qu'un R-78, d'autres facteurs à long terme contribuent au coût global. La dissipation thermique qui réduit la durée de vie des composants voisins doit être considérée. De plus, le nombre de pièces est réduit, ce qui simplifie l'approvisionnement et la gestion de la nomenclature. Enfin, comme les modules sont pré-certifiés et testés EMC, le délai de mise sur le marché est grandement amélioré par rapport à la création d'une solution discrète avec gestion thermique intégrée.

Étiquettes d'article

Puissance
Mondial
Gestion de l'énergie
Article
RECOM Power GmbH

Contenu Connexe