Compte tenu de la popularité de la connectivité sans fil et de la croissance exponentielle du réseau de communication 5G, les antennes font partie des modèles utilisés au quotidien. Grâce à cette technologie, l’Internet des objets (IoT) est un réseau mondial d’appareils qui communiquent entre eux via Internet.
L’Internet des Objets a désormais un impact sur une vaste gamme d’appareils utilisés dans de nombreux aspects de la vie ; nous connaissons surtout cette technologie dans des dispositifs utilisés dans nos foyers. Les appareils ménagers courants sont désormais équipés pour partager des données entre eux et pour permettre au propriétaire de les contrôler à l’aide d’un smartphone.
Mais c’est à l’extérieur de la maison que se trouve le plus grand potentiel des dispositifs compatibles avec l’IoT. Avec le déploiement de la technologie 5G, l’IoT peut être appliquée dans quasiment tous les secteurs, de l’agriculture aux soins médicaux. Il est donc essentiel que la dernière génération d’appareils connectés soit conçue pour fournir des services plus rapides et plus efficaces qui répondent de manière unique à cet ensemble varié d’applications.
L’industrie automobile rapidement su tirer parti des communications à haut débit. La voiture familiale moderne est équipée de nombreuses technologies, de l’autoradio le plus simple au système de navigation le plus sophistiqué. Les conducteurs et les opérateurs ont désormais accès à une vaste gamme de fonctions, dont beaucoup nécessitent une connexion avec le monde extérieur. Alors que les besoins en communication augmentent, les méthodes existantes pour assurer la connectivité à l’intérieur du véhicule se sont avérées insuffisantes pour fournir les performances requises par les technologies les plus récentes. Pour assurer cette augmentation considérable de la fonctionnalité, la conception des véhicules doit établir ces connexions de différentes manières. Cela signifie que, grâce à de nouveaux modèles de conception tels que l’architecture zonale, les antennes joueront un rôle crucial dans la conception automobile.
La connectivité sans fil est déjà utilisée pour de nombreuses tâches, tant à l’intérieur du véhicule qu’à l’extérieur. Dans la voiture elle-même, la connexion la plus importante se fera entre les appareils personnels du conducteur et la voiture elle-même. Il s’agit de la technologie Bluetooth à courte portée ou, plus récemment, de la technologie WiFi.
Cette nouvelle connectivité embarquée a donné naissance au concept de « troisième espace de vie », dans lequel les appareils améliorent l’expérience de l’utilisateur, comme à la maison ou au bureau. Au-delà de l’habitacle, il y aura également plusieurs autres connexions sans fil à courte portée, dont certaines sont déjà utilisées régulièrement aujourd’hui, comme les capteurs de pression des pneus. L’intégration de ces dispositifs dans un réseau sans fil réduira encore le besoin de câbles et de connecteurs physiques.
Le monde extérieur
Les véhicules communiqueront également entre eux, partageant sans fil d’énormes quantités d’informations. Pour la première fois, les voitures feront partie d’un réseau dynamique dans lequel les informations seront partagées avec les autres usagers de la route et même avec l’infrastructure de contrôle du trafic afin de rendre les déplacements plus sûrs et plus efficaces. Connue sous le nom de communication de Véhicule-à-Tout (V2X), cette technologie exige que les voitures soient équipées d’antennes offrant la plus grande largeur de bande possible.
Les connexions entre la voiture et le monde extérieur joueront un rôle considérable dans la manière dont nous utiliserons les voitures à l’avenir. L’intégration de la voiture dans l’Internet des Objets (IoT) nécessitera une connexion via le dernier réseau 5G à haut débit, et l’utilisation des derniers systèmes de navigation par satellite permettra aux voitures d’utiliser les systèmes de positionnement global et de navigation globale par satellite (GPS et GNSS). Qu’ils soient à courte ou à longue portée, à grande ou à faible vitesse, les systèmes d’antennes seront la clé de tous ces systèmes de communication.
L’usine intelligente
Les concepteurs du monde industriel partagent de nombreux défis avec les constructeurs automobiles. L’automatisation industrielle fait partie intégrante de la chaîne de production moderne. Qu’il s’agisse de simples moteurs ou de robots complexes, les équipements de fabrication peuvent tirer parti des dernières technologies pour réduire le besoin d’intervention humaine. Cet équipement d’automatisation est devenu encore plus important dans la nouvelle usine intelligente.
Contrairement aux usines traditionnelles, l’usine intelligente utilise des appareils connectés. L’IoT crée un environnement de fabrication dans lequel l’automatisation industrielle partage des informations avec le réseau de l’usine. Cette communication bidirectionnelle entre les appareils offre une certaine flexibilité au fabricant, permettant à l’utilisateur de répondre rapidement aux changements de la demande.
Grâce à la communication sans fil, l’espace de l’usine peut être reconfiguré pour créer des processus alternatifs. Les fabricants installent même des réseaux 5G privés à l’intérieur de leurs installations pour créer un réseau sur mesure dans lequel chaque élément est intégré à l’usine intelligente. Ce système est renforcé par des robots autonomes qui naviguent en toute sécurité dans l’usine en utilisant les données de leurs propres capteurs et les informations partagées via le réseau sans fil. Ces machines dépendent d’antennes.
Solutions pour antennes Molex
Molex est l’un des plus grands fabricants de technologie d’antenne au monde. Molex et Arrow offrent ensemble l’expertise technique, l’expérience industrielle et l’empreinte mondiale pour fournir des solutions d’antennes pour les applications les plus exigeantes.
Les dernières solutions de Molex incluent le hub 7 en 1*, conçu avec des antennes MIMO (Multi-in, Multi-out) pour la 5G et le WiFi afin de fournir la plus grande bande passante possible pour les applications gourmandes en données d’aujourd’hui.
Le nouveau hub Sunshade 5 en 1 est également disponible. Il intègre les mêmes antennes à haut débit dans un boîtier à profil bas, facile à installer.
Quelles que soient les exigences, Molex est prêt à répondre et à dépasser ces demandes et à aider à créer les connexions sans fil du futur.
*Antenne Multi-Hub 7-en-1 – disponible à partir d'octobre 2023 sur arrow.com
VISUALISEZ LE TUTORIEL VIDÉO SUR LES ANTENNES MULTI-HUB DE MOLEX (YOUTUBE)