La popularidad de la conectividad inalámbrica y el crecimiento exponencial de la red de comunicaciones 5G significa que las antenas son parte del diseño diario. Habilitada por esta tecnología, la Internet de las cosas o IoT, por sus siglas en inglés, es la red mundial de equipos que se comunican entre sí a través de Internet.
La Internet de las cosas genera un impacto en una gran gama de dispositivos que se utilizan en muchos aspectos de la vida: la mayoría de nuestra familiaridad con esta tecnología es en casa. Los electrodomésticos que usamos a diario ahora están equipados para compartir datos entre sí y para que el propietario de la vivienda los controle con un smartphone.
Sin embargo, el mayor potencial de dispositivos habilitados para IoT se encuentra fuera de casa. Con la implementación de la tecnología 5G, la IoT ha encontrado usos en casi todas las industrias, desde la agricultura hasta la atención médica. Por lo tanto, además, resulta esencial que la generación más reciente de dispositivos conectados esté diseñada para prestar servicios más rápidos y eficientes que solo abarcar este conjunto diverso de usos.
La industria automotriz ha sido rápida en aprovechar la comunicación de alta velocidad. El automóvil familiar moderno está lleno de tecnología, desde la radio estéreo de automóvil más simple hasta el sistema de navegación más sofisticado. Los conductores y operadores ahora tienen acceso a una gran cantidad de funciones, muchas de las cuales requieren conexión al mundo exterior. A medida que la necesidad de más comunicación crece, los métodos existentes para proporcionar conectividad dentro del vehículo han demostrado ser incapaces de rendir como lo requiere la tecnología más reciente. Para lograr este enorme aumento en la funcionalidad, el diseño de los vehículos debe efectuar estas conexiones de manera distinta. Esto significa que como resultado de los nuevos conceptos de diseño, como la arquitectura de zonas, las antenas jugarán un rol muy importante en el diseño de automóviles.
La conectividad inalámbrica ya se usa para muchas tareas, tanto dentro del vehículo como fuera de él. Dentro del automóvil mismo, la conexión más importante será entre los dispositivos personales del conductor y el automóvil mismo. Esto toma la forma de un Bluetooth de corto alcance, o de manera más reciente, tecnología Wi-Fi.
Esta nueva conectividad dentro del automóvil ha creado el concepto "tercer espacio habitable", en el que los dispositivos mejoran la experiencia del usuario, como en el hogar o la oficina. Más allá del asiento del pasajero, también habrá muchas otras conexiones inalámbricas de corto alcance, algunas de las cuales ya son de uso regular hoy en día, como los sensores de presión de los neumáticos. La integración de estos dispositivos en una red inalámbrica reducirá más la necesidad de contar con cables y conectores físicos.
El mundo exterior
Los vehículos también se comunicarán entre sí para compartir una gran cantidad de información de manera inalámbrica. Por primera vez, los automóviles formarán parte de una red dinámica en la que la información se comparte con otros usuarios de calles e incluso con infraestructura de control del tráfico para que los desplazamientos sean más seguros y eficientes. Conocida como la comunicación del vehículo con todo (V2X), esta tecnología requiere que los automóviles estén equipados con antenas que proporcionan el mayor ancho de banda posible.
Las conexiones entre el automóvil y el mundo exterior jugarán un rol importante en la manera en que usamos automóviles en el futuro. La integración del automóvil con la Internet de las cosas (IoT, por sus siglas en inglés) requerirá conexión por la red 5G de alta velocidad más reciente, y el uso de los sistemas de navegación satelital más recientes hará que los automóviles usen sistemas de posicionamiento global y sistemas globales de navegación satelital (GPS y GNSS). Ya sea de corto alcance o largo alcance, alta o baja velocidad, la clave para todos estos sistemas de comunicación serán los sistemas de antenas.
La fábrica inteligente
Los diseñadores del mundo industrial comparten muchos desafíos con los fabricantes de vehículos. La automatización industrial juega un rol integral en la línea de producción. Ya sea que se trate de motores simples o robots complejos, la fabricación de equipos puede aprovechar la tecnología más reciente para reducir la necesidad de aporte humano. Este equipo de automatización se volvió incluso más importante en la nueva fábrica inteligente.
En contraste con las fábricas tradicionales, la fábrica inteligente emplea dispositivos conectados. La IoT crea un entorno de fabricación en el que la automatización industrial comparte información con la red de la fábrica. Esta comunicación bidireccional entre dispositivos brinda flexibilidad al fabricante, lo que permite al usuario responder de manera rápida a los cambios en la demanda.
Al usar comunicación inalámbrica, el espacio de la fábrica se puede reconfigurar para crear procesos alternativos. Los fabricantes incluso instalan redes 5G privadas dentro de sus instalaciones para crear una red personalizada en la que cada elemento se integre en la fábrica inteligente. Esto se realza aún más con robots autónomos que navegan de manera segura por la fábrica, mediante el uso de datos provenientes de sus propios sensores e información que se comparte a través de la red inalámbrica. Estos equipos dependen de antenas.
Soluciones de antenas de Molex
Molex es uno de los mayores fabricantes de tecnología de antenas del mundo. Molex y Arrow ofrecen juntos los conocimientos técnicos, la experiencia en la industria y presencia mundial para ofrecer soluciones de antena para los usos más exigentes.
Entre las soluciones mas recientes de Molex se encuentran el hub 7 en 1*, diseñado con antenas 5G y Wi-Fi MIMO (múltiple entrada, múltiple salida) para proporcionar el mayor ancho de banda posible para las aplicaciones hambrientas de datos de hoy en día.
También se encuentra disponible el nuevo hub 5 en 1 Sunshade que incorpora las mismas antenas de alta velocidad en una carcasa de bajo perfil y fácil de instalar.
Sin importar los requisitos, Molex está listo para satisfacer y superar estas demandas, y ayudar a crear las conexiones inalámbricas del futuro.
*Antena Multi-Hub 7-en-1 – disponible a partir de octubre de 2023 en arrow.com
VER VIDEO DE APERITIVO TECNOLÓGICO SOBRE ANTENAS MULTI-HUB DE MOLEX (YOUTUBE)