Votre projet a-t-il besoin d'une alimentation électrique ininterruptible (UPS)?

Publié par

Ne laissez pas une surtension inattendue ou une panne de courant effacer toutes les progrès que vous avez réalisés sur votre conception. Avec une alimentation électrique ininterruptible (UPS), vous pouvez enregistrer votre projet en cas de catastrophe. Nous vous dirons exactement pourquoi et quand utiliser un onduleur, puis décomposer quel type correspond le mieux à vos besoins.

Qu’est-ce qu’un UPS ?

L'objectif d'un ASI est de fournir une alimentation de secours (habituellement par une batterie au plomb / acide) à une charge lorsqu'il détecte que la source d'alimentation d'entrée a échoué. Ils sont différents des systèmes d'alimentation d'urgence ou des générateurs de secours parce qu'ils fournissent une protection instantanée contre l'interruption de courant en utilisant une batterie (qui peut être un supercalculateur ou un volant).

La batterie elle-même a généralement un court délai d'exécution (environ 5 à 20 minutes), mais cela devrait suffire à enregistrer toutes ces précieuses données / progrès que vous avez réalisées, à fermer complètement tout ou à réparer le problème qui a causé la panne.

Un onduleur peut être utilisé pour protéger le matériel, comme les centres de données, les ordinateurs et d'autres équipements électriques où une surtension ou un affaissement inattendu peut causer des problèmes graves tels que la perte de données, les interruptions d'activité et même les blessures ou les accidents mortels.

Il existe trois types d'alimentation sans interruption : statique, dynamique (rotative) et hybride. L'utilisation statique des convertisseurs électroniques de puissance, utilise dynamiquement des moteurs électromagnétiques (générateurs et moteurs) et des utilisations hybrides - vous l'avez deviné - une combinaison à la fois statique et dynamique. Examinons comment ces topologies sont couramment utilisées pour l'électronique.

1. Hors ligne / veille UPS

L'onduleur hors ligne / en mode veille est le plus bas sur trois. Il offre une protection contre les surtensions légères et une sauvegarde de la batterie. Pendant les opérations normales, il obtient sa puissance de sa source d'alimentation principale (généralement une prise secteur). Une fois qu'il détecte que la source d'alimentation principale va au-delà des limites acceptables ou échoue, elle passe à la batterie « hors ligne / en veille » où elle ira ensuite au convertisseur CC / AC - en tant que tel, il y aura un petit temps de transfert entre la principale source d'alimentation et la batterie.

Qu'est-ce-que-habituellement dans un UPS en mode veille / hors ligne ?

La plupart des onduleurs en mode veille / hors ligne ont un commutateur soit sur la source d'alimentation principale, soit sur le composant de la batterie. La majorité de la masse est dans le composant de la batterie, car l'alimentation principale est destinée au redresseur AC / DC qui charge la batterie. Ensuite, il passe dans un onduleur CC / AC pour sortir dans la charge. 

0617 When to Use an Uninterruptible Power Supply Offline

Figure 1 : Onduleur hors ligne / en mode veille.

2. UPS en ligne / Double Conversion

L'onduleur en ligne / double conversion diffère du mode hors connexion / veille lorsque le convertisseur CC / AC est toujours connecté. Cela signifie qu'il n'y aura pas de temps de transfert entre la source d'alimentation principale et la batterie, offrant une plus grande protection contre les surtensions, les affaissemens, le bruit électrique et la panne de courant complète.

Qu'est-ce qui se passe habituellement dans une UPS en ligne / double conversion ?

La source d'alimentation principale dans l'onduleur à double conversion passe dans le redresseur AC / CC même pendant les opérations normales, de sorte qu'il doit passer par un onduleur CC / AC à chaque fois, d'où le terme « double conversion ». 

0617 When to Use an Uninterruptible Power Supply Online

Figure 2 : En ligne / Double Conversion UPS.

3. Onduleur ligne interactif

3. Onduleur ligne interactif

L'onduleur ligne interactif a un design similaire à celui hors ligne / veille, mais avec les propriétés d'une conversion en ligne / double aussi. La conception interactive de la ligne peut gérer de petites sous tension et des surtensions (environ 20 % de sa tension standard) en utilisant un autotransformateur à tension variable multi-robinet ou un convertisseur buck-boost. Même pendant ces petites sous / surtensions, la batterie n'est pas utilisée et elle est toujours chargée jusqu'à ce qu'il y ait une grande sur / surtension.

Qu'est-ce que l'on utilise habituellement dans une ligne UPS interactive ?

Le design est similaire à hors ligne / en mode veille, mais il possède soit un convertisseur autotransformateur soit un amplificateur buck-boost sur la ligne principale. Cela augmentera la tension pour les sous-tensions ou réduira la tension pour les surtensions.

0617 When to Use an Uninterruptible Power Supply Line Interactive

Figure 3 : Onduleur ligne interactif.

Quel type me convient ?

Nous avons créé une table simple qui décompose les avantages et les inconvénients de chacun de chaque type d'alimentation ininterruptible. 

0617 When to Use an Uninterruptible Power Supply Pros and Cons Large

Bilan :

L'UPS hors connexion / en mode veille est le plus simple, et il est bon pour les applications comme les ordinateurs personnels, les imprimantes ou les scanners.

UPS en ligne est le plus fiable et offre la meilleure protection, ce qui les rend idéales pour les applications motrices ou les situations où vous ne pouvez vous permettre aucun temps de transfert. Les meilleures utilisations sont pour les centres de données ou les unités de soins intensifs.

L'onduleur ligne interactif serait adapté à l'affaissement de la lumière et aux surtensions, de plus il a une consommation électrique plus faible. Si vous voulez un onduleur fiable, efficace et rentable, la ligne interactive est le chemin à parcourir. 

*Pour rechercher un type spécifique d'UPS (Line-interactive, Online, Offline), utilisez la barre de recherche paramétrique sur la page UPS, accédez à la section UPS Type et recherchez le type d'UPS souhaité.

Alimentations électriques ininterruptibles populaires

Articles de presse apparentés

Actualité

Sorry, your filter selection returned no results.

Nous avons mis à jour notre politique de confidentialité. Prenez un moment pour lire les changements. En cliquant sur "J'accepte", vous acceptez la clause de confidentialité d'Arrow Electronics ainsi que les conditions d'utilisation.

Notre site Internet place des cookies sur votre appareil pour améliorer votre expérience et pour améliorer notre site. Pour en savoir plus sur les cookies que nous utilisons et la façon de les désactiver, cliquez ici. Des cookies et des technologies de suivi peuvent être utilisés à des fins de marketing. En cliquant sur « Accepter », vous consentez au placement de cookies sur votre appareil et à notre utilisation de technologies de suivi. Cliquez sur « En savoir plus » pour de plus amples informations et instructions sur la façon de désactiver les cookies et les technologies de suivi. Même si l'acceptation des cookies et technologies de suivi est volontaire, leur désactivation peut entraîner un mauvais fonctionnement du site Internet et certaines publicités peuvent être moins pertinentes pour vous. Nous respectons votre confidentialité. Lisez notre politique de confidentialité ici.