不要因为不可预期的电压峰值或电力中断而让您在设计上取得的所有进步功亏一篑。借助不间断电源 (UPS),您可以让您的项目免于灾难。我们会告知您使用 UPS 的具体原因和时间,然后深入剖析哪种类型最适合您的需求。
UPS 是什么?
UPS 的目的是在感知到输入电源出现故障时为负载提供应急电源(通常按铅酸电池)。它们不同于应急电源系统或独立生成器,因为它们使用电池(可以是超级电容或飞轮)针对电源中断提供近乎瞬时的保护。
电池本身的运行时间通常很短(大约 5-20 分钟),但这应该足以保存您完成的所有重要数据/进度,从容地关闭所有内容,或解决导致中断的问题。
UPS 可用于保护数据中心、计算机和其他电子设备之类的硬件,如果其中出现不可预测的峰值/下陷,则可能会导致数据丢失、业务中断甚至伤亡等严重问题。
不间断电源有三种类型:静态、动态(旋转)和混合。静态类型使用电力电子转换器,动态类型使用电磁引擎(生成器和电机),混合类型使用(您猜)静态和动态的组合。让我们看一看这些拓扑在电子设备中的常用情景。
1.离线/备用 UPS
离线/备用 UPS 是三种使用情景中最基本的一种。它提供轻量峰值保护和备用电池。在正常操作中,它会从其主电源(通常是 AC 插座)获得电力。一旦它感知到主电源超出可接受限制或出现故障,便会切换到“离线/备用”电池,然后它会进入 DC/AC 逆变器 – 因此主电源和电池之间会有短暂的传输时间。
离线/备用 UPS 通常是如何运作的?
大多数离线/备用 UPS 都有一个开关,可通过主电源或电池元器件运行。大部分电量都在电池元器件中,主电源会进入为电池充电的 AC/DC 整流器。之后,它会进入 DC/AC 逆变器以便输出到负载。

图 1:离线/备用 UPS。
2.在线/双转换 UPS
在线/双转换 UPS 不同于离线/备用,因为 DC/AC 逆变器始终保持连接。这意味着,主电源和电池之间没有传输时间,从而可针对峰值、下陷、电噪音和完全电力中断提供更强的保护。
在线/双转换 UPS 通常是如何运作的?
双转换 UPS 中的主电源会进入 AC/DC 整流器(即使在正常操作过程中),因此它每次都必须通过 DC/AC 逆变器,故称“双转换”。

图 2:在线/双转换 UPS。
3.在线交互式 UPS
3.在线交互式 UPS
在线交互式 UPS 采用与离线/备用类似的设计,但也具备在线/双转换的特性。在线交互式设计可以使用多插头可变电压自耦变压器或降压-升压型转换器,处理小规模的欠电压和过电压(与标准电压相差大约 20%)。即使在这些小规模的欠/过电压过程中,也不会使用电池,并且在出现规模较大的欠/过电压之前,电池仍会保持充电状态。
在线交互式 UPS 通常是如何运作的?
这种设计与离线/备用类似,但它在主线上具有自耦变压器或降压-升压型转换器。这会提升(对于欠电压)或降低电压(对于过电压)。

图 3:在线交互式 UPS。
哪个类型适合我呢?
我们制作了一个简易表来分析每种类型的不间断电源的优点和缺点。

底线:
离线/备用 UPS 是最基本的类型,非常适合家庭计算机、打印机或扫描仪等应用。
在线 UPS 是最可靠的类型,可提供最佳保护,使其非常适合马达应用或您无法忍受传输时间的情形。最适合用在数据中心或重症监护病房。
在线交互式 UPS 适合规模不大的峰值和下陷,而且它的耗电量不高。如果您需要可靠、高效且经济实惠的 UPS,那么在线交互式类型是您的最佳选择。
* 要搜索特定类型的 UPS(在线交互式、在线、离线),请使用 UPS 页面上的参数搜寻栏,转到 UPS 类型部分,然后搜索所需的 UPS 类型。