Quels sont les avantages des bâtiments intelligents ?

La technologie de la construction est l'une des principales préoccupations de l'ingénierie depuis l'apparition des premières civilisations humaines permanentes, il y a des milliers d'années. Au fur et à mesure de l'expansion de la population humaine, le besoin de meilleurs matériaux de construction, d'une utilisation plus efficace de l'espace et de systèmes professionnels plus rationnels s'est fait sentir. Ces technologies sont devenues de plus en plus complexes et avancées.

La technologie du bâtiment a connu de nombreux jalons, comme l'invention du béton et de l'acier, la création du cycle de réfrigération (qui fait fonctionner les systèmes de climatisation), l'isolation à haut rendement et les applications de bâtiments intelligents.

Les bâtiments intelligents sont une catégorie officieuse de bâtiments dotés de capteurs avancés, de technologies de commande, de gestion et de calcul visant à accroître l'efficacité, à réduire les coûts et à améliorer la convivialité des bâtiments. Cet article examine les technologies de construction intelligente et identifie les impacts positifs et les avantages de leur utilisation à l'ère moderne.

Efficacité des bâtiments intelligents

Le premier avantage de l'utilisation de la technologie IoT pour les bâtiments intelligents est sa capacité à créer des systèmes plus efficaces dans un bâtiment. Avec tous les systèmes du bâtiment connectés à un réseau IoT intelligent et unique, un bâtiment intelligent peut fournir une efficacité optimisée pour minimiser la consommation d'énergie et les temps d'arrêt dus à la maintenance.

Éclairage

Avant l'avènement de la technologie des bâtiments intelligents, l'éclairage d'un bâtiment était commandé par des interrupteurs manuels, qui nécessitaient d'être allumés et éteints par leurs opérateurs. Dans les bâtiments intelligents, les éclairages intelligents peuvent être commandés par la simple présence de personnes.

Dans un immeuble de bureaux, qui n'est généralement occupé que 12 heures par jour, laisser accidentellement les lumières allumées peut entraîner une consommation d'énergie inefficace de l'immeuble et une réduction de la durée de vie du produit. Dans les bâtiments intelligents modernes, l'éclairage de chaque espace peut être commandé indépendamment par un système de bâtiment intelligent ou par des capteurs d'éclairage spécifiques à l'espace, de sorte que tous les appareils d'éclairage non utilisés peuvent être mis hors tension.

En savoir plus sur les technologies et les capteurs de bureaux intelligents utilisés aujourd'hui.

Commande de climatisation

Les systèmes mécaniques tels que les sous-systèmes de climatisation et de chauffage des bâtiments consomment également des quantités massives d'énergie. Ils comportent des composants extrêmement complexes qui, lorsqu'ils sont cassés, peuvent causer des désagréments extrêmes au personnel de maintenance et aux occupants du bâtiment. Ces systèmes sont souvent centralisés et desservent des espaces individuels ou l'ensemble du bâtiment.

Lorsque ces espaces ne sont pas utilisés, ces systèmes continuent de consommer de l'énergie pour traiter l'espace, ce qui peut être extrêmement inefficace et entraîner une usure inutile des composants. En outre, certains systèmes avancés de bâtiments intelligents peuvent même détecter des anomalies dans le fonctionnement du système, ce qui signifie que la maintenance est peut-être imminente.

Par exemple, les différents espaces d'un bâtiment peuvent atteindre des températures très différentes selon la construction du bâtiment ou son orientation par rapport au soleil. S'il vous est déjà arrivé de vous asseoir seul dans une grande et vieille salle de conférence, vous avez peut-être ressenti un froid inconfortable. Dans les bâtiments traditionnels, les systèmes mécaniques n'étaient pas très sophistiqués et le système de climatisation était probablement conçu pour gérer l'occupation maximale, ce qui permettait de refroidir le bâtiment à une température confortable pour un grand nombre d'occupants mais de le surrefroidir pour une seule personne.

Les bâtiments intelligents utilisent une pléthore de capteurs tels que les capteurs de température et d'humidité, de lumière et d'occupation pour lutter contre la surutilisation, comme dans l'exemple de la grande et vieille salle de conférence. Ces capteurs optimisent l'utilisation des systèmes mécaniques et électriques du bâtiment. Une meilleure efficacité peut réduire considérablement la consommation d'énergie et limiter l'usure de systèmes coûteux et complexes, prolongeant ainsi la durée de vie des composants du bâtiment.

0922-What-Are-the-Benefits-of-Smart-Buildings-Body

Coût du bâtiment intelligent

Si la réduction de la consommation d'énergie présente des avantages considérables pour les compagnies d'énergie, le réseau électrique et la planète, l'aspect le plus intéressant de l'amélioration de l'efficacité des bâtiments (pour les propriétaires) est la réduction des coûts. Dans certains secteurs, la consommation d'énergie ne se limite pas aux systèmes qui font fonctionner le bâtiment, mais peut également être influencée par les équipements qui s'y trouvent.

Dans les bâtiments de fabrication industrielle, les gros équipements consomment des quantités massives d'énergie lorsqu'ils sont utilisés. En fonction des règles locales de consommation d'énergie, certaines augmentations de prix « Temps d'utilisation » peuvent être encourues si un bâtiment dépasse sa consommation d'énergie allouée pendant certaines heures de la journée ou une période déterminée.

Les bâtiments intelligents peuvent réduire le risque de pénalités liées à l'heure de consommation en suivant intelligemment la consommation d'énergie tout au long de la journée et en la modérant pour qu'elle reste dans les limites autorisées. Les bâtiments intelligents peuvent moduler les systèmes de chauffage et de refroidissement des bâtiments afin d'éviter ces pénalités, par exemple en surrefroidissant ou en stockant de l'énergie pendant les « heures creuses » afin d'éteindre ensuite le système de refroidissement pendant que les systèmes de fabrication fonctionnent. Ces systèmes de surveillance intelligente des bâtiments peuvent permettre au propriétaire de réaliser des économies considérables, même si la quantité nette d'énergie utilisée par le bâtiment reste la même.

Facilité d'utilisation des bâtiments intelligents

Les bâtiments intelligents les plus avancés au monde, les bâtiments cognitifs, sont à la pointe de la technologie des bâtiments intelligents. Les bâtiments cognitifs peuvent offrir aux occupants des avantages incroyables en matière de convivialité. Par exemple, l'immeuble du siège social de Deloitte aux Pays-Bas, The Edge, a servi d'outil de recrutement pour attirer les employés potentiels.

Les bâtiments cognitifs peuvent attribuer des places de stationnement en fonction des dates d'arrivée et de départ, permettre aux occupants de sélectionner les paramètres d'éclairage et de chauffage/refroidissement de leur choix, connecter automatiquement des appareils multimédias, optimiser l'occupation du bâtiment pour qu'il réponde au mieux aux besoins de l'utilisateur, et bien plus encore. Et si les bâtiments intelligents cognitifs n'ont commencé à voir le jour que récemment, les avantages qu'ils procurent à leurs occupants pourraient alimenter la révolution des bâtiments intelligents à l'avenir.

Avantages des bâtiments intelligents IoT

L'avantage des bâtiments intelligents par rapport aux bâtiments traditionnels peut se résumer en un seul mot : l'optimisation. Les systèmes intelligents IoT peuvent surveiller, suivre, commander et optimiser les systèmes d'un bâtiment intelligent afin d'augmenter l'efficacité énergétique, de réduire les coûts d'exploitation et de fournir des normes d'utilisation professionnelle de pointe. En outre, les bâtiments intelligents IoT sont l'aboutissement d'un grand nombre de technologies différentes. Par ailleurs, le défi technique que représente la conception d'un système IoT pour les bâtiments intelligents profite à d'autres secteurs qui peuvent réutiliser les processus de création de la technologie des bâtiments intelligents.


Êtes-vous sur la liste ?
Inscrivez-vous afin de recevoir des offres exclusives, des annonces de produit et les dernières nouvelles du secteur.

Articles de presse apparentés

Actualité

Sorry, your filter selection returned no results.

Nous avons mis à jour notre politique de confidentialité. Prenez un moment pour lire les changements. En cliquant sur "J'accepte", vous acceptez la clause de confidentialité d'Arrow Electronics ainsi que les conditions d'utilisation.

Notre site Internet place des cookies sur votre appareil pour améliorer votre expérience et pour améliorer notre site. Pour en savoir plus sur les cookies que nous utilisons et la façon de les désactiver, cliquez ici. Des cookies et des technologies de suivi peuvent être utilisés à des fins de marketing. En cliquant sur « Accepter », vous consentez au placement de cookies sur votre appareil et à notre utilisation de technologies de suivi. Cliquez sur « En savoir plus » pour de plus amples informations et instructions sur la façon de désactiver les cookies et les technologies de suivi. Même si l'acceptation des cookies et technologies de suivi est volontaire, leur désactivation peut entraîner un mauvais fonctionnement du site Internet et certaines publicités peuvent être moins pertinentes pour vous. Nous respectons votre confidentialité. Lisez notre politique de confidentialité ici.