Qu’est-ce qu’un bâtiment cognitif ?
Les bâtiments sont généralement considérés comme des « conteneurs » statiques occupés par des individus, des activités et des objets. Cependant, les bâtiments sont en réalité des objets dynamiques extraordinairement complexes, qui contiennent des dizaines de sous-systèmes sophistiqués.
Un bâtiment moderne, à la pointe de la technologie, peut être si complexe qu’il imite les systèmes du corps humain. Les bâtiments modernes commencent à être dotés de centres de données centraux (c’est-à-dire de « cerveaux ») et sont appelés « bâtiments cognitifs ».
Cet article définit ce qu’est un bâtiment cognitif, et explique comment ces « cerveaux » cognitifs visent à fonctionner avec les systèmes existants, et comment ils façonneront les bâtiments intelligents du futur.
Les bâtiments et le corps humain
Les bâtiments modernes contiennent des systèmes très complexes de plomberie, de ventilation, d’électricité, d’élimination des déchets, de structure, d’extérieur et de maintenance. Ces systèmes s’apparentent métaphoriquement aux systèmes circulatoire, respiratoire, nerveux, digestif, squelettique, tégumentaire et endocrinien du corps humain.
Par exemple, le système de circulation du corps humain utilise le cœur pour fournir du sang aux organes et aux systèmes de régulation de la température. De même, les systèmes de plomberie des bâtiments utilisent des pompes pour fournir de l’eau aux appareils tels que les éviers, les toilettes et les fontaines à boire, tout en fournissant de l’eau aux systèmes hydroniques (chauffage/refroidissement) tels que les chauffe-eau, les refroidisseurs et les unités à volume d’air variable (VAV).
De la même manière que le cerveau contrôle le cœur, les poumons et les sens humains, les systèmes de gestion technique du bâtiment (GTB) contrôlent les sous-systèmes complexes des bâtiments, tels que les pompes, les unités de ventilation et les capteurs IoT des bâtiments intelligents. Pourtant, historiquement, les BMS étaient programmatiques et relativement peu sophistiqués par rapport au cerveau humain.
L’avènement des bâtiments cognitifs
La technologie de l’intelligence artificielle (IA) combinée aux systèmes IoT des bâtiments intelligents vise désormais à remplacer les systèmes de gestion des bâtiments standard pour non seulement réguler et contrôler les sous-systèmes des bâtiments, mais aussi les comprendre et fournir des aperçus intelligents, ainsi que des actions recommandées pour les améliorer.
Dans le bâtiment intelligent d’Amsterdam, The Edge, considéré comme le bâtiment le plus vert et le plus intelligent de la planète, le système neurologique qui compose le bâtiment et son BMS compte plus de 28 000 capteurs. Ces capteurs éduquent le réseau neuronal du bâtiment pour informer les sous-systèmes afin qu’ils s’ajustent dynamiquement en fonction de l’occupation du bâtiment. Plus impressionnant encore, ce réseau d’IA informe également les occupants actuels et futurs du bâtiment de l’endroit où ils doivent se trouver pour que le bâtiment puisse fonctionner aussi efficacement que possible.
Chaque occupant de The Edge est équipé d’un appareil intelligent qui intègre son calendrier quotidien, ses collaborateurs connus et ses habitudes professionnelles habituelles. Sur la base des besoins collectifs des occupants et des processus du bâtiment, The Edge déterminera en temps réel les espaces et les pièces qui sont activement disponibles pour l’occupation.
Ensuite, le réseau cognitif de The Edge activera et régulera les systèmes complexes de ventilation, de chauffage, de refroidissement, d’éclairage et de sécurité afin de permettre l’occupation efficace des espaces. Le système d’éclairage de tout le bâtiment est alimenté par les mêmes câbles qui fournissent Internet dans tout le bâtiment. Ces lampes sont également dotées de capteurs de mouvement, de lumière, de température, d’humidité et d’infrarouge. Lorsqu’il est connecté au réseau d’intelligence artificielle du BMS du bâtiment, ce « plafond numérique » est comme les nerfs de la peau et des muscles humains, il recueille des données en permanence et répond aux besoins du bâtiment.

Les bâtiments cognitifs du futur
Les bâtiments intelligents tels que The Edge constituent une étape vers les bâtiments intelligents entièrement automatisés et cognitifs du futur. Les bâtiments intelligents comme le siège de BEEAH, qui a ouvert ses portes aux Émirats arabes unis en mai 2022, sont dotés d’une sécurité par reconnaissance faciale optimisée par l’IA, d’un concierge basé sur l’IA, d’un assistant personnel virtuel, d’une maintenance prédictive, d’une navigation sans contact, d’un contrôle du confort et de bien d’autres fonctions cognitives des bâtiments intelligents.
Alors que des bâtiments tels que The Edge et le siège de BEEAH continuent d’évoluer et de s’améliorer, la prochaine génération de bâtiments cognitifs continuera de repousser les limites de l’IA et de la technologie IoT pour créer les bâtiments intelligents du futur, plus durables, plus efficaces et plus optimisés.