Tout ingénieur en électricité à vu le triangle de la loi d'Ohm, mais que signifie vraiment ceci ? Et pourquoi fait-il partie intégrante de la technologie des résistances ?
En 1827, le physicien allemand George Ohm a expliqué sa théorie de l'électricité, décrivant la relation entre la tension, et le courant et sa constante de proportionnalité, sa résistance. Il a déterminé que le courant à travers un conducteur entre deux points est directement proportionnel à la tension à travers ces deux points. La loi moderne d'Ohm définit la tension requise pour tout circuit donné comme produit du courant et de la résistance de ce circuit, ou Tension = Courant * Résistance.
V = I * R
Le triangle
Tout ingénieur en électricité a vu le triangle de la loi de l'Ohm à un moment donné dans son éducation. C'est le « go-to » pour les enseignants lorsqu'ils essaient d'aider à expliquer visuellement la formule. En bref rappel, le triangle est une représentation visuelle de la relation mathématique entre la tension (V, parfois représenté par U ou E) la résistance (R) et le courant (I) dans un circuit. Ce triangle est un outil facile pour les nouveaux ingénieurs de se souvenir des trois aspects principaux de l'électricité.

Le triangle comprend trois sections : la moitié supérieure doit toujours être la tension. La moitié inférieure est ensuite divisée en deux moitiés plus petites pour le courant et la résistance - le courant est généralement à gauche avec une résistance sur la droite, mais l'ordre n'a pas vraiment d'importance. Il semble simplement que parce que la plupart des gens se souviennent de la formule V = I * R, ils l'écrivent dans le triangle en tant que tel.
Pour résoudre l'une des variables, recouvrez la lettre à résoudre et utilisez la séparation de ligne restante pour vous donner l'expression mathématique. Par exemple, lors de la résolution de la résistance (R), couvrez le R et tout ce qui reste est V et I. Ensuite, utilisez la ligne qui sépare ces deux variables comme indication pour utiliser la division. La même chose est vraie lors de la résolution du courant (I). La seule partie délicate est lors de la résolution de la tension (V) ; la ligne séparant I et R représente alors la multiplication car les éléments sont à côté de l'autre. Voici les trois variations résultantes de la loi d'Ohm :
V = I * R
I = V / R
R = V / I
Cela conduit à une manipulation facile d'un circuit. Par exemple, si la résistance devait diminuer dans un circuit avec la tension maintenue constante, le courant augmente.
En fin de compte, la loi d'Ohm n'est pas très compliquée, mais elle est essentielle pour la conception de circuits. Si deux des trois valeurs sont connues, la valeur manquante peut être facilement calculée. Le fonctionnement interne de chaque circuit, qu'il soit simple ou compliqué, repose sur cette pierre angulaire du génie électrique.
Pour en savoir plus sur la résistance, consultez un article apparenté mettant en avant comment lire les codes de couleur des résistances et une analyse de comment la miniaturisation des résistances affecte votre conception.