Arrow Electronic Components Online

Comment lire le code des couleurs des résistances

Résistances28 nov. 2025
Solutions de connectivité automobile plus intelligentes et plus sûres
Voir tous les articles
Lire les codes de couleur des résistances est facile une fois que vous comprenez la signification et les calculs derrière chaque bande utilisée pour indiquer la valeur de résistance, la tolérance et parfois même le coefficient de température. Nous avons créé un tableau simple pour vous expliquer le codage couleur des résistances.

Les résistances sont disponibles en de nombreuses valeurs, formes et tailles physiques différentes. Pratiquement toutes les résistances à fils avec une puissance nominale allant jusqu'à un watt présentent un motif de bandes colorées utilisées pour indiquer la valeur de résistance, la tolérance, et parfois même le coefficient de température. Il peut y avoir de trois à six bandes colorées sur le corps d'une résistance, quatre bandes étant la variation la plus courante. Les premières bandes représentent toujours les chiffres de la valeur de la résistance. Ensuite, vous trouverez une bande de multiplicateur pour indiquer le déplacement de la virgule décimale vers la droite ou la gauche. Les dernières bandes représentent la tolérance et le coefficient de température.

Jetons un coup d'œil au tableau des codes de couleur des résistances ci-dessous et plongeons-nous avec quelques exemples :

Comment lire les codes de couleur des résistances

Resistor Color Codes

Résistances à trois ou quatre bandes

Les deux premières bandes indiquent toujours les deux premiers chiffres de la valeur de résistance en ohms. Sur une résistance à trois ou quatre bandes, la troisième bande représente le multiplicateur. Ce multiplicateur déplacera essentiellement votre point décimal pour changer votre valeur de méga ohms à milliohms et partout entre les deux. La quatrième bande de couleur indique la tolérance. Gardez à l'esprit que si cette bande est absente et que vous regardez une résistance à trois bandes, la tolérance par défaut est de ±20 %.

Résistances à cinq ou six bandes

Les résistances à haute précision ont une bande de couleur supplémentaire pour indiquer un troisième chiffre significatif. Si votre résistance a cinq ou six bandes de couleur, la troisième bande devient ce chiffre supplémentaire en plus des bandes une et deux. Tout le reste se décale vers la droite, faisant de la quatrième bande de couleur le multiplicateur et de la cinquième bande la tolérance. Une résistance à six bandes est essentiellement un type à cinq bandes avec un anneau supplémentaire indiquant la fiabilité ou la spécification du coefficient de température (ppm/K). Par exemple, en utilisant le marron, la couleur la plus courante de la sixième bande, chaque changement de température de 10°C modifie la valeur de résistance de 0,1 %.

Questions courantes sur le code couleur des résistances :

Comment savoir par quel bout de la résistance commencer à lire ?

  • Beaucoup de résistances ont certaines des bandes de couleur regroupées plus près les unes des autres ou regroupées vers une extrémité. Tenez la résistance avec ces bandes regroupées sur votre gauche. Lisez toujours les résistances de gauche à droite.
  • Les résistances ne commencent jamais par une bande métallique à gauche. Si vous avez une résistance avec une bande dorée ou argentée à une extrémité, vous avez une résistance avec une tolérance de 5 % ou 10 %. Positionnez la résistance avec cette bande sur le côté droit et lisez à nouveau votre résistance de gauche à droite.
  • Les valeurs de base des résistances varient de 0,1 Ohm à 10 Mégaohms. Avec cette connaissance, réalisez que sur une résistance à quatre bandes, la troisième couleur sera toujours bleu (106) ou moins et sur une résistance à cinq bandes, la quatrième couleur sera toujours vert (105) ou moins.

Pourquoi ma résistance haute tension n'utilise-t-elle pas de couleurs métalliques ?

L'or et l'argent sont remplacés par le jaune et le gris dans les résistances haute tension pour éviter la présence de particules métalliques dans le revêtement extérieur.

Qu'est-ce qu'une résistance de zéro ohm ?

Facilement reconnaissables à leur bande noire unique, les résistances de zéro ohm sont essentiellement des fils utilisés pour connecter des pistes sur un circuit imprimé. Elles sont emballées comme une résistance, de sorte que le même équipement automatisé utilisé pour placer des résistances peut également être utilisé pour les placer sur le circuit imprimé. Cette conception évite le besoin d'une machine séparée pour installer un fil de pontage.

Existe-t-il un moyen astucieux de mémoriser l'ordre des couleurs sur le graphique ?

Bien qu'il existe plusieurs moyens mnémotechniques sur Internet pour vous aider à mémoriser l'ordre des couleurs pour le tableau des codes de couleurs des résistances, certains sont plus agréables que d'autres. Une autre façon de mémoriser le tableau des couleurs est de penser que le noir est l'absence de couleur, donc c'est "0", tandis que le blanc est la combinaison de toutes les couleurs, donc c'est la valeur la plus élevée, "9". Au milieu du tableau des couleurs, vous trouverez les couleurs de l'arc-en-ciel standard dans l'ordre des chiffres de 2 à 7, donc votre acronyme ROY-G-BIV de l'enfance entre en jeu, sans le bleu indigo. N'oubliez pas que le marron se situe entre le noir et le rouge en tant que numéro "1" et que le gris se situe entre le violet et le blanc en tant que "8" et vous aurez compris !

Qu'est-ce qu'une bande de "fiabilité" ? 

Les résistances spécifiées par le militaire incluent souvent une bande supplémentaire sur les résistances à quatre bandes pour indiquer la fiabilité ou le taux de défaillance (%) par 1000 heures de service. Cela est rarement utilisé dans l'électronique commerciale.

Histoire de la résistance

Les résistances sont un composant fondamental dans les circuits électriques. Les premiers scientifiques ont compris le concept de résistance peu après avoir mené des tests pour déterminer les résultats du passage de l'électricité à travers toutes sortes de matériaux et ont par la suite découvert le courant électrique. Alors que le cuivre, l'or et l'aluminium se sont révélés être d'excellents conducteurs avec une faible résistance, l'air, le mica et la céramique ont été considérés comme des résistances en raison de leur capacité à limiter considérablement le flux de courant électrique. Bien que les personnes de l'industrie aient été conscientes de leurs capacités fondamentales depuis des décennies, une résistance fiable telle que nous la connaissons aujourd'hui n'a vu le jour qu'en 1961 lorsque Otis Boykin a créé une résistance fiable et peu coûteuse permettant à une quantité précise d'électricité de passer à un composant. Grâce à sa percée, les résistances étaient moins affectées par des températures extrêmes et des chocs, et il était enfin possible de les fabriquer à moindre coût. Alors que l'armée américaine, IBM et de nombreux fabricants d'électronique grand public passaient des commandes pour la nouvelle résistance de Boykin, elles ont commencé à être intégrées dans tout, des appareils ménagers et ordinateurs aux missiles guidés.   Les résistances sont omniprésentes dans l'électronique moderne. En tant que dispositifs passifs, elles dissipent de l'énergie mais n'en fournissent jamais. Elles ont de nombreuses utilisations dans les circuits, comme par exemple réguler le flux de courant vers les LEDs ou contrôler la quantité de tension atteignant un dispositif actif tel qu'un transistor. Les résistances peuvent être utilisées pour terminer une ligne de transmission et éviter les réflexions, ou comme résistance pull-up ou pull-down sur le GPIO d'un microcontrôleur pour ajouter de la stabilité à un système. L'utilisation d'une résistance et d'un condensateur ensemble peut créer une source de synchronisation nécessaire pour des clignoteurs ou des circuits de sirène électronique. Une "chaîne en guirlande" de résistances connectées en série peut créer un diviseur de tension utile pour les composants qui doivent fonctionner à une tension inférieure à celle fournie par l'entrée.   Maintenant que vous connaissez les bases et astuces pour lire les codes couleurs des résistances, sortez et impressionnez tous vos amis !

Étiquettes d'article

Article
Mondial
Résistances

Articles de presse connexes