Découvrez comment l'IoT peut aider les humains à mieux comprendre la nature et l'environnement aux niveaux micro et macro.
De nombreuses personnes considèrent que le monde naturel est infiniment insoluble, ce qui signifie que nous ne serons jamais en mesure de comprendre précisément comment le monde fonctionne, quel que soit le niveau d'analyse ou d'observation. Nous ne comprenons pas parfaitement le fonctionnement de la gravité ni les matériaux qui composent la matière. Mais si une grande partie du monde naturel demeure un mystère, il y a beaucoup de choses que nous comprenons.
Avec l'avènement d'une technologie informatique avancée, notre capacité à surveiller, à prédire et à mieux comprendre le monde s'est considérablement améliorée au cours des dernières décennies. Par exemple, des technologies telles que l'Internet des objets ont renforcé les relations humaines avec le monde naturel. Cet article examine comment, malgré le fait que la « technologie » et la « nature » soient historiquement en conflit, l'IoT peut offrir aux humains de nouvelles perspectives sur la façon dont le monde fonctionne et sur la manière dont nous l'influençons à un niveau micro et macro.
Technologie et préservation de la nature
Tout au long du XIXe siècle et au début du XXe siècle, la « technologie » était en plein essor et changeait visiblement l'environnement, mais de manière néfaste. Son impact négatif sur le monde naturel progressait à un rythme jamais observé auparavant. Les pionniers de la préservation, tels que John Muir et Theodore Roosevelt, qui comptent parmi les dirigeants les plus avant-gardistes de l'époque, ont ouvert la voie à la préservation du monde naturel que l'humanité avait commencé à détruire.
Les défenseurs de l'environnement accusaient les technologies émergentes de contribuer dans une très vaste mesure à la destruction de l'environnement à l'échelle planétaire. Au début des années 60, Rachel Carson, scientifique, écologiste et écrivain prolifique, a lancé un mouvement de lutte contre les grandes entreprises et le gouvernement américain en raison de leur rôle dans la dégradation des écosystèmes locaux et la détérioration de la santé humaine. Carson œuvrait pour faire pression sur l'industrie chimique qui, après la Seconde Guerre mondiale, s'est mis à utiliser des pesticides, lesquels étaient considérés comme une technologie révolutionnaire pour nourrir la population mondiale croissante.
La « préservation de la nature » et la « technologie » n'ont pas toujours fait bon ménage au cours de l'Histoire, l'un entravant les progrès de l'autre.
Le premier spécialiste des technologies de conservation de la nature
Cependant, à mesure que le pouvoir et l'influence de la « technologie » se sont imposés, il est devenu de plus en plus évident que les humains pouvaient tirer parti de la technologie pour mieux comprendre comment nous interagissons avec notre écosystème. Le célèbre explorateur français Jacques Cousteau a été l'un des premiers écologistes à intégrer la technologie dans les efforts de conservation, en créant l'équipement Aqua Lung, en collaboration avec un associé. Grâce à cette technologie qui a ouvert la voie à la plongée sous-marine moderne, Cousteau a pu documenter le monde en constante évolution de nos océans comme jamais cela n'avait été possible auparavant. Il a découvert de nombreuses preuves de l'impact direct de l'homme sur l'écosystème océanique et a toujours recouru à la technologie dans ses explorations, avec beaucoup de succès. Il s'est même activement opposé aux déversements des déchets nucléaires dans les océans, autorisés par divers gouvernements dans le monde, sur la base des conclusions de divers technologues du monde entier.
Les techniques modernes de conservation de la nature
Aujourd'hui, la technologie redéfinit notre compréhension du monde naturel d'une manière qui inspirerait les Muir, Roosevelt, Carson et Cousteau du monde entier. Pensez au terme « spécialiste des technologies de conservation » : celui-ci est la preuve du succès et de l'impact positif de la technologie sur les efforts de conservation au cours des 50 dernières années. Bien que de nombreuses technologies générales ont un impact positif sur l'environnement, l'Internet des objets (IoT) permet de réaliser des progrès considérables dans la compréhension de la nature, aux niveaux micro et macro.
Suivi des animaux grâce à l'IoT
De la même manière que l'Aqua-Lung a aidé Jacques Cousteau à observer et à surveiller le monde sous-marin au milieu du XXe siècle, les technologies de suivi des animaux basées sur l'IoT aident les scientifiques, les défenseurs de l'environnement et même les amateurs à surveiller les écosystèmes du monde entier. Des entreprises comme View Into the Blue et Coral Gardeners sont fidèles aux principes du commandant Cousteau et fournissent des caméras sous-marines compatibles avec l'IoT capables de surveiller la vie océanique 24 h/24 et 7 j/7. Le programme ReefOS de Coral Gardeners connecte même leurs caméras et capteurs sous-marins à des serveurs Cloud et utilise des modèles d'IA pour documenter, surveiller et analyser la santé des récifs coralliens. Des organisations telles que Smart Parks mettent au point des dispositifs de détection de pointe dans le monde entier pour faciliter le suivi des espèces sauvages menacées dans des lieux reculés. À l'aide d'instruments tels que les drones et OpenCollar, Smart Parks peut suivre la localisation des animaux, comprendre les diagnostics de santé et de stress, et fournir des données précieuses qui permettront de prendre des mesures avisées pour la protection des animaux et la gestion des parcs animaliers.
Surveillance des conditions météorologiques à l'aide de l'IoT
Si le bulletin météo fait partie des informations quotidiennes depuis l'invention de la télévision, la collecte de données météorologiques a longtemps été plus un art qu'une science. Cependant, l'IoT a considérablement aidé l'homme à comprendre la météo. Certains phénomènes ne peuvent pas être observés à l'œil nu ou à l'aide d'outils de détection météorologique développés à partir de la technologie classique. En outre, la connexion au Cloud des suites de capteurs météorologiques traditionnels et ceux, plus modernes, pilotés par l'IoT, ainsi que l'agrégation ultérieure de ces données, permet d'effectuer des analyses météorologiques en temps réel dans le monde entier et fournir des prévisions à la minute près aux niveaux régional, étatique, national et mondial.
Comprendre l'agriculture grâce à des capteurs IoT
Il existe un secteur qui a toujours été à la pointe de la technologie pour optimiser le rendement tout en s'appuyant sur la nature pour ajouter de la valeur à sa production : l'agriculture. Depuis la révolution agricole, ce secteur a connu plusieurs périodes de prospérité et s'est modernisé grâce à l'arrivée de nouvelles technologies. L'IoT ne fait pas exception. IBM prévoit qu'une ferme moyenne peut générer un demi-million de points de données par jour via des capteurs IoT qui collectent des informations telles que l'humidité de l'air/température, l'humidité/pH du sol, les précipitations et même le nombre de parasites indésirables par jour. Des dispositifs tels que les drones agricoles peuvent collecter des données sur une exploitation et comprendre comment les agriculteurs peuvent mieux exploiter leurs terres afin qu'elles restent aussi saines que possible pendant de nombreuses années.
Apprenez-en davantage sur l'IoT et l'agriculture intelligente.
Conclusion
Les êtres humains n'exploitent qu'une infime partie du potentiel de la technologie pour mieux comprendre la nature afin de pouvoir se protéger, réduire les impacts négatifs sur la planète et préserver plus efficacement la faune et la flore. Et si l'IoT offre déjà de nombreuses solutions pour mieux comprendre la planète, nous pensons qu'il continuera à fournir des idées encore plus concrètes, des informations précieuses et une meilleure analyse de la façon dont les humains interagissent avec la nature dans les années à venir.