IoT가 인간이 미시적 및 거시적 수준에서 자연과 환경을 더 잘 이해하도록 도울 수 있는 방법을 알아봅니다.
많은 사람들은 자연계를 무한히 해결할 수 없는 것으로 간주합니다. 즉, 어떤 수준의 분석이나 관찰에서도 세계가 어떻게 작동하는지 정확히 이해할 수 없다고 생각합니다. 우리는 중력이 어떻게 작용하는지 또는 물질을 구성하는 요소가 무엇인지 완전히 이해하지 못합니다. 그러나 자연계의 많은 부분이 신비롭기는 하지만 우리가 이해할 수 있는 부분도 많습니다.
진보된 컴퓨터 기술의 출현으로 세상을 모니터링하고 예측하며 더 깊이 이해하는 우리의 능력은 지난 수십 년 동안 급격히 증가했습니다. 예를 들어 사물 인터넷(IoT)과 같은 기술은 자연계와 인간의 관계를 강화했습니다. 이 기사에서는 '기술'과 '자연'이 역사적으로 갈등을 겪었지만 세상이 돌아가는 방식과 우리가 미시적/거시적 차원에서 어떤 영향을 미치는지에 대한 새로운 통찰력을 IoT가 사람들에게 어떻게 제공할 수 있는지 살펴볼 것입니다.
기술 및 보존
1800년대와 1900년대 초반에 걸쳐 "기술"은 호황을 누리고 있었고 눈에 띄게 환경을 변화시켰지만 좋기만 한 방향은 아니었습니다. 기술은 이전에는 볼 수 없었던 속도로 자연계에 부정적인 영향을 미치고 있었습니다. 당시 가장 진보적인 지도자에 속했던 John Muir와 Theodore Roosevelt와 같은 환경 보존주의 선구자들은 인류가 파괴하기 시작한 자연계를 보존하기 위한 길을 열었습니다.
환경 보호론자들이 주장하는 어려움의 핵심은 첨단 기술이 지구 파괴에 직접적인 역할을 했다는 비난이었습니다. 1960년대 초까지, 과학자이자 생태학자이며 작가인 Rachel Carson은 지역 생태계를 해치고 인간의 건강을 위협하는 거대 산업체와 미국 정부에 대항하는 투쟁 운동을 시작했습니다. Carson의 연구는 2차 세계대전 이후 화학 살충제를 사용하는 화학 산업을 대상으로 했으며, 이는 증가하는 세계 인구를 먹여 살리기 위한 획기적인 기술로 여겨졌습니다.
역사적으로 "보존주의"와 "기술"은 상호 이익이 되지 않았습니다. 각각은 서로의 발전을 방해했습니다.
최초의 보존 기술자
그러나 "기술"의 힘과 영향력이 계속 커짐에 따라 인간이 기술을 활용하여 우리가 생태계와 상호 작용하는 방식을 더 잘 이해할 수 있다는 것이 점점 더 분명해졌습니다. 저명한 프랑스의 탐험가 Jacques Cousteau는 Aqua Lung의 공동 제작을 통해 기술을 보존 노력에 통합한 최초의 환경 운동가 중 한 사람입니다. 결국 현대의 스쿠버 다이빙을 가능하게 한 기술을 통해 Cousteau는 끊임 없이 변화하는 바다의 세계를 기록할 수 있었는데 이는 전례가 없었던 일입니다. 그는 해양 생태계에 대한 인간의 직접적인 영향에 대한 많은 발견을 했으며 탐험에 끊임없이 기술을 활용하여 많은 성공을 거두었습니다. 그는 심지어 전 세계의 다양한 기술자들의 연구 결과를 바탕으로 핵폐기물을 바다에 버리려는 세계 정부의 시도를 저지하기까지 했습니다.
현대의 보존 기술
오늘날 기술은 세계의 많은 Muir, Roosevelt, Carson 및 Cousteau에게 영감을 주는 방식으로 자연계에 대한 우리의 이해를 재정의하고 있습니다. "보존 기술자"라는 용어를 생각해 보세요. 기술이 지난 반세기 동안 보존 노력에 미친 성공과 긍정적인 영향에 대한 증거입니다. 많은 일반 기술이 환경에 긍정적인 영향을 미치는 반면, 사물 인터넷(IoT)은 미시적/거시적 차원에서 자연을 이해하는 방향으로 엄청난 진전을 이루고 있습니다.
IoT 지원 동물 추적
Jacques Cousteau가 1900년대 중반의 수중 세계를 보고 모니터링하는 데 Aqua-Lung이 도움이 된 것과 마찬가지로 IoT 지원 동물 추적 기술은 과학자, 환경 보호론자, 심지어 취미 활동가들이 전 세계의 생태계를 모니터링하는 데 도움을 주고 있습니다. View Into Blue 및 Coral Gardeners와 같은 회사는 해양 생물을 연중무휴 24시간 모니터링할 수 있는 IoT 지원 수중 카메라를 제공하는 Cousteau의 원칙을 고수하고 있습니다. Coral Gardeners의 ReefOS 프로그램은 수중 카메라와 센서를 클라우드 서버에 연결하고 AI 모델을 활용하여 산호초의 상태를 문서화, 모니터링 및 분석합니다. Smart Parks와 같은 단체들은 전 세계적으로 최첨단 센서 장치를 구현하여 오지에서 멸종 위기에 처한 야생 동물을 추적하는 데 도움을 주고 있습니다. Smart Parks는 드론 및 OpenCollar와 같은 도구를 사용하여 동물 위치를 추적하고 건강 및 스트레스 진단을 이해하며 동물 보호 조치 및 야생 동물 공원 관리를 지원하는 귀중한 데이터를 제공할 수 있습니다.
IoT를 이용한 기상 모니터링
텔레비전이 발명된 이후로 날씨 채널은 일상 뉴스 방송의 일부가 되었지만 날씨 데이터 수집은 오랫동안 과학보다 예술에 가까웠습니다. 그러나 IoT는 날씨를 이해하는 인간의 능력을 크게 확장했습니다. 이는 사람의 눈이나 레거시 기술인 기상 감지 도구를 사용하여 직접 관찰할 수 없습니다. 또한 기존 및 최신 IoT 기상 센서 제품군을 클라우드에 연결하고 해당 데이터를 후속적으로 집계하면 전 세계적으로 실시간 날씨 분석을 제공하고 지역, 주, 국가 및 글로벌 수준에서 분 단위 예측을 제공할 수 있습니다.
IoT 센서를 통한 농업 이해
생산에 가치를 더하기 위해 자연에 의존하는 동시에 생산을 최적화하기 위해 기술을 활용하는 데 지속적으로 앞장서 온 한 산업 분야가 있습니다. 바로 농업입니다. 농업 혁명 이후, 이 분야는 종종 새로운 기술의 출현으로 번성하고 개선되었습니다. IoT도 예외는 아닙니다. IBM은 평균적인 농장이 공기/온도 습도, 토양 수분/pH, 강우량, 원치 않는 해충의 수와 같은 정보를 수집하는 IoT 센서를 통해 하루에 50만 개의 데이터 포인트를 생성할 수 있다고 예측합니다. 농업용 드론과 같은 장치는 농장에서 데이터를 수집하고 농부들은 토지에서 더 나은 결과를 얻을 수 있는 방법을 이해하여 향후 몇 년 동안 토지를 최대한 건강하게 유지되도록 합니다.
자세한 내용은 IoT 및 스마트 농업을 참조하십시오.
결론
인간은 스스로를 보호하고 지구에 대한 부정적인 영향을 줄이며 야생 동물을 보다 효과적으로 보호할 수 있도록 자연을 더 잘 이해하기 위해 구현하는 기술의 표면을 긁고 있을 뿐입니다. IoT는 이미 지구를 더 잘 이해할 수 있는 충분한 솔루션을 제공하고 있지만 앞으로 더 강력한 아이디어, 가치 있는 통찰력, 그리고 인간이 자연과 어떻게 상호 작용하는지에 대한 더 나은 분석을 계속해서 제공할 것으로 기대합니다.