Déploiement mondial des systèmes M2M et des appareils connectés

Tout d'abord, il y a eu la télémétrie, puis la technologie M2M (Machine 2 Machine), ensuite l'Internet des objets (IoT) et aujourd'hui, nous avons l'Internet de tout (IoE). Les analystes du secteur comptabilisent sept milliards d'appareils connectés à ce jour (principalement des téléphones portables), et prévoient que la hausse se poursuivra pour atteindre 50 milliards au cours de la prochaine décennie. Chaque machine ou presque pourra dans un très proche avenir être connectée au cloud, un marché qui représente un billion de dollars pour la fourniture de technologie et de services. Ce secteur est enfin prêt à décoller, avec un taux de croissance annuel cumulé (TCAC) supérieur à 25 % pour la prochaine décennie.

Défis liés au déploiement mondial des systèmes M2M

Les appareils et machines intelligentes mobiles connectés de toutes sortes ne sont plus une promesse d'avenir, mais bel et bien une attente du présent. Aujourd'hui, compte tenu de l'omniprésence du haut débit mobile à l'échelle planétaire, une entreprise part du principe qu'elle peut réutiliser les systèmes et processus existants pour fournir des applications et des services via des connexions Internet filaires et sans fil.

Le déploiement de systèmes connectés mondiaux est toutefois confronté à de nombreux défis qui doivent être résolus en amont afin de réduire le coût et les délais du déploiement tout en améliorant la qualité de service.

  •  Les entreprises de télécommunications régionales opèrent indépendamment les unes des autres : il n'existe pas de réseau Internet mobile mondial, mais tout un ensemble de réseaux extranet mobiles (zones de couverture d'opérateurs de réseau mobile) liés par des services d'itinérance onéreux et peu fiables ;

  •  Chaque extranet exige en outre une UGS matérielle dédiée pour assurer la prise en charge de son abonnement intégré unique ou l'insertion ultérieure d'un module d'identité d'abonné (SIM) local au point de distribution ;

  •  Par ailleurs, chaque extranet exige l'intégration des applications et des systèmes de gestion à sa propre plate-forme d'abonnement et de gestion ;

  •  Les problèmes de certification varient d'un réseau à l'autre.
    Au final, on obtient un système complexe de SIM nationales, d'interfaces réseau variées, d'API

    et d'exigences de certification différentes et de réglementations régionales qui doivent impérativement être modernisées.

    Une connectivité universelle pour chaque machine

    Jusqu'à aujourd'hui, la fourniture et la gestion de la connectivité sur l'ensemble du cycle de vie d'une machine ou d'un appareil se sont avérées très complexes. Et le problème est d'autant plus frustrant, pénible et douloureux qu'il implique de traiter avec plusieurs opérateurs de réseau mobile (ORM) et opérateurs de réseaux virtuels mobiles (ORVM) ainsi que leurs cartes SIM et plate-formes de gestion d'appareils M2M dédiées respectives. Device Cloud Networks, Corp. (DCN) propose une fonctionnalité qui permet de relever ces défis et de simplifier la connectivité universelle de chaque machine.

    Cette fonctionnalité repose sur les technologies suivantes :

  •  Carte SIM « logicielle » programmable ;

  •  Système d'auto-approvisionnement à haut volume automatisé et basé sur le cloud pour la connectivité sans fil ;

  •  Plate-forme basée sur le cloud pour le diagnostic, la gestion, la programmation et la commande à distance

    des appareils et des machines ;

  •  Connectivité locale dans un nombre grandissant de pays ;

  •  Moteur de facturation multidevises et multilingue ;

  •  Intégration de l'ensemble de ces fonctionnalités dans une UGS unique. 

Cette révolution repose essentiellement sur un nouveau format de carte SIM dont le lancement est prévu en 2014 : l'e–UICC. Cette carte SIM est conçue pour être intégrée aux machines de façon permanente, et peut être distribuée via une plate-forme OTA (over-the-air) après la livraison de la machine, indépendamment du lieu.

DCN a conçu un modèle de livraison PaaS (Platform-as-a-Service) qui permet aux distributeurs, aux fabricants, aux entreprises et aux utilisateurs d'auto-approvisionner et de contrôler leurs machines par le biais d'un puissant portail iMAP (Internet Management and Application Platform) unifié et directement connecté au réseau mobile mondial de DCN, ainsi qu'à une multitude de systèmes locaux de connectivité mobile. La plate-forme de DCN est également conçue pour faciliter l'accès à d'autres types de réseaux, et notamment aux réseaux satellite, Wi-Fi et filaires. 

La plate-forme iMAP de DCN offre de nombreux avantages aux clients :

  • Un module SIM unique pour les déploiements de communications mobiles à l'échelle internationale, se traduisant une UGS unique ;

  • Une plate-forme contrôlée par l'entreprise pour la fourniture, le diagnostic et la gestion de l'ensemble des appareils au niveau mondial ;

  • La possibilité de localiser les fournisseurs de dispositifs de connectivité mobile locaux dans chaque pays et d'en changer, de sorte à établir une analogie entre ORM et FAI ;

  • Un point d'interconnexion pour les serveurs d'applications et les serveurs ERP mondiaux, de la même façon que sur Internet ;

  • Un ensemble de processus métier définis et contrôlés par l'entreprise pour la fourniture de services et d'applications à l'échelle mondiale. 

Cette plate-forme M2M/IoT révolutionnaire s'adresse aussi bien aux grandes qu'aux petites et moyennes entreprises et simplifie considérablement le déploiement et la gestion de l'ensemble des appareils à l'échelle mondiale à partir d'une plate-forme centralisée. Ces opérations sont effectuées par l'intermédiaire d'une plate-forme propriétaire et d'une pile de services d'activation qui assurent la fourniture et la gestion de la connectivité à distance pour n'importe quel appareil, partout et quel que soit le service de communication. Dans le cas des applications mobiles, la plate-forme et les services de DCN perturbent le modèle économique M2M existant, en découplant les services de connectivité locaux des plate-formes M2M propriétaires de dernière génération des opérateurs mobiles.

La croissance du segment M2M a été entravée par un modèle économique M2M mobile de dernière génération exigeant des entreprises qu'elles gèrent l'état des dispositifs et de la connectivité mobile par l'intermédiaire des plate-formes spécifiées par l'ORM qui fournit le service mobile dans les pays dans lesquels les dispositifs sont déployés. Ce manquement a obligé les entreprises à s'intégrer à une grande diversité de plate-formes à travers le monde et pire encore, elle interdit pratiquement de changer d'ORM dès lors qu'un abonnement (SIM) a été intégré à un appareil.

Avec DCN, la connectivité locale est automatisée et économisée, à l'instar des services d'un FAI sur le réseau Internet traditionnel. Le service RSM (Remote Subscription Management, Gestion des abonnements à distance) de DCN offre aux entreprises un approvisionnement à distance des abonnements mobiles auprès de l'ORM de leur choix, en tout point du cycle de vie d'une machine. Grâce à la plate-forme DCN, les entreprises sont désormais libres de sélectionner les fournisseurs de services cellulaires (CSP) de leur choix, sans avoir à passer par une fastidieuse migration en masse des dispositifs vers une nouvelle plate-forme M2M.

La plate-forme de DCN permet le provisioning et la gestion des dispositifs par l'entreprise indépendamment de la technologie spécifique de l'ORM ou même du réseau, ce qui permet d'éviter l'association de plusieurs UGS matérielles à des abonnements ORM intégrés spécifiques, ainsi que l'intégration dans des plate-formes M2M propres à l'ORM. DCN propose une carte SIM avec un abonnement de provisioning émanant de son ORM affilié, IMC Islande. Cette carte SIM et son abonnement de provisioning, parallèlement à la plate-forme DCN, permettent de remplacer l'abonnement par celui de tout autre ORM contracté par l'entreprise, via la technologie OTA (over-the-air) et ce en tout point du cycle de vie du dispositif. Cette offre transforme le modèle économique M2M/IoT Mobile en découplant la plate-forme de provisioning et de gestion du CSP mobile local. Ce découplage renforce le rôle de l'entreprise en lui donnant la possibilité de contrôler la gestion et les abonnements de l'ensemble de ses dispositifs même après le déploiement. 

Partenariat de DCN avec Arrow

DCN a établi un partenariat avec Arrow Electronics afin de simplifier les déploiements M2M pour les clients respectifs des deux entreprises. Les clients d'Arrow conçoivent des solutions et des produits finis qui sont expédiés partout dans le monde et qui ont besoin d'être localement connectés partout où ils sont déployés. Le partenariat Arrow/DCN permettra la gestion de la connectivité et des dispositifs sur l'ensemble des segments de marchés verticaux, en créant de nouvelles opportunités de revenus liés aux services pour les clients d'Arrow. Arrow prévoit de lancer la nouvelle solution dans le courant du deuxième trimestre 2014 en Amérique du Nord, et de poursuivre le lancement en Europe et en Asie plus tard dans l'année.

Arrow stockera et distribuera le nouvel élément UGS unique parallèlement à la large gamme de modules de communication déjà disponibles dans le catalogue Arrow.

Ensemble, DCN et Arrow simplifieront le processus de bout en bout de gestion des dispositifs en proposant une technologie facilitant la connectivité mondiale, la gestion des dispositifs, les diagnostics, la facturation et une UGS unique pour les clients d'Arrow. 



Articles de presse apparentés

Actualité

Sorry, your filter selection returned no results.

Nous avons mis à jour notre politique de confidentialité. Prenez un moment pour lire les changements. En cliquant sur "J'accepte", vous acceptez la clause de confidentialité d'Arrow Electronics ainsi que les conditions d'utilisation.

Notre site Internet place des cookies sur votre appareil pour améliorer votre expérience et pour améliorer notre site. Pour en savoir plus sur les cookies que nous utilisons et la façon de les désactiver, cliquez ici. Des cookies et des technologies de suivi peuvent être utilisés à des fins de marketing. En cliquant sur « Accepter », vous consentez au placement de cookies sur votre appareil et à notre utilisation de technologies de suivi. Cliquez sur « En savoir plus » pour de plus amples informations et instructions sur la façon de désactiver les cookies et les technologies de suivi. Même si l'acceptation des cookies et technologies de suivi est volontaire, leur désactivation peut entraîner un mauvais fonctionnement du site Internet et certaines publicités peuvent être moins pertinentes pour vous. Nous respectons votre confidentialité. Lisez notre politique de confidentialité ici.