首先是遥测技术,紧接着是机器对机器技术 (M2M),再是物联网技术 (IoT),现在则是万物互联技术 (IoE)。据行业分析师统计,目前存在 70 亿台互联设备(主要为手机),并预测在未来十年内会增至 500 亿台。实际上,在将来某天所有机器都将连接到云端,这会是个支持技术及服务的万亿美元市场。最后,此领域即将蓬勃发展,未来十年的复合年增长率 (CAGR) 将超过 25%。
在全球部署 M2M 系统所面临的挑战
互联移动智能机器及各种设备已不再是未来的目标,而是当前的预期。今天,随着移动宽带在全球的普及,企业认为他们可以重复使用之前用于通过有线或无线互联网传递应用和服务的系统和流程。
然而,部署全球互联系统将面临一些困难,需要提前解决这些困难,才能在缩短部署时间和降低成本的同时提高服务质量。
-
地方电信公司独立运营——没有全球移动互联网,而是一系列移动外部网(各个移动网络运营商足迹)通过昂贵却不可靠的漫游互联;
-
每个外部网还需要一个专门制造的设备 SKU 来支持其独特的嵌入式订阅,或重新在分发点插入本地用户身份模块 (SIM);
-
此外,每个外部网都要求将应用程序及管理系统集成到自身的订阅和管理平台;
-
认证问题因网络而异。
最终就产生了一个复杂系统,其包含基于国家的 SIM 卡、大量网络接口、不同的认证要求、API 和待现代化的地方法规。
机器随时随地互联
直到现在,在机器或设备的整个生命周期内维护和管理连接依然很复杂,而且由于需要处理多个移动网络运营商 (MNO) 和移动虚拟网络运营商 (MVNO) 及其各自的专用 M2M 设备管理平台和 SIM 卡而变得更加的令人痛苦、沮丧和困难。Device Cloud Networks, Corp. (DCN) 解决了以上列出的难题,并简化了机器随时随地互联。
实现这一功能的技术包括:
-
可编程的“软”SIM 卡;
-
基于云计算的大容量无线连接自动化自助配置系统;
-
云计算平台,用于设备和机器诊断、管理、编程和
远程控制;
-
越来越多的国家实现本地连接;
-
多币种、多语言计费引擎;
-
全部以一个 SKU 提供。
此次改革的关键是将于 2014 年启用的新型 SIM 卡形状——通用集成电路卡 (e–UICC)。此 SIM 卡设计为永久嵌在机器中,且无论机器在何地都可通过无线 (OTA) 进行配置。
DCN 建立了一个平台即服务 (PaaS) 传输模式,让分销商、制造商、企业及消费者可以通过强大且统一的云计算互联网管理及应用平台 (iMAP) 门户来自行配置和控制其机器,该门户直接连到 DCN 的全球移动网络及大量本地移动网络。DCN 的平台旨在帮助访问其它承载网络以及卫星、无线网和有线网。
借助 DCN 的 iMAP 平台解决方案,客户可以实现如下目的:
一张 SIM 卡支持全球移动通信部署,进而得到一个制成的 SKU;
一个由企业控制的平台,用于在全球配置、诊断和管理所有设备;
能够在各个国家选择和变更本地移动连接供应商,使 MNO 类同于 ISP;
一个全球 ERP 和应用程序服务器的互联点,就像在互联网中一样;
一套由企业定义和控制的业务流程,用于在全球提供服务和应用。
借助这个变革性的 M2M/IoT 平台,中小型和大型企业可以轻松地通过一个中央平台在全球范围内部署和管理他们的所有设备。这通过一个专有平台和堆栈实现服务来实现,这些服务使得可以通过任何通信载体于任何地点为任何设备提供远程连接配置和管理。对于移动应用来说,DCN 的平台和服务打破了现有的 M2M 业务模式,使本地连接服务从上一代专有移动运营商的 M2M 平台中分离出去。
M2M 区段的发展被上一代移动 M2M 业务模式打断,这种模式要求企业通过在设备部署国家内提供移动服务的 MNO 指定的平台管理移动连接和设备状态。该失败导致企业必须集成到全球多个平台,更糟的是, 订阅 (SIM) 一旦嵌入到设备中,就几乎不可能更换 MNO。
有了 DCN,本地连接实现自动化且更为实惠,就好比传统互联网中的 ISP 服务。DCN 的远程订阅管理 (RSM) 服务让企业可以在机器生命周期内的任何时间点远程配置对所选 MNO 的移动订阅。有了 DCN 平台,企业现在可以自由选择和变更移动手机服务提供商 (CSP),而不需要将设备迁换至新的 M2M2 平台。
DCN 平台让企业可以不受指定 MNO 乃至载体技术限制而自由配置和管理设备,从而无需为特定嵌入式 MNO 订阅绑定多个设备 SKU 和集成到特定于 MNO 的 M2M 平台。DCN 为 SIM 卡提供其姊妹 MNO(即 IMC Iceland)的配置订阅。这种 SIM 卡、配置订阅及 DCN 平台让企业可以在设备生命周期内的任何时候通过无线 (OTA) 技术更改对任何合约 MNO 的订阅。这种选项使配置和管理平台与本地移动控制转接点 (CSP) 相分离,从而改变了 M2M/移动物联网 (IoT) 商业模式。这种分离让企业甚至在部署后都可以控制其设备的所有订阅和管理,增强了企业的能力。
Arrow 和 DCN 之间的合作
DCN 与 Arrow Electronics 携手合作,为双方客户简化了 M2M 全球布署。Arrow 客户构建的成品和解决方案销往全球各地,且无论部署何处,都需要进行本地连接。Arrow 和 DCN 的合作将有助于所有垂直细分市场的连接与设备管理,为 Arrow 的客户带来服务相关的新收益机会。Arrow 计划于 2014 年第二季度在北美推出新的解决方案,随后在同一年晚些时候拓展到欧洲和亚洲。
Arrow 将囤积新型单个 SKU 元件并与其产品目录中已有的各种通信模块一起配销。
DCN 与 Arrow 通力合作,通过向 Arrow 客户提供可简化全球连接、设备管理、诊断和计费的支持技术和一个出厂即用的 SKU, 简化了设备管理的端到端流程。