Arrow Electronics a annoncé l'introduction de la carte ARIS, un matériel pour l'internet des objets (Internet of Things (IoT)) et une solution logicielle prêts à l'usage. ARIS est l'acronyme d'Arrow Renesas IoT Synergy, qui montre en outre l'étroite coopération entre Arrow Electronics et Renesas et leur plateforme de développement™ Renesas Synergy.
Downloads:
Datasheet
Evaluation Board License Agreement
LAB1: Getting started with ARIS
LAB2: Develop an RTOS Based Application in Less Than 30 Minutes
LAB3: Develop a WIFI solution and set up Aris as an Access Point
LAB4: Develop a USB Host Mass Storage (HMS) with Aris Board
LAB5: Develop a Graphical Interface solution on Aris Board
LAB6: Develop an http server with Aris Board
LAB7: Develop an Application using BLE and Sensors
ARIS DEMO IOT BINARY - To get the full source code please contact Arrow FAE
Le tableau de bord IoT, annoncé depuis peu, a été conçu dans le but de rendre les utilisateurs capables de développer leurs applications de façon rapide et simple afin de les mettre sur le marché dans les plus courts délais possibles. La carte ARIS a été développée par la société italienne RELOC spécialisée dans les conceptions embarquées et l'intégration verticale des applications IoT. Outre le développement et la production de la carte, le RELOC s'est également occupé de l'installation des pilotes et de la génération de l'intergiciel pour la gestion des dispositifs périphériques et a ainsi établit un environnement pour le développement d'un montage en extérieur.
Sur la base de la plateforme du développement de™ Renesas Synergy, elle contribue à accélérer la génération des conceptions IoT en permettant un lancement plus rapide et plus simple dans le processus de développement avec un matériel informatique et une solution logicielle excellents et pleinement adaptés qui favorisent l'innovation et la différentiation des produits.

Fig. 1 : Schéma du modèle de la carte ARIS
Le système est construit autour d'un MCU Renesas S7G2 à haute performance, comme montré dans l'image 1. L'unité du microcontrôleur est constituée d'un processeur embarqué Cortex-M4 ARM 240 MHz avec une taille de la mémoire flash de 4 MB et un SRAM de 640 KB. En outre, il est fourni avec un Serial Flash de 512 MB, une mémoire SDRAM de 256 MB et une fente supplémentaire pour carte microSD. Le capteur d'accélération selon trois axes et le gyroscope deux axes approvisionnent les informations par rapport à la position et au mouvement de la carte. Ces capteurs peuvent être activés via un raccordement SPI. D'autres capteurs montés sur la carte ARIS Arrow sont un capteur thermique et un capteur d'humidité qui peut être activé via l'interface I²C pour fournir des données ambiantes supplémentaires. Afin de traiter les données collectées de façon optimale par les capteurs, un fort accent a été mis sur la communication et la connectivité du dispositif. Cela a permit à la carte ARIS de communiquer désormais également avec son environnement avec une modalité sans fil via Wi-Fi, Bluetooth Low Energy (BLE 4.1/4.2) et NFC outre ses moyens de communication via Ethernet 10/100 ou une connection USB. Afin de rendre possible aussi à l'utilisateur d'interagir avec la carte, plusieurs interfaces utilisateur ont été mises en place. Via l'interface GPIO, les DEL, les boutons poussoirs et un écran TFT sont accessibles. De plus, un écran tactile résistif est supporté par I²C. Afin de rendre cette carte un outil adapté à tout usage, il a été conçu avec une mise en page Arduino qui permet aussi l'utilisation de boucliers d'extension, en rendant ainsi possible la mise en place de toute application possible et imaginable. Des fonctions supplémentaires comme celle de débogueur J-Link embarqué, le support pour un chargeur d'amorçage de cryptage, et des mises à jour du microprogramme OTA rendent le processus de développement plus facile, plus rapidement et de manière plus fiable.
La combinaison de la carte ARIS Arrow et de l'environnement de développement du logiciel Renesas Synergy permet au développeur de réduire de manière significative le délai de commercialisation. Cela assure également une réduction significative des coûts opérationnels totaux tout au long de la durée de vie du produit.
Qu'est ce qui rend la plateforme de Renesas Synergy™ si unique ?
Par rapport à d'autres environnements de développement, tous les éléments de la plateforme Renesas Synergy™ ont été récemment développés à partir de zéro et créés sur mesure pour répondre aux applications des conceptions embarquées. Cela fournit une flexibilité et une compatibilité inégalées, ce qui permet une réutilisation des codes utilisateur et ainsi d'économiser beaucoup de temps pour le développement. Dans le futur, la plateforme sera étendue ; de nouvelles technologies seront employées, et de nouvelles caractéristiques seront mises en place de façon permanente afin de lancer les applications de conceptions embarquées plus facilement et de manière plus efficace sur le marché. L'environnement de développement intégré (IDE) mis en place dans cette plateforme est Renesas Eclipse Embedded Studio, connu comme e² Studio. Sur la base de l'Open Source IDE Eclipse, cette solution offre un niveau élevé de flexibilité et créativité. Vous pouvez télécharger et installer la plateforme complète Renesas Synergy™ gratuitement depuis la Galerie Renesas Synergy. Outre le logiciel obligatoire, ce site fournit des échantillons de l'application qui peut être facilement adaptée à la carte ARIS.
Un cours de formation pratique en trois parties permet un démarrage parfait pour le développement de solutions individuelles avec la carte ARIS Arrow et la plateforme™ Renesas Synergy. Immédiatement, les utilisateurs apprennent à employer tous les outils nécessaires pour développer des applications personnelles dans le domaine des systèmes IoT et embarqués. En premier lieu, il est expliqué et montré comment utiliser l'environnement de développement. Dans le cadre d'un programme d'accompagnement très graduel, le cours de formation inclut la création d'un nouveau projet, la sélection du Paquet de Support de la Carte (BSP) correspondant et l'exécution à la fois des modules obligatoires et du code utilisateur. Les BSP fournis sont faits sur mesure pour les cartes supportées par la plateforme™ Renesas Synergy. L'usage de ce service rend superflues la programmation complexe des modifications de registres et les configurations des broches. Les liens symboliques qui sont déjà prédéfinis sont utilisés à la place, en rendant la génération du code utilisateur considérablement plus facile. Le programme de formation pratique inclut des exemples qui sont mis en place par le biais d'un BSP spécialement conçu pour le Carte ARIS d'Arrow, en démontrant de cette manière la facilité et la rapidité d'utilisation d'ARIS. À part l'utilisation de la broche GPIO pour contrôler les DEL embarqués, il est en plus montré comment la communication USB peut être établie et comme le Carte ARIS Arrow peut être établie comme point d'accès Wi-Fi.
Regarder La Video: The ARIS Board Overview
Avec Renesas Electronics et sa plateforme™ Synergy, Arrow Electronics offre en plus une solution parfaite pour explorer et maîtriser le monde de l'IoT.
www.reloc.it/
www.renesas.com/products/embedded_systems_platform/synergy/
https://synergygallery.renesas.com/


Téléchargements :
Fiche technique ARIS
Schéma électrique ARIS
Guide pour l'utilisateur du matériel informatique ARIS
ARIS BOM
01 démarrer avec Aris Lab 1
02 démarrer avec Aris Lab2 RTOS
Téléchargements :
Fiche technique ARIS
Schéma électrique ARIS
Guide pour l'utilisateur du matériel informatique ARIS
ARIS BOM
01 démarrer avec Aris Lab 1
02 démarrer avec Aris Lab2 RTOS