Il y a deux semaines, des milliers de personnes issues des domaines de l’électronique, de l’ingénierie, de l’art et plus encore, se sont réunies au New York Hall of Science situé dans le quartier du Queens à NYC pour prendre part au World Maker Faire, un événement international qui attire des participants du monde entier.
Maker Faire qui n’était alors qu’un rassemblement pour le mouvement populaire des fabricants, a retenu l’attention des géants de l’industrie allant des sociétés de systèmes énergétiques aux entreprises piliers des semiconducteurs, comme Intel, Atmel et Qualcomm.
Cette année, le stand Qualcomm a présenté la nouvelle carte de développement DragonBoard 410c. Développée avec Arrow Electronics, cette carte puissante repose sur le processeur quadricœurs 1,2 Ghz SnapDragon de Qualcomm qui a trouvé sa place comme élément moteur de la technologie de pointe que l’on trouve dans les appareils mobiles, tels que HTC, LG et Motorola.
DragonBoard place une puissance de traitement incroyable découverte dans les dernières technologies grand public entre les mains des fabricants, des bricoleurs et des créateurs de prototypes à la recherche d’une plateforme robuste pour alimenter leurs conceptions. Combinée à son processeur 64 bits, la carte DragonBoard est également dotée d’une mémoire RAM DDR3 de 1 Go à faible consommation et d’un stockage flash de 8 Go (et de fonctionnalités d’extension microSD). Dotée d’un processeur graphique robuste de 400 MHz pouvant traiter des vidéos HD de 1080p par le biais d’un port HDMI intégré et prendre en charge Linux, Android 5.1 et le futur système d’exploitation Windows 10, la carte DragonBoard peut être utilisée aussi bien en tant qu’ordinateur monocarte, comme cela est sa vocation, que comme « cerveau » de conceptions intégrées.
L’intérêt de la carte DragonBoard réside dans sa polyvalence. À l’aise aussi bien dans des installations artistiques, des projets robotiques, des builds IoT et des systèmes connectés, la carte DragonBoard possède la puissance statistique pour traiter toutes sortes de projets.
Qualcomm et Arrow ont récemment annoncé la création du kit de démarrage IoT DragonBoard 410c qui s’intègre de manière transparente aux services Web Amazon, une plateforme basée sur le Cloud pour L’Internet des objets.
La carte DragonBoard 410c et le kit de démarrage IoT DragonBoard 410c sont disponibles en précommande sur le site Arrow.com.