Une maison intelligente pour Noël

Publié par

La fin d’année approche et les maisons intelligentes sont prêtes, avec des éclairages DEL décoratifs, des ampoules aux couleurs de Noël et des systèmes IoT qui veillent à votre confort et à votre sécurité.

Les technologies domotiques débarquent

Une maison intelligente abrite de nouveaux systèmes et produits qui connectent et commandent des systèmes électroniques dont beaucoup sont reliés à l’IoT. Pilotés par des offres comme le HomeKit d’Apple et les solutions Nest Labs de Google, ces systèmes autorisent la gestion vocale, distante et automatique d’un nombre croissant d’appareils domestiques.

Les systèmes domotiques sont en plein essor, selon l’association américaine CTA (Consumer Technology Association), qui a remplacé la Consumer Electronics Association.

La CTA estime que 33 % des consommateurs américains achèteront des produits exploitant des technologies émergentes pendant la période de Noël 2015. Les appareils domotiques seront les produits les plus recherchés cette année, 15 % des consommateurs prévoyant d’en acheter. Un nombre croissant de consommateurs devrait privilégier les appareils domotiques à d’autres produits émergents, comme les appareils de suivi d’effort, les montres intelligentes, les caméras sportives et les drones.

Les ventes d’appareils domestiques connectés devraient atteindre 967 millions de dollars en 2015, contre 734 millions de dollars en 2014, selon la CTA.

Comment la technologie pilote les décorations de Noël

Avec un peu d’ingéniosité, il est possible de configurer les systèmes domotiques pour qu’ils commandent et personnalisent les éclairages.

Plusieurs sociétés proposent des adaptateurs équipés de connexions Wi-Fi qui transforment les prises électriques en nœuds de réseau. Ces nœuds s’interfacent avec les systèmes domotiques et peuvent être contrôlés par des appareils mobiles. En branchant un sapin de Noël à un adaptateur électrique, les utilisateurs peuvent activer ou personnaliser les éclairages.

Ces systèmes permettent aux systèmes domotiques de contrôler et de régler les éclairages.

C’est le cas notamment du système ConnectSense Smart Outlet de Grid Connect Inc., qui fournit deux prises électriques connectées à Internet. Compatibles avec le HomeKit, ces prises sont contrôlables par des iPhones, des iPads et même l’Apple Watch.

Le HomeKit prend en charge le système de contrôle vocal Siri, qui permet à l’utilisateur d’activer et de désactiver des appareils à l’aide de commandes vocales. Le système domotique d’Apple permet également aux utilisateurs de personnaliser des « scènes », en exécutant plusieurs commandes à partir d’une seule instruction.

Par exemple, un utilisateur peut créer une scène baptisée « C’est Noël ». En répétant cette phrase à Siri, une application d’adaptateur compatible HomeKit peut allumer le sapin, l’éclairage dans la cour et une animatronique de Père Noël dansant.

Éclairages de Noël

Les systèmes domotiques permettent de créer une ambiance de Noël dans toute la maison, grâce à des ampoules DEL intelligentes capables d’ajuster leur couleur.

Par exemple, l’ampoule Lifx Color 1000 peut émettre plusieurs millions de couleurs. Elle se connecte directement au Wi-Fi. Aucun concentrateur domotique n’est requis. L’ampoule est contrôlée par l’application Lifx, qui gère l’éclairage des « thèmes » dont celui des fêtes de Noël. Pour restituer cette ambiance festive, les utilisateurs peuvent choisir un thème correspondant aux couleurs des fêtes de fin d’année, comme les rouges et les verts.

Les systèmes d’éclairage DEL proposent également de nouveaux formats, très différents des ampoules traditionnelles et parfaits pour les fêtes de fin d’année. La Philips Hue Lightstrip Plus génère un ruban de lumière qu’il est possible de façonner et de diriger sur une surface solide pour éclairer une pièce. La Lightstrip Plus prend en charge 16 millions de couleurs, restituant des teintes aux airs de fête dans toute la maison.

Grâce à une application tierce comme Huey, le système peut également se synchroniser avec de la musique et des films, qui restituent l’esprit de Noël avec des chansons telles que « Sainte nuit Douce nuit » ou le film « Une histoire de Noël » dans une pièce.

La chaleur de Noël

Les systèmes domotiques permettent également de garder votre maison au chaud et confortable.

C’est ce que permet le thermostat Nest Learning. Ce thermostat est capable d’enregistrer les habitudes de votre foyer et de s’y adapter, en abaissant la température lorsque la maison est vide et en remontant le chauffage lorsque les occupants sont de retour. Ainsi, la maison reste un nid douillet à tout moment, sans alourdir la facture d’énergie.

Un Noël en toute sécurité

Avec les vacances et les livraisons, la sécurité représente un enjeu majeur pendant Noël.

L’un des délits les plus courants pendant les vacances est le vol de colis déposés par les services postaux ou de livraison sur le perron des maisons. Selon Princeton Survey Research Associates International, au total, 23 millions d’Américains se sont fait dérober des colis chez eux avant d’avoir pu les ouvrir.

Un problème qui s’aggrave avec le développement du commerce électronique et la livraison de cadeaux à domicile.

Les nouvelles technologies domotiques contribuent à résoudre ce problème.

Comme la sonnette SkyBell HD Wi-Fi Video Doorbell. Cette sonnette est équipée d’une caméra vidéo haute définition, d’un capteur de mouvement et d’un haut-parleur.

Lorsque quelqu’un appuie sur la sonnette, comme un livreur, SkyBell envoie une alerte au smartphone connecté. Peu importe où il se trouve, l’utilisateur peut alors voir le visiteur, l’entendre et lui parler. Ainsi, le propriétaire peut donner des instructions aux visiteurs, comme leur demander de repasser plus tard ou de laisser le colis dans un endroit sûr.

Le capteur peut également détecter si quelqu’un est à la porte, mais n’a pas encore sonné. Ainsi, vous savez si un vol de colis est en cours. Vous pouvez même enregistrer une vidéo du délit.

Noël, c’est aussi l’époque des incendies déclenchés par des sapins et des bougies. Une nouvelle technologie domotique permet de réduire ce risque.

Le détecteur de fumée et de monoxyde de carbone Nest Protect envoie des alarmes à des smartphones, pour signaler à distance un incendie au propriétaire. Le détecteur Nest Protect peut aussi transmettre des informations sur la nature d’un risque potentiel de santé ou de sécurité, comme identifier la pièce où du monoxyde de carbone a été détecté. L’appareil peut également informer les utilisateurs lorsque des piles doivent être remplacées.

Le rêve d’un Noël intelligent

La prolifération des technologies domotiques contribue à rendre Noël plus sûr, plus confortable et plus intime pour chacun d’entre nous.

Articles de presse apparentés

Actualité

Sorry, your filter selection returned no results.

Nous avons mis à jour notre politique de confidentialité. Prenez un moment pour lire les changements. En cliquant sur "J'accepte", vous acceptez la clause de confidentialité d'Arrow Electronics ainsi que les conditions d'utilisation.

Notre site Internet place des cookies sur votre appareil pour améliorer votre expérience et pour améliorer notre site. Pour en savoir plus sur les cookies que nous utilisons et la façon de les désactiver, cliquez ici. Des cookies et des technologies de suivi peuvent être utilisés à des fins de marketing. En cliquant sur « Accepter », vous consentez au placement de cookies sur votre appareil et à notre utilisation de technologies de suivi. Cliquez sur « En savoir plus » pour de plus amples informations et instructions sur la façon de désactiver les cookies et les technologies de suivi. Même si l'acceptation des cookies et technologies de suivi est volontaire, leur désactivation peut entraîner un mauvais fonctionnement du site Internet et certaines publicités peuvent être moins pertinentes pour vous. Nous respectons votre confidentialité. Lisez notre politique de confidentialité ici.