Las fiestas están por llegar y las casas inteligentes están listas, con luces LED decorativas, bombillas con el tono de la estación y sistemas de Internet de las cosas (IoT) que pueden asegurar que los hogares sean acogedores, seguros y útiles para las fiestas.
La tecnología de la casa inteligente está llegando a la ciudad
En el centro de la casa inteligente para las fiestas están los nuevos sistemas y productos que se conectan con los sistemas electrónicos y los controlan en toda la casa, muchos de ellos están alimentados por IoT. Dirigidos por las ofertas de alto perfil como HomeKit de Apple y Nest Labs de Google, estos sistemas permiten la administración de voz remota y automática en un conjunto cada vez mayor de electrodomésticos.
Los sistemas para la casa inteligente están aumentando según la Asociación de tecnología para el consumidor de Estados Unidos (CTA), conocida antes como la Asociación de productos electrónicos para el consumidor.
La CT calcula que el 33 por ciento de los consumidores de Estados Unidos comprarán productos de tecnología emergente durante la temporada de Navidad de 2015. Los dispositivos inteligentes para el hogar serán la tecnología emergente más popular de este año, con 15 por ciento de consumidores que planean comprar estos productos. Se espera que más consumidores compren dispositivos para hogares inteligentes en lugar de otros productos emergentes, incluidos los dispositivos populares como los seguidores de actividad física, los relojes inteligentes y las cámaras de acción y drones.
Se espera que las ventas de dispositivos para el hogar conectados de los distribuidores aumenten de US 734 millones en el 2014 a USD 967 millones en el 2015 de acuerdo con la CTA.
Cómo la tecnología controla la Navidad
Con un poco de ingenuidad de las fiestas, los sistemas para la casa inteligente se pueden configurar para controlar y personalizar las pantallas de luces.
Muchas compañías ofrecen adaptadores equipados con conexiones Wi-Fi que convierten a los tomacorrientes eléctricos en nodos de red. Estos nodos se conectan con los sistemas para casas inteligentes y se pueden controlar mediante dispositivos móviles. Al conectar un árbol de Navidad en un adaptador eléctrico, los usuarios pueden activar o personalizar la pantalla.
Estos sistemas permiten que los sistemas para la casa inteligente controlen y configuren la iluminación de las pantallas.
Un ejemplo de tal sistema es el tomacorriente inteligente ConnectSense de Grid Connect Inc. El tomacorriente incluye enchufes eléctricos dobles conectados a Internet. Los enchufes son compatibles con HomeKit, lo que permite que se controlen mediante iPhones, iPads e incluso mediante Apple Watch.
HomeKit admite el sistema con control de voz Siri, que permite que el usuario active y desactive los dispositivos con comandos de voz simples. El sistema para la casa inteligente de Apple permite a los usuarios personalizar "escenarios" que realizan una serie de comandos basados en una sola instrucción.
Por ejemplo, un usuario puede crear una escena denominada "La Navidad está aquí". Al repetir esta frase a Siri, una aplicación con un adaptador habilitado para HomeKit podría encender la alimentación para el árbol, activar la iluminación de la pantalla en el patio delantero y activar un Santa Claus animado que baila.
Luces de Navidad
Los sistemas de automatización del hogar se pueden usar para crear un ambiente navideño en toda la casa con solo agregar bombillas LED inteligentes que pueden ajustar su color.
Un ejemplo de este sistema es la bombilla Lifx Color 1000, que puede emitir millones de colores. La bombilla se conecta directamente a Wi-Fi, sin la necesidad de una boquilla para casas inteligentes. La bombilla se controla mediante la aplicación Lifx, que admite la visualización de "temas" entre los cuales están las fiestas. Para capturar el ánimo festivo, los usuarios podrían elegir un tema que se adapte a los colores de las fiestas, como el rojo y el verde.
Los sistemas de iluminación LED también ofrecen factores de forma que exceden los límites de las bombillas tradicionales que son perfectas para las fiestas. Philips Hue Lightstrip Plus proporciona una cinta de luz a la que se le puede dar forma y se puede sujetar a cualquier superficie sólida para iluminar una habitación. Lightstrip Plus admite 16 millones de colores y tiñe la casa con tonos navideños.
Con el uso de una aplicación de un tercero, como Huey, el sistema también puede sincronizarse con música y películas, esto llena las habitaciones de villancicos como "Noche de paz" o la película "Una historia de Navidad".
Calidez de las fiestas
Los sistemas para la casa inteligente también se pueden usar para que una casa sea cálida y confortable.
Esta capacidad está resaltada por el termostato con aprendizaje de Nest. El dispositivo de Nest puede observar y adaptarse a los patrones de su casa al disminuir la temperatura en momentos donde no hay nadie y subirla cuando hay personas en la casa. Esto asegura que la casa esté siempre cálida cuando sea necesario y genera ahorros en las facturas de energía eléctrica.
Una Navidad segura
Con los programas y entradas de las fiestas, el crimen y la seguridad son las preocupaciones principales durante la Navidad.
Uno de los crímenes más comunes experimentados durante las fiestas es el robo de paquetes que se dejan por correo o los servicios de entrega en las entradas de las casas. A un total de 23 millones de estadounidenses les robaron paquetes de sus hogares antes de que pudieran abrirlos, según un sondeo de Princeton Survey Research Associates International.
Este problema empeora a medida que más personas compran en línea y se les entregan los regalos en sus casas.
Las nuevas tecnologías inteligentes para la casa ayudan a tratar este problema.
Por ejemplo, está el timbre con video HD y Wi-Fi de SkyBell. SkyBell está equipado con una cámara de video de alta definición, un sensor de movimiento, un micrófono y un altavoz.
Cuando alguien toca el timbre, como una persona que entrega un paquete, SkyBell envía una alerta al teléfono inteligente conectado. El usuario puede ver, escuchar y hablar con el visitante desde cualquier ubicación. Esto permite a los propietarios de la casa dar instrucciones a los visitantes, por ejemplo, pedirles que vuelvan luego o que dejen el paquete en un lugar seguro.
El sensor también puede detectar si alguien está en la puerta pero no ha tocado el timbre. Esto podría permitir que un propietario de la casa detecte si está merodeando un ladrón de paquetes y podría grabar la evidencia de un crimen.
La Navidad también es una época de peligro de incendio elevado por los árboles y velas combustibles. La nueva tecnología inteligente para la casa también puede mitigar esta amenaza.
La alarma de humo y monóxido de carbono Nest Protect puede enviar alarmas a teléfonos inteligentes alertando remotamente a los usuarios si hay un incendio en la casa. Nest Protect también puede brindar información sobre la naturaleza de una posible amenaza a la salud o seguridad, como identificar la habitación donde se detectó monóxido de carbono. El dispositivo también puede informar a los usuarios cuando se deben reemplazar las baterías.
El sueño de una Navidad inteligente
La proliferación de la tecnología inteligente para la casa nos brinda una Navidad más segura, más confortable y más personalizada para todos.