Más demanda de más energía
Los ingenieros de hoy están preparando los diseños de energía del mañana. Con tendencias en mercados como centros de datos y electrificación de vehículos impulsando una mayor demanda de soluciones robustas de alta potencia, en muchos casos estamos viendo que la energía se suministra a la placa de circuito impreso (PCB) de maneras nuevas e innovadoras. Estas tendencias están moldeando la forma en que se conecta la energía, y fabricantes como Molex están desarrollando nuevas soluciones que serán adecuadas para la próxima generación de sistemas y aplicaciones electrónicas. Sigue leyendo para saber más sobre cómo las soluciones de Molex están acomodando cantidades significativas de energía para soportar aplicaciones de alta corriente.
Incremento de la demanda de energía en aplicaciones de tendencia
El futuro de la comunicación de datos reside en los centros de datos. Internet es un gran consumidor de energía, y la demanda seguirá creciendo. Algunos estudios predicen que, para el final de la década, una quinta parte de toda la energía generada en el mundo se utilizará en el sector de TI. Esa es una cantidad increíble de energía que necesita ser transportada a las PCBs, y los diseñadores necesitarán las últimas tecnologías para ofrecer este rendimiento.
Uno de los efectos secundarios clave de la energía será el calor. La transmisión y consumo de la vasta energía que requieren los centros de datos genera calor. Aunque los conectores no están involucrados directamente en el enfriamiento activo, un diseño inteligente de conectores puede ayudar a minimizar los efectos con alta conductividad y baja resistencia de contacto, al mismo tiempo que contribuye a un enfriamiento eficiente al permitir que el aire fluya libremente.
Los centros de datos están consumiendo más energía que nunca y la demanda continuará creciendo.
La energía también es vital para el mercado automotriz debido al gran interés en los vehículos eléctricos (EV). Los consumidores de todo el mundo están buscando alternativas a los combustibles fósiles convencionales, y ha habido un rápido crecimiento en la demanda de vehículos eléctricos e híbridos. Los avances en la tecnología de baterías, junto con los últimos sistemas de gestión de baterías, significan que la energía eléctrica es ahora una alternativa práctica a los motores convencionales.
Los fabricantes de automóviles de hoy en día están creando vehículos eléctricos (EVs) que rivalizan con los coches convencionales tanto en autonomía como en rendimiento. La tecnología de carga rápida ha hecho de los EVs una opción práctica para los automóviles familiares, y los fabricantes están creando redes de estaciones dedicadas. Diseñados para transportar cientos de amperios a altos voltajes, los conectores fiables deberán ofrecer un alto rendimiento y una operación segura para los usuarios de la carretera.
Resolviendo el problema de conectividad
Proporcionar energía en los espacios confinados que se encuentran en estas aplicaciones que demandan mucha energía requerirá conectores que combinen excelentes características eléctricas, diseño compacto y características térmicas avanzadas. Molex ha aprovechado sus décadas de experiencia en proporcionar conectividad para aplicaciones de alta corriente para crear una gama de productos que están listos para las necesidades de energía actuales.
El sistema de conectores de un solo polo Molex Coeur de Molex ofrece capacidades de alta potencia con un elemento de resorte cilíndrico que se encuentra dentro del terminal hembra y hace contacto alrededor de la forma completa de 360 grados del macho. Esto aumenta enormemente la superficie de contacto y mejora la calificación de corriente. La gama de contactos Sentrality puede entregar potencia de hasta 200 Amperios, y el diseño del terminal Coeur permite operaciones sencillas con una característica de autoalineación.
Un enfoque más convencional para el diseño de terminales se puede encontrar en la gama Mega-Fit de Molex. Parte de una gran familia de conectores, los terminales Mega-Fit utilizan un diseño estampado y formado que ofrece 6 puntos de contacto para garantizar una conductividad superior. Como resultado, la gama Mega-Fit puede entregar corrientes de hasta 23 amperios por circuito.
Mezcla de tipos de contacto
Conectores Molex EXTreme Power, que combinan contactos de potencia y señal.
Where space is at a premium, designers can also turn to mixed-contact or hybrid connectors. On PCBs where size is of less concern, power and signal connectors can be mounted separately. The use of mixed power and signal connectors also brings advantages in everyday use. As the pitches of PCB-mounted components become smaller, the precision required during their installation becomes greater. This is especially true in instances when they are to be mated to a parallel or mezzanine PCB where the tolerance for assembly errors becomes very small indeed. By combining both power and signal contacts into a single connector housing, designers can solve both PCB layout and assembly challenges.
La gama de productos Molex EXTreme Power está específicamente diseñada para soportar aplicaciones de alta corriente con densidades de potencia óptimas y capacidades excepcionales de gestión térmica. Presentan tipos de contacto mixtos que combinan señal y potencia en la misma carcasa del conector, simplificando tanto el diseño del diseño del PCB como las operaciones de ensamblaje.
Los conectores de alimentación no necesitan ser voluminosos y engorrosos. En algunas aplicaciones, los conectores más pequeños pueden tener ventaja en ciertas situaciones, especialmente en el crecimiento de centros de datos y energías alternativas. La misma tecnología se puede aplicar a casi cualquier aplicación dentro de la electrónica. Cuando busque su próximo conector de alimentación, Arrow puede ofrecer una amplia gama de soluciones de alimentación de Molex.
Servicios de Programación de Dispositivos
Proporcionando servicios de programación de dispositivos de calidad a escala.
Etiquetas de artículo