Arrow Electronic Components Online

Una descripción general del Arduino Micro: especificaciones, capacidades y más

Placas de microcontroladores12 dic 2021
Placa de circuito electrónico en primer plano
Zach DeMeyer
Published byZach DeMeyer
Ver todos los artículos

Arduino Corporation es una empresa líder en placas de desarrollo y software de código abierto. El Arduino Uno es muy reconocido como una de las placas de microcontroladores más fáciles de usar del mercado. Su creación más pequeña, el Arduino Micro, es increíblemente versátil. El Micro, co-diseñado por Adafruit Industries, es la versión condensada de la placa Leonardo de Arduino, y es capaz de integrarse fácilmente en objetos cotidianos para ofrecerles interactividad inalámbrica.

El Arduino Micro está basado en el microcontrolador Atmel ATmega32U4. Con un oscilador de cristal de 16 MHz, el microcontrolador tiene una resolución de 8 bits con 32 KB de flash y 2.5 KB de RAM. Una faceta inteligente que ahorra espacio del ATmega32U4 es su controlador USB integrado, que reduce la necesidad de microcontroladores secundarios, y aparece para conectarse a tu computadora igual que tu teclado o ratón.

A detailed pinout diagram for the Arduino Micro is shown, overlaid with Xbox pad pin mapping.

Distribución de pines de Arduino Micro

La característica principal de la placa es el conector micro USB que permite conectarla fácilmente a tu computadora. También contiene un botón de reinicio, un encabezado de reprogramación ISP de 6 pines y 20 pines de E/S digitales, 12 que se pueden usar para entradas analógicas y siete que se pueden reconfigurar para salidas PWM. Consulta a continuación para un infográfico detallado de las distribuciones de pines del Micro.
 
El entorno de desarrollo integrado (IDE) de Arduino de código abierto es el centro de programación del Micro. Al igual que otros productos de Arduino, el Micro tiene una biblioteca de código y otras funciones ejecutadas impulsadas por la comunidad para ayudar a los usuarios nuevos a aprender y acelerar los proyectos de los entusiastas más experimentados de Arduino. El IDE también cuenta con características como sintaxis predictiva y resaltado de sintaxis para que tu programación sea fácil y efectiva.
 
Si bien el Micro es la más pequeña de las placas Arduino, viene con un pequeño inconveniente. Los shields de Arduino son placas accesorias periféricas que se conectan directamente en la placa del microcontrolador. Debido a su forma diminuta, el Micro no es compatible con ningún shield. Sin embargo, el diseño de los I/Os de encabezado permite que el Micro se ajuste directamente en casi cualquier protoboard, por lo que conectar el Micro a tu sistema es muy sencillo.
 
Para integrar fácilmente tecnología de microcontroladores en tu solución, especialmente una con limitaciones de espacio, seguro que el Arduino Micro se ajusta a tus necesidades.

El Arduino Micro se basa en el microcontrolador Atmel ATmega32U4. Con un oscilador de cristal de 16 MHz, el microcontrolador tiene una resolución de 8 bits con 32 KB de flash y 2.5 KB de RAM. Un aspecto innovador y que ahorra espacio del ATmega32U4 es su controlador USB integrado, lo cual reduce la necesidad de microcontroladores secundarios, y parece conectarse a tu computadora como si fuera tu teclado o ratón.

Etiquetas de artículo

Global
Microcontroladores y Procesadores
Artículo
Arduino S.r.l.

Contenido relacionado