如何发电公司从6种主要替代能源中采集电力
作者:Steven Shackell
在2001年,美国消耗的能源中有86%来自化石燃料,而可再生能源仅占5.3%。快速前进到2022年,化石燃料的占比下降至79%,而可再生能源的比例增长至13%,数据来源于Statista。 随着全球面对气候变化和温室气体排放的影响,对于可持续和替代能源的探索变得更加重要。 化石燃料能源的开采传统上包括煤炭开采和石油钻探,这两者均属于有限资源。替代能源开采技术现在成为一个有前景的选择。本文探讨了各种形式的可持续替代能源开采方法,包括熟悉的太阳能、风能和水力发电,以及正在兴起的替代能源如地热能、海浪能和振动能。
水力能源如何收集?
风能发电机
风能发电机将流动空气的动能转化为电能,既可用于局部规模,也可用于大规模应用。风能采集在全球范围内被广泛采用,其能源生产量已超过太阳能系统。 小型发电机如Thames Kosmos Wind Power Kit 能够产生足够的电能以驱动LED灯或为小型电池充电。而与此同时,世界上最大的风力涡轮机,其高度相当于一座50层高楼,刚刚创造了新的单日风能发电记录,产生了384.1MW的电能。这一单个风能涡轮机在24小时内发电量足够满足接近17万户家庭的用电需求。在全球范围内,风能排名第二,仅次于水力发电的能源生产量。
太阳能
Solar 能量发生器将太阳辐射转化为可用的直流电。目前,太阳能已经成为一种主流的电力来源,太阳能板可以在商业建筑、住宅以及大规模的独立阵列中看到。虽然太阳能可能是大多数美国人最熟悉的可再生能源,但在全球范围内,目前太阳能在可再生发电来源中排名第三。 像松下的 AM-5610CAR-T 这样的太阳能电池可以用于小规模发电,为小型电子组件供电。我们最常见的是将太阳能电池组装成太阳能面板。这些面板可以进一步连接到光伏(PV)太阳能电网中,该系统可以扩展至足以与化石燃料发电竞争。将所有太阳能转化为电网能源的关键部件是太阳能逆变器,它们使用像安森美的 NTH4L022N120M3S 这样的功率半导体。 根据 国际能源署(IEA) 的数据,中国是全球太阳能应用的领导者,占比全球生产的37.5%。此外,中国的太阳能发电量超过排名其后的七个主要国家:美国、日本、印度、德国、澳大利亚、西班牙和意大利。
地热能源采集
地热能生产利用地球内部的热量来生成电力。地热发电厂将水泵入地下深处,自然加热后转化为蒸汽,经过蒸汽涡轮机产生电力。这种能源采集方式排放的温室气体量极少,但仅限于有地热活动的地区。 美国在地热能源生产方面全球领先,加利福尼亚州是地热能源采集的首要州。地热能在冰岛、萨尔瓦多、新西兰、肯尼亚和菲律宾等国家的总电力需求中占有重要份额。在冰岛,地热能满足了超过90%的供暖需求,尽管并非通过电力生产满足的。然而,地热能源并未成为主流,仅占全球基于可再生能源的发电量的0.5%。
潮汐和波浪能量收集
在沿海国家,从海浪中获取能源是可再生能源发电领域较新的前沿技术。海洋能源可以利用水下涡轮机或潮汐浮标,2022年的生产量仅为524兆瓦。法国和韩国处于领先地位,分别生产211兆瓦和256兆瓦。 然而,欧盟计划将其波浪和潮汐发电量在2030年提高到1吉瓦,并希望在2050年达到40吉瓦。一些专家认为,由波浪和潮汐流产生的能量可以满足全球超过10%的电力需求,但对这些设备可能对海洋生态系统产生负面影响的担忧仍然存在。此外,也有人认为波浪和潮汐发电设备可以同时作为微型生态系统,为能够从大气中吸收二氧化碳的藻类以及清洁海洋的贝类提供栖息地。
替代能源的演变
从化石燃料向替代和可持续能源转型已经在进行中,各国在采纳过程中的情况差异显著。拥有一种资源丰富的国家——比如冰岛的地热热量,法国的海浪——开发出的技术往往会被其他地方效仿并采纳。从全球致力于降低对有限且对环境有害的化石燃料依赖中,可以看到能源采集方法的演变。未来几十年,替代能源采集技术的广泛采纳将不断增长,为更加可持续的能源未来铺平道路。
文章标签