Arrow Electronics Components Online

惯性传感提高了智能农业的精确性和生产力

机器人技术04 2月 2026
一个现代农业机器人在温室内的茂密绿色植物行之间行驶。该机器人配备有轮子和可见的布线,专为自动化作物管理而设计。场景在自然阳光的照射下明亮,突显了先进的技术和健康的植被。机器人或环境中没有可见的文字或数值。
查看所有文章

随着全球人口的不断增长,现代智能农业积极采用技术创新和自动化,以确保在可持续条件下的食品供应。惯性传感器在各种应用场景中起着关键作用。高精度惯性测量单元为农业中越来越多的机器人提供导航和稳定性控制,包括自动驾驶拖拉机、采摘机器人、无人机等。此外,宽带惯性传感器可用于这种复杂机械的预测性维护。此外,惯性传感器还能实现多种边缘感知功能,如动物跟踪、奶牛热情检测和生命体征监测。本文介绍了智能农业的趋势和ADI提供的相关解决方案。

AI、机器学习、机器人和物联网使智能农业更具成本效益

预计到2050年,全球人口将接近100亿,需要将全球粮食产量增加70%以满足不断提高的生活水平。然而,农业市场面临着前所未有的挑战。在许多发达国家和发展中国家,农业劳动力持续下降。年轻一代逐渐远离传统农业,导致劳动力成本上升。气候变化加剧了这些挑战,不可预测的天气模式、土壤退化和水资源短缺都对全球农民构成严重威胁。农业企业必须提高产量、减少浪费并优化成本,以满足需求并保持竞争力。技术进步在这一领域提供了关键支持。人工智能(AI)、机器学习(ML)、机器人技术和物联网(IoT)的兴起使得在智能农业中实现自动化变得更加可行且具有成本效益。今天,农民可以利用数据驱动的分析来改善决策。   引入机器人采摘和无人机辅助监控等自动化系统,使农业操作更加快速高效,减少对人工的依赖。精准农业技术改善了土壤健康、播种精度和作物生长,提高了每英亩的产量。智能灌溉和施肥系统有效减少水和肥料的浪费,实现了成本节约和资源保护。   在智能农业领域,惯性传感器执行多项关键功能。首先,惯性传感器提供有关加速度、方向和位置的实时数据,从而提高自主和半自主农业车辆的运营效率。在GPS的帮助下,惯性测量单元(IMUs)被广泛用于地面和空中车辆(如拖拉机、机器人和无人机)的导航,并监控其姿态和其他惯性状态。这使得这些车辆能够准确地遵循预定路径进行播种、耕作和喷洒,有效降低成本并促进可持续农业发展。其次,在牲畜管理中,惯性传感器可跟踪动物的运动和行为,使农民能够监测牲畜健康并检测活动模式中的异常。最后,惯性传感器与AI的集成进一步增强了农业设备的预测性维护能力,有效减少停机时间和维护成本。   微机电系统(MEMS)技术的进步提高了性能,使MEMS IMUs成为可扩展自主车辆(AV)平台的关键组件。MEMS IMUs通常用作运动控制系统中的反馈感应元件,其常见应用包括自主车辆的导航控制(GNC)和智能设备(如喷洒机、播种机、铲斗、刀片)的指向控制。当被用作反馈感应元件时,MEMS IMUs的性能直接影响系统精度。

0226-ArrowTimes-ADI-Article-ADIS16576

ADIS16576 惯性参考系

MEMS惯性测量单元增强系统稳定性和机动性

ADI的ADIS16576是一款MEMS惯性测量单元(IMU),在功能集成和核心传感器性能方面取得了重大突破,特别是在振动整流误差(VRE)方面有显著提升——陀螺仪改进了10倍,加速度计改进了50倍。MEMS IMU的基本功能是在三个互相正交的轴(滚转、俯仰、偏航)上提供三轴角速率传感以及沿相同三个轴的三轴线性加速度传感。   加速度计提供平均(或静态)角度估计,而集成的陀螺仪测量提供实时角位移。系统处理器结合这两种角度估计来源,生成可靠的反馈控制信息,用于GNC或指向控制系统。以这种方式操作时,若在4 g振动下加速度计VRE为1.3 mg,则GNC平台可以在没有其他传感功能帮助下维持优于0.1°的姿态角。这对于无人机尤其有利,特别是那些随推力振动水平显著变化的无人机。   在陀螺仪中,VRE可能导致偏差的快速和持续变化,从而导致错误的运动校正,在最糟糕的情况下,导致平台不稳定。前代设备在8 g rms下可能表现出超过300°/h的VRE响应,而ADIS16576提供了12°/h的响应,大大减少了对其他系统传感模式的估计/校正负担。这款MEMS IMU的最重要的功能改进之一是其可扩展的外部同步。通过引入一个用户可编程的时钟缩放功能,系统开发人员现在可以使用较慢的系统级参考(如GPS或视频同步)驱动4000 Hz IMU数据采样。这实现了与每秒脉冲(PPS)或感知传感参考的紧密耦合,同时保留了由更高数据采样率提供的各种数字处理选项。   以一个自动驾驶汽车平台为例;它可以使用20 Hz的GPS参考和200倍的缩放因子生成4000 Hz的内部采样率。此外,系统可以使用板载抽取滤波器将输出数据率减少20倍(至200 Hz)。在更动态的场景中,例如在风中操作的作物检查无人机,系统处理器可能需要以最大采样率读取和处理数据,以确保稳定性和机动性。

0226-ArrowTimes-ADI-Article-ADXL366

ADXL366 在物联网系统中配置为运动开关

惯性传感器在物联网系统中发挥关键作用

惯性传感器在物联网系统中也发挥着关键作用,可用于持续监控动物的位置和生理状况。典型的具体应用包括附着在耳朵、尾巴或身体上的标签,或佩戴在脖子上的智能项圈。这些标签不仅有助于管理畜群的位置,更重要的是,能够持续提供动物的健康数据,如活动水平、进食时间和呼吸率。此外,较新的标签具有跟踪心率和其他生命体征的能力。颈部佩戴的项圈已成为检测牛发情、反刍、跛足和其他情况的宝贵工具。此类物联网系统的核心需求之一是低功耗,因为对大群畜群进行电池(可充电或一次性)的维护是一项繁琐且具挑战性的任务。   ADI的ADXL366提供出色的低功耗优势。这款三轴加速度计集成了内部电压调节,可直接连接到电池。其最低工作电压为1.1 V,可以在仅约1 µW的功耗下以100 Hz提供运动数据。此能耗水平低于纽扣电池的自放电率。当用于颈部佩戴的项圈时,该加速度计可以在低功耗和低噪声模式之间进行调整,提供3 mg到8 mg rms之间的最小信号,足以区分咀嚼、反刍和呼吸率(RR)。ADXL380在生命体征监测能力方面有所提升,在4 kHz带宽下,其操作噪声水平降低了几乎两个数量级。对于200 Hz的带宽比较,此加速度计的等效噪声为0.4 mg rms。高信噪比(SNR)与宽带宽的结合使得这款三轴加速度计可以作为“听诊器”使用,通过弹性心动图收集心率信息或捕捉与呼吸、消化及其他生理功能相关的各种声音。   超低功耗惯性传感器的另一项核心能力是支持物联网节点的系统级电源管理。ADXL366提供专用的唤醒模式,可以根据检测到的运动特征发出中断信号,以管理电子系统的电源周期。该加速度计提供丰富的可编程参数集,以配置所需的运动特征,最重要的是,以全带宽唤醒和采样。此功能对于避免混叠和误检测至关重要。在唤醒模式下,ADXL366的功耗惊人地低至180 nA。利用这一功能,可以在不需要时关闭高功耗传感器、无线电和其他组件,从而延长传感器节点的使用寿命。

0226-ArrowTimes-ADI-Article-ADXL382

集成惯性传感和AI分析在智能农业中实现预测性维护

最后,讨论转向惯性传感和AI分析的集成,旨在实现智能农业中的预测性维护。随着现代农场规模扩张,它们越来越依赖高资本支出的机器进行生产。这些设备不仅要精确运作,还必须能承受恶劣环境和季节性农业任务的高强度需求。设备在短暂的播种或收获季节期间出现故障可能导致重大经济损失。   例如,像播种机或收割机这样的精密设备经常必须在恶劣条件下运行,如雨、风、尘、泥和石头碎片。在这些环境中,关键振动特征的变化可以用来提前预测设备问题,从而在对高峰需求生产时间影响最小的期间进行维护。机械振动分析(类似于牲畜的生命体征监测)可以精确识别各种机械元件的问题模式和时间,如轴承故障、轴错位、不平衡、松动、齿轮故障和其他问题。考虑一个轴承缺陷,如剥落或偏离理想球形。每次这个缺陷接触机器表面时,它都会在平台上产生冲击,触发包含基本和宽带内容的复杂振动响应。   因此,为了实现预测性维护,加速度计需要满足三个重要性能标准:低噪声(用于早期预测)、高带宽(以检测所有频谱内容并支持故障分类)和足够高的测量范围。然而,最后一项要求常常被忽视,因为加速度的幅度与频率的平方(ω²)成正比。如果不考虑,高频谱内容可能会使传感器饱和。ADI新款ADXL382三轴数字加速度计以紧凑封装满足这三个要求。此产品支持±15 g、±30 g和±60 g的测量范围,提供8 kHz带宽,并具有低于55 μg/√Hz的超低噪声。   ADXL382具有业内领先的噪声性能,使得高精度应用几乎无需校准。其低噪声和低功耗特性使其能够在高振动环境中准确测量音频信号或心音。此外,ADXL382实现了真正的系统级性能,包括内置的微功率温度传感器,单击、双击或三击检测,以及防止误触发的状态机。

结论

农业自动化和技术进步是在应对诸如粮食安全、劳动力短缺和环境可持续性等全球关键挑战中的重要力量。通过采用 AI、机器人和精准农业等创新,农业生产可以提高效率、降低成本,并确保食品生产的更可持续未来。在农业技术生态系统中,惯性传感器提供核心感测能力并发挥关键作用。然而,选择传感器时必须仔细考虑,以确保其性能和功能与特定应用相吻合。ADI 提供的相关解决方案将加速智能农业的发展,并成为相关应用的最佳选择之一。

文章标签

全球
机器人技术
物联网 (IoT)
人工智能 (AI)
机器学习

相关内容