很抱歉,网页无法显示
若网页依然无法开启,请联系我们
浏览产品
产品类别
-
EMI/RFI 抑制
12,043 产品
EMI/RFI 抑制 12,043 产品
电磁干扰 (EMI) 或射频干扰 (RFI) 是电气系统的一种恼人属性。达到一定的严重程度,这些干扰可以造成附近的电子设备发生故障。 在美国,FCC 规定了一台设备允许辐射的总功率。如果超出了限制,产品可能无法上市,从而导致代价高昂的重新设计和审核。因此,处理 EMI 或 RFI 的时候,预防远比治理合算。在设计过程中全面考虑所有的辐射源(电缆、较长的 PCB 走线、以及不足的去耦电容)可以减少或消除产品在临近上市前进行 EMI/RFI 抑制的可能。 由于电磁辐射无法通过导体传播,因此防止 EMI 的最为简单和常见的方法是将电子系统放置在一个金属机箱或外壳中,以其作为护盾。严格说来,这样不能消除辐射源,但是能够防止辐射“泄漏”到外部世界。 铁氧体磁珠(或电抗器)是一种广泛用于防止 EMI/RFI 的电子过滤元器件。电抗器通常安装在一条接入系统的电缆上,防止其无意中成为辐射装置。电抗器不仅能防止不需要的辐射,还能抵抗其他不需要的电磁干扰源。.
-
LED 和 LED 照明
52,021 产品
LED 和 LED 照明 52,021 产品
发光二极管 (LED) 是通过固态物质(主要是半导体)并利用固态照明技术产生光的器件。这使得它们区别于其他光源,如白炽灯(通过真空)或紧凑型荧光灯(通过气体)。LED 产生光的根本原理是带间重组或辐射。 作为二极管,通过 LED 的电流仅单向运动。电流经过半导体时,电子从一端快速运动到另一端的带正电空穴。电子与空穴相互作用时就产生了光。 LED 发明于 1962 年,当时的 LED 是红色的,且用作电子产品的信号灯。进入 20 世纪 70 年代后,又出现了绿色和黄色的 LED,为计算器和交通信号灯等设备提供了便利。到 1993 年,发明了首个高亮度的蓝色 LED。自红色 LED 之后,该发现拓大了 LED 产生光(甚至有白色光)的范围;而蓝色和绿色是光的基本颜色。 LED 照明的例子有:微型 LED(可直接安装在电路板上的现成部件,如电话信号装置)、大功率 LED(该部件可发出较强的光,如 LED 光带),以及专用 LED (如广告牌)。 .
-
二极管、晶体管及晶闸管
115,404 产品
二极管、晶体管及晶闸管 115,404 产品
二极管、晶体管和晶闸管全都属于半导体设备。二极管和晶体管构成了现代个人计算机和移动电子设备的基础。它们在整个电子行业中的应用十分广泛。几乎所有电子系统的运行都离不开它们。 二极管是一个双端子设备。二极管无处不在,P 型和 N 型半导体相互之间直接相连。对正极施加正电压不会产生大电流,除非超过二极管阈值电压。超出阈值电压后,将允许电流从正极流到负极,但大多数情况下,二极管会阻止电流从负极流向正极。二极管可用于交流-直流变压器、无线电、静电放电 (ESD) 电路,以及光源等。 晶体管可能是所有半导体设备中最普遍存在的一种元器件。这些三端子设备可以组成双极 (BJT) 形式,或者更常见的是作为互补金属氧化物半导体 (CMOS)。相邻的 N 型和 P 型半导体以 PNP 或 NPN 形式组合起来便形成了晶体管。晶体管以多种方式连接,可形成特定电路。一般来说,将电压施加在栅极端子上可以让电流在设备内流动,在这里晶体管的作用类似于开关。它们可用于数字系统,来实现逻辑门和存储数据。模拟电路使用晶体管组成放大器和振荡器。 晶闸管是另一种三端子半导体设备,可作为双稳态开关,栅极充电后即可导通,施加正向偏压可持续导通。晶闸管由四个相邻的 NPNP 或 PNPN 形式的半导体组成。它们通常用于功率相对较大的电路。与晶体管不同,晶闸管只能作为数字开关。.
-
传感器
35,039 产品
传感器 35,039 产品
传感器这种设备可用于测量某种环境的物理特性或电气特性并将信号转换为另一种可被人或机器读取或阐释的信号。这类设备称为转换器,是指其可将一种信号转换成另一种信号。目前全球各地都在使用传感器。在当今电子时代下大部分传感器一般是将各种信号转换成可被某种电路识别的电脉冲。 传感器的灵敏度和范围通常是评估传感器的标准。灵敏度可采用传感器的分辨率进行测量。由于人们生活的环境是一种模拟的连续性环境,传感器无法完美地提供外界环境的信息,但可以提供大致的信息。传感器可测量相关变化,用于更改传感器输出结果的变化量被称为分辨率。灵敏度视应用的差异而不同。不过在分辨率和测量范围之间通常会有一个平衡点。范围是指最小输入值至最大输入值的区域,范围决定了相应的输出信号,这种输出信号可准确代表输入值。当输入值超过范围时,传感器可能提供不准确的输出信号(在受损程度很小情况下),也可能被损坏,在最糟糕的情况下甚至可能被完全毁坏。.
- 35,039 产品
-
- Fan Controllers (288)
- Sensor Accessories (1,191)
- Sensor and Gateway Kits (16)
- Smoke Detectors (90)
- Strain Gages (1)
- 专用传感器 (996)
- 传感器开发电路板和套件 (2,681)
- 光电传感器 (538)
- 力传感器和载荷传感器 (243)
- 加速度计 (461)
- 工业用压力传感器 (2,990)
- 影像传感器 (897)
- 恒温器 (1,695)
- 板上贴装压力传感器 (3,767)
- 流量传感器 (186)
- 温度及湿度传感器 (3,353)
- 热敏电阻 (7,085)
- 环境光线传感器 (170)
- 电流传感器 (1,482)
- 磁阻传感器 (150)
- 空气质量传感器 (259)
- 被动红外传感器 (366)
- 角度和线性位置传感器 (1,748)
- 近距传感器 (1,340)
- 陀螺仪 (70)
- 霍尔效应传感器 (2,775)
- 颜色传感器 (31)
-
Level Sensors
-
光电子
21,938 产品
光电子 21,938 产品
光电器件对电信号和光信号进行来回转换。CMOS 器件的广泛应用使模拟信号和数字信号易于处理,可以电子形式存储。不过,光信号在高速和远距离传输上具有明显优势。 在将电信号转换成光信号上有两种重要技术:发光二极管 (LED) 与激光。LED 利用电流流经 PN 结发出光子。PN 结经过设计可发出任何所需的光。LED 的制造成本相对较低,可生产出尺寸较小的 LED。激光也可以将电转换成可见光,不过可以产生相干的、光谱较纯且更强的光源。激光的耗电比 LED 高。激光二极管是一种兼具激光和 LED 特性的器件。将光信号转换成电信号是通过光电二极管或光电池实现的。 许多光电子系统模拟对应的纯电子系统。比如,光电开关、收发器和多路复用器。它们具有相同的功能,但有的具有光输入端,有的具有光输出端,或二者兼具。这些光电子系统由 LED、激光、激光二极管和光检测器构成。不过逻辑操作和存储始终由电子完成。.
-
其他
10,286 产品
其他 10,286 产品
其他包括自定义和杂项部分类别中进一步指定的大类。.
- 10,286 产品
-
可编程器件
10,706 产品
可编程器件 10,706 产品
无线充电又称感应充电,利用两个电感线圈的变压器耦合将能量从充电站传递到无线设备。充电站电源辐射无线设备接收到的能量,直接运行设备或通过电池充电器电路将能量储存在电池中。 充电站为感应充电器,包括称为发送器线圈的线圈。高频交流通过充电器送入线圈中。通过将无线设备的接收器线圈放置到靠近发送器线圈的地方,就形成了变压器,并在接收器线圈中产生电流。接收器线圈耦合的能力取决于两个线圈之间的物质和距离。选择具备谐振特性、以交流频率运行的接收器线圈可增加距离。 无线充电的主要优点是无需导电连接器。这使充电连接进行绝缘处理,在医疗或危险环境中应用时,形成安全性较高的设备。绝缘连接还能避免因接触产生腐蚀作用。在耐用性提高的同时,不会发生连接器/接触故障。主要缺点是效率较低,发生加热的可能性较低。由于连接中较小功率进行耦合,故而充电较慢。无线充电还要求使用昂贵组件。.
-
多媒体
340 产品
多媒体 340 产品
多媒体是互动式通信模式,集成文本、图像、声音、动画和视频。数据可采用电子或数字方式传输。多媒体可用于工程、医药、数学和科研以及娱乐领域。从根本上而言,多媒体系统须受计算机控制,是集成式数字化互动系统。 文本是多媒体的核心组成元素之一,为多媒体的功能之一,可用于表达或强调特定信息。为进一步增强用户界面,图像经常伴随文本。这类图像格式和文件扩展名包括 JPEG 与 PNG。视觉效应经常通过 Photoshop 等设计软件得以强化。 多媒体的另一个重要组成元素是音频。常见的音频格式有 MP3、WMA、Wave、MIDI 和 RealAudio。在线使用时,压缩格式通常可缩短下载时间,串流音频用于轻松播放音频内容。 与音频类似,现在随时可用的视频格式有 Flash、MPEG、AVI、WMV 和 QuickTime 。不过,这些视频格式可能要求用户的浏览器预先安装了某些资源。 动画元素也被广泛用于互动方面。这通常采用 Flash 格式。FLV 文件可以传输至 SWF 电影,动画可以利用 ActionScript 代码生成。 多媒体有多种优势。它具有沉浸式功能,与传统方法相比是一种可以更有效地传送信息的理想介质。由于多媒体可灵活地适应不同环境,因此可有效传递知识。此外,多媒体的多感官应用功能可与用户产生互动。多媒体的缺点包括对用户有不利影响(沉迷网络、耗时和认知超负荷);它缺少架构,采用非参与的形式(用户无法进行互动)。 .
- 340 产品
-
太阳能
73 产品
太阳能 73 产品
太阳能设备是用于太阳能发电系统的各种组件。它们被用于替代能源、离网应用或需要太阳能的任何产品。太阳能电池是将太阳辐射转化为电能的半导体元器件。它们通过光伏效应实现这一转化,这是一种电化学现象,即电子因为吸收了太阳光而被激发并脱离自己的轨道。它们或者以热的形式消散能量,或者通过流过电池和所连电路的电极降低势能并返回其轨道。电池按阵列布置,以获得被称为太阳能电池板所需的电压和电流特性。这种电池板可以包含二极管,以确保电流在正确的方向上流动,并且电池可以在遮蔽效应期间同时工作。 专用的电池充电器集成电路是专门为通过太阳能电源为电池充电而设计的。这种设备具有所使用的电池化学中常见的充电特性,通常需要支持较大的太阳能电池板电压范围,因为其电压取决于太阳光的强度。这种设备可以结合不同的充电模式,甚至特殊充电特性,以考虑电池老化问题。 与太阳能相关联的其他特殊组件包括按设计直接连接到太阳能电池板的连接器。这些连接器通常非常坚固,可防水,旨在处理屋顶或可以使用太阳能电池板的类似环境中可能出现的极端条件。整流二极管可用于并联连接太阳能电池板,而不会出现遮蔽问题造成的反向偏压效应。可使用输入电压规格与不同太阳能电池板配置一致的电源稳压器,将电池板高度可变的未调直流电压输出转换为稳定的调节电压。.
- 73 产品
-
套件及工具
8,955 产品
套件及工具 8,955 产品
电子套件是用于设计和开发电子设备的元器件包。套件各不相同,具体取决于针对的应用,但大多数都包含元器件、原理图、组装程序和原型电路板。某些套件设计用于开发单个项目,而另外一些则可用于开发多种项目。套件及工具十分适合进行培训、执行实验,以及创建原型和项目演示。从更广的角度来看,套件及工具涵盖了多种软件和硬件元器件,包括指南、元器件套件、PCB 原型电路板、组装工具和开发工具。 元器件套件是具有使用价值的电子元器件基本包。有不同类型的元器件套件,包括:电容器套件、电阻器套件、半导体套件和电感器套件。PCB 原型套件具有不同的设计,十分适合用于培训和创建项目演示。开发套件和工具在软件和嵌入式系统开发中有着广泛的应用。软件开发工具通常提供完整的应用创建平台,其配置包括硬件平台、软件框架和操作系统。 套件及工具在集成系统和嵌入式项目开发中具有多种应用。大多数均设计用于初学者和有经验的用户。.
-
存储器
19,934 产品
存储器 19,934 产品
存储器是可存储及读取数字信息的任何设备。它与中央处理器 (CPU) 和存储(也保存数字信息)都是任何电脑系统的重要组成部分。从传统上来说,存储器保存当前 CPU 程序所需且不能在 CPU 缓存中存储的数据。将它与存储作对比,后者通常用于静态数据的长期存储。 存储器具有几个重要特征。容量是存储器可存储的最大位数,通常以千兆字节 (GiB) 为衡量单位。速度是存储器在读取和/或书写操作方面每秒可达到的最大位数,通常以每秒千兆字节为衡量单位。等待时间说明存储器对读取或书写请求的反应速度,通常约为十亿分之几十秒 (ns)。 当今最常见的存储器技术是动态随机存取存储器,即 DRAM。DRAM 是易失性存储器,它意味着,如果电源被切断,所存储的信息将不会被保留。有几种 DRAM 子类别,每种都在某些应用上具有优势。从传统上来说,个人电脑以及服务器上均可找到双倍速率 (DDR) 存储器。对手机、平板设备和上网本等移动和嵌入应用而言,低电压 DDR (LPDDR) 是足够的。图形 DDR (GDDR) 是高性能存储器 ,主要用于图形工作站或显卡。.
-
射频和微波
19,757 产品
射频和微波 19,757 产品
射频和微波器件包含广阔领域的无线通信。任何元件都能在射频/微波频率下工作,这样的设备即便无法清晰地发送或接收无线数据,也可以认为是射频或微波器件。 射频和微波器件的一大类别包括 BJT 和 MOSFET。在射频频率下,它们是有效发射功率的专业晶体管。在天线出现之前,射频 BJT/MOSFET 是发射器的最后一个阶段。为了获得更高的性能,这些晶体管通常使用较先进的半导体工艺制造而成。 对于较大的射频系统,有许多其他十分重要的射频器件可用作构建模块。衰减器可降低一定量的输入功率。混频器可使载体和基带信号输入进行相乘。射频放大器使功率具有一个窄带频率范围。射频二极管可用于包络检波或作为一个低质量的混频器。 使用 802.11、蓝牙、GPS 和其他无线协议来实现系统的零件也可认为是射频和微波类别的设备。这些复杂的设备集成完整实现系统所需的射频前端、基带处理/滤波和数字后端。例如,802.
-
嵌入式控制器和系统
没有产品
嵌入式控制器和系统 没有产品
Arrow.com 是一家来自行业领先制造商的嵌入式控制器和系统的授权分销商。您可以在下方找到产品线的规格表、价格和库存信息。可按零件编号、价格、库存、制造商等多种条件进行排序。.
- 没有产品
-
工具
10,783 产品
工具 10,783 产品
Arrow.com是行业领先制造商工具的授权经销商。您可以在下方找到产品线的技术规格表、价格和库存信息。可按零件编号、价格、库存、制造商等多种条件进行排序。.
-
开发系统
865 产品
开发系统 865 产品
目前,使用微处理器 (MPU) 或微型控制器 (MCU) 来进行的任何系统开发都需要使用开发系统。这些工具由开发软硬件的设计工程师使用。它们有助于测试和调试某项设计及其开发和支持。同时,它们使得设计人员能够更加方便地去实施、验证和调试所开发的系统。 任何开发系统中都存在一个目标概念。目标是指软件或硬件不断运行的目的(在可编程逻辑情况下)。该目标可以是设计运行所在的实际硬件和软件环境,也可以是模拟此环境的硬件或软件机器。 如果将实际最终目标用于设计中,许多系统都会内置专用接口以方便访问。它们包括 JTAG 等物理接口,此类接口允许通过边界扫描这一技术来访问微处理器的子系统和输入/输出。还可将物理调试模块内置到 MPU 或 MCU ..
-
微控制器及处理器
52,263 产品
微控制器及处理器 52,263 产品
微控制器和处理器是包含中央处理单元 (CPU) 和其他支持性电路的半导体设备。它用于计算机和需要运算能力的相似设备中(例如,手机)。如今它们用于各式各样的产品 — 从微波炉到卫星,并通常用于被称为数位板、主板、控制器或母板的电路中。 微控制器是一种特殊的面向 CPU 的芯片,通常用于受成本、功耗和尺寸影响的内嵌应用。它往往拥有用以运行其应用代码的集成存储器和内嵌式外围设备,如串联端口、定时器和 PWM 数字输出。许多微控制器带有持久性存储器(电气拭除式可编程只读存储器和闪速存储器),以在断电后存储其代码。它通常具有较低的性能处理能力、较低的 CPU 指令周期时钟频率和 8、16 或 32 位指令集。微控制器通常针对特定市场,它拥有的板上外部功能适合该种类型产品的要求。 绝大多数情况下处理器指微处理器。它与微控制器不同,微处理器注重性能而非应用。相比微控制器,它通常具有较少的外部设备和内部功能,为可能在那种类型微控制器上运行的软件算法加速。这可能包括内部存储器缓存、复杂数据和指令总线、复杂内部指令单元(管线)、算法指令单元 (ALU) 和监控电路。现代的微处理器可包含用于特殊算法(例如,H.264 视频编码解码器)或图形处理的硬件加速器。它甚至可处理用于多处理器结构的特殊指令集和接口。指令集可以是 32 位、64 位或甚至宽达数百位的超长字指令集。 由于手机和平板电脑的出现,如今的处理器已经模糊了微控制器和微处理器之间的界限。现在,许多功率极低的处理器具有了高水平的外部集成性并甚至拥有多处理器配置。随着技术进步和对更小更高度集成系统的需求不断上升,这种趋势将继续发展。但在有些产品中性能才是关键,专用于这些产品的处理芯片也一直有其市场,并且从结构层面,拥有一个存在于多个设备中的系统也属合理,例如,用于管理散热或应用灵活性。.
-
振荡器及晶体
64,061 产品
振荡器及晶体 64,061 产品
振荡器是一种产生通常为正弦波或方波的周期性振荡输出的机械或电子装置。晶体是一种无源组件,也可产生周期性振荡输出,但频率通带较窄。振荡器及晶体常常在数字集成电路中用于提供准确的时钟源。尽管晶体频率可以从高千赫到低千赫,但锁相环路 (PLL) 可将输入频率准确地相乘为高 MHz 和低 GHz 范围,这些频率在时钟高速电路中有用。 主要有两种类型的振荡器:线性和非线性。线性振荡器可产生正弦输出电压且由运算放大器 (op-amp) 或通过电感器或电容器布置在反馈回路中的单个晶闸管构成。非线性振荡器通常采用数字元器件和电容器。一个示例是环形振荡器,其由奇数个串联的逆变器级联而成。 晶体是一种使用机械共振来实现极为精确的频率输出的压电式装置。最常见的水晶材料是石英,但可使用不同的压电材料。水晶的电气性质可利用理想的电阻器、电感器和电容器通过特征化来建模。.
-
接线及电缆
89,522 产品
接线及电缆 89,522 产品
接线及电缆是计算机和电子设备普遍使用的零部件。它们实现了系统与系统或者系统内部的电力和信号连接。电缆和接线可以通过连接器或插头连接到系统,电缆可以连接到其他电缆。重要的电缆规格包括连接器类型、长度、导电体数量、屏蔽(如有)和功率额定。 现在市面上有几种非常常见的电缆。同轴电缆用于高速数字和射频信号传输。通用串行总线 (USB) 电缆常用于将外围设备连接至计算机和其他消费电子产品。以太网电缆用于实施有线局域网 (LAN)。柔性扁平电缆是系统内用来提供连接的多导体电缆。光纤电缆携带轻波信号,而不是电压,用于吞吐量非常高的数据传输。 电缆配件有助于帮助管理大量电缆。电缆钳及夹、扎线带和配线槽可帮助将混乱的电缆整理清楚。电缆标志和导电体标记套有助于区分组内相似的电缆。.
-
控制器
481 产品
控制器 481 产品
控制器是用于控制电气或机电子系统的任何电气元器件。控制器的主要好处是,它是为与特定技术配合使用而明确设计的专用电子器件。它可以直接管理过程,为主系统计算机分担负载。控制器主要可分为两个种类:信号控制器和电源控制器。 信号控制器专门用于执行一个或多个通信协议。举例而言,几乎每个CPU或AP都有一个集成存储器控制器子系统,用于管理处理器与主存储器的交互。它处理着许多重要的功能,如排队、线程访问控制和地址解析等,以便不消耗CPU资源。一些控制器要简单得多,如PWM控制器,但仍然起到分担部分复杂性的作用。控制器也含有专门的硬件,以满足通信协议的电气要求。 电源控制器是略有不同,因为它们不一定像信号控制器那样复杂。但是,它们可以管理大电压或电流电源。标准的CPU无法为所连接的元器件提供几十或几百或几千瓦特的功率。电源控制器也包含高功率额定的专用硬件,例如功率FET和二极管、变压器、铁磁芯电感器等。.
-
收发器
5,655 产品
收发器 5,655 产品
收发器是用于特殊用途的集成电路,让微处理器系统能够在各类不同的协议中通过接口标准进行通信。这类协议包括以太网、CAN 总线和令牌环网等串行网络接口。也可能包含 RS232、USB 和 Firewire 等外设接口。SATA、PCIe、HDMI、Thunderbolt 和 SDI 等现代化高速串行接口具备特殊的模拟和时钟电路,以适应极高的比特率和较长的线缆长度。收发器也可内建于微处理器和 FPGA 中,与板载或系统背板上的其他设备连接。 以太网收发器也被称为“以太网 PHY”。这与开放系统互联 (OSI) 七层模型的物理层有关。PHY(物理)层融合控制、计时、调制、信号调节和接口转换,以便在以太网线缆上实现节点互联。其中包括线缆和光纤,但也存在在无线介质上执行类似联网的其他方式。 收发器执行物理信号转换,从标准逻辑或 LVDS 接口到较高电压变动(例如 RS232)、低压差动转换 (USB) 或差动电流模式逻辑 (CML) 等其他形式。由于高频转降、损失和其他过滤效应,物理介质可能会产生振幅和相位失真。这些问题可通过发射器中的信号频应预矫和接收器中的均衡来加以适应。 高速串行收发器将包含锁相回路 (PLL)、压控振荡器 (VCO) 和字同步算法,恢复和重建数据时钟(重复计时)。特殊的位编码可用于确保时钟恢复具备充足的边缘过渡,同时限制或消除数据传输可能导致的任何依赖于模式的直流偏移(如曼彻斯特编码)。 现代总线标准使用与数据传输平行的串行通道,称为“巷道”或“频道”。高速逻辑复用器和多路分配器使用并行字,并将其分解为串行化数据流(串化器和解串器)。收发器通常显示为一系列子系统。物理介质接入 (PMA) 模块处理模拟接口。物理编码子层 (PCS) 是编码、数据置乱、校准、串化和解串化子系统。时钟管理单元 (CMU) 包含时钟及数据恢复模块 PLL 和 VCO。使用 FIFO 作为抖动缓冲区,可解决抖动问题,并包含附加电路,用于在多收发器接口连接中管理频道。.
-
放大器
33,540 产品
放大器 33,540 产品
放大器是一种能够增加电信号幅度的电子设备。该效应被称为放大器增益。 放大器可按照等级和类型进行分类,它从真空管(阀)技术演变为基于半导体晶体管的设备。阀运行遵循的原则就是:真空中热灯丝的热离子发射受控于控制栅极。今天,它们仍用于雷达等高功率应用。半导体放大器的运行是通过将电荷载子扩散到电场控制的半导体结中,它是今天最常见的现成放大器。 放大器可根据能力对其进行分类,以有效放大电压或电流输入信号。电压放大器可放大输入电压信号,并产生更大的输出电压。电流放大器,又名转阻放大器,可感测输入端的电流,并将电压输出到负载。跨导和跨阻放大器互换了该效果,输入电压或电流分别产生更大的输出电流或电压。 放大器的一个关键性能参数就是其线性度,或它在输出端的时域内精确表示具有相同形状信号的输入的能力。其他关键性能参数包括转换速率、频率响应、噪声以及增益带宽,仅举几例。 如果输入的是正弦波形,放大器的等级表示输出信号在一个周期内的变动幅度。这就在线性度与效率之间进行了折衷。放大器的线性度越大,产品的失真就越小。相比最终放大的输出,放大器的效率用于衡量放大器的供电。专为更高效率而设计的放大器可增加输出级完全打开或者完全关闭的时间量,这可能会增大信号失真。 放大器可分为 A 类、AB 类、B 类、C 类、D 类 和 E 类。A 类的线性度最大,C 类的线性度最小。C 类不适用于音频应用,通常用于射频发射器等产品。D 类和 E 类为转换放大器,可利用含有谐波谐振器、多个电源导轨开关、互补输出技术、脉冲宽度调制 (PWM) 和三角积分调制的输出电路级来提高效率,并在输出端重构输入波形。.
-
数据采集
25,028 产品
数据采集 25,028 产品
数据采集是一个一般用语,涵盖将声音或温度等现实世界的现象转换为数字数据序列的这个过程。该过程可以细分为多个步骤并分别进行分析。 首先,物理现象必须转换为某种类型的电信号。通常,得到的信号与感应到的物理现象的量级成正比。专门用于检测特定类型物理现象的设备被称为传感器。 其次,传感器的输出被送入模数转换器 (ADC) 的输入。模数转换器转换可能是整个数据采集过程中最复杂的一步了。为了选择合适的模数转换器硬件,必须要透彻了解相关物理现象。采集音乐或语音等声音数据需要较快的采样率以避免混叠。传感器应具有足够大的输出摆幅,以满足模数转换器的动态范围,从而符合模数转换器的全方位能力。对于电池驱动的数据采集系统,数模转换器的功率应尽可能低。 在转换之后对数字数据的一些操作仍可被认为是采集过程的一部分。数据可以进行修正以补偿传感器中的已知偏压。并且数据也可以转换为更加适合通过软件分析的格式。.
-
时钟及定时
7,588 产品
时钟及定时 7,588 产品
时钟及定时设备指各种用于创建、管理、计数并分配数字时钟的元件。数字时钟是周期波形,通常为方波。所有带有存储器的数字电路需要时钟的边缘过渡,以更新并存储该流程的下个状态。这个过程称作同步,且使用时钟的过程被称为同步过程。需要时钟的应用四处可见 — 从最原始的计算设备起,人类建造的每个数字设备都依赖它。 定时基准振荡器通常可生成时钟。这是一个调谐至或可调谐至特定频率的共振电路。接通电源后,正反馈回路在共振部分的能量中循环相关的噪声能量。由于共振部分是带通滤波器,共振频率的能量将被放大,同时其他能量会被抑制,直至振荡器继续在单一频率共振为止。如果这个能量到达了振幅限度,它就变成削顶正弦波,并最终成为方波。 最简单情况下,时钟电路可由分立元件以 Hartley 或 Colpittes 振荡器电路的形式制成。这些通常并不十分准确。将晶体共振体(例如 32.768kHz 手表中的石英)放置在从输入到输出的整个反向 CMOS 缓冲器上,从而产生一个时钟(正如许多微控制器中所用),这种做法极为常见。石英晶体振荡器 (XO) 是如今最常使用的设备。基于振荡器的陶瓷表面声波 (SAW) 共振器也很常见。它有很多种不同的样式,可提供额外的准确度和控制。 许多共振器基于会随着时间、温度和电压改变性质的材料。这些特性会影响准确度、频率和牵引率(无论以何种方式,频率能够从中心共振频率调谐的程度)温度控制的晶体振荡器 (TCXO) 拥有内置的补偿网络,以降低由于温度改变造成的偏移。恒温晶体振荡器 (OCXO) 拥有内置的加热器和温度控制环路,它们可通过控制材料环境进一步提升准确度。电压控制晶体振荡器 (VCXO) 提供一个端口,该端口允许频率按照电压微调至更高或更低。 时钟参考可用于同步其他使用时钟生成器、时钟乘法器、相位锁定环路和频率合成器的频率。使用时钟缓冲器和时钟扇出分配器,可将它在 PCB 和背板周围缓冲和分配。时钟可在频域内振颤,以降低 EMI(开展频谱时钟生成器)。时钟噪声可使用抖动衰减器减弱。许多通信协议将时钟嵌入到数据转换中,供带锁相环路 (PLL) 的接收方恢复数据。随后使用时钟数据恢复 (CDR) 模块恢复数据。恢复的数据可以重新发送。与使用时钟恢复器再生的时钟同步。这为重复延长线缆和允许高速数据在极长距离内通信打下了基础。 实时时钟包含了一个计时器。该计时器累计震动次数,从而建立定时信息。它可按照当前时间进行更新,并保持准确的时间测量,其准确度与所用震荡器的准确度相同。实时时钟通常具有后备电源供电能力 — 内部和外部电源皆有。GPS 模块是供设计用的高准确度计时参考的最常见来源。GPS 模块通常提供绝对的即时信息,并可生成 1 秒定时时间(时间点)。.
-
显示器
1,251 产品
显示器 1,251 产品
显示器是实现输入信号可视化的任何技术。传统上,显示器与计算机或其他电子设备相关,而电视则与家庭娱乐相关。但它们的基础技术是相同的,现代电视本质上就是一个显示器加上一些附加的便利功能。 早期的显示器是以阴极射线管(CRT)技术为基础的。模拟输入信号控制真空管内的一个或多个电子枪。电子枪将电子引导到荧光屏上,荧光屏这时就可以观看了。大多数CRT显示器的高宽比都是4:3。CRT显示器是纯模拟技术,很大程度上已经被新技术所取代。 大多数"平板"显示器是以液晶显示器(LCD)或发光二极管(LED)技术为基础的。它们比CRT显示器更轻、更平、更节能。它们最初的形态是笔记本电脑上的黑白显示器,现在已经成为主流显示技术。平板显示器的分辨率最大,最大分辨率定义的是显示器所包含的像素的总数量。常见的显示器分辨率为1920×1080(1080)或3840×2160(4K)。几乎所有平板显示器都采用宽屏高宽比:16:10或16:9。平板显示器可以通过许多电缆格式驱动:分量视频、复合视频、VGA、DVI/HDMI、显示器端口等等。.
-
机械动力传输
222 产品
机械动力传输 222 产品
Arrow.com销售来自Molex、TE Connectivity、Desco等行业领导者的顶级机械动力传输解决方案。轴联轴器、链条、链轮、皮带、滑轮、齿轮及相关产品为由运动部件组成的系统增加功能(与电子驱动的系统相对)。这些解决方案通常用于制造业、暖通空调(HVAC)、农业等工业应用中。在选购时,需考虑应用所需符合的工业标准以及产品的强度和耐用性。立即在Arrow.
-
机电开关
48,051 产品
机电开关 48,051 产品
Arrow.com提供来自顶级制造商的机电开关,包括NKK, Honeywell, Grayhill, Omron, C&K等。采购多种类的拨片,簧片,按钮,旋转摇杆,snap action,触觉和安全联锁开关,以及数以千计适用于每个应用的其他机电开关组,。.
- 48,051 产品
-
- Contact Blocks (224)
- Dimmers (13)
- Foot Switches (21)
- Push Button Switches (6,777)
- Rocker Switches (3,838)
- Rotary Switch (3,174)
- Snap Action Switch (5,459)
- Switch Accessories (5,311)
- Switch Detector (383)
- Switch DIP (3,314)
- Switch Emergency Stop (186)
- Switch Indicators (313)
- Switch Key (524)
- Switch KeyLock (543)
- Switch Limit (2,299)
- Switch Other (429)
- Switch Piezo (86)
- Switch Reed (427)
- Switch Safety Interlock (581)
- Switch Selector (247)
- Switch Slide (1,788)
- Switch Thumb-Pushwheel (195)
- Switch Toggle (7,506)
- Tactile Switch (4,413)
-
材料、化学品及粘合剂
2,913 产品
材料、化学品及粘合剂 2,913 产品
用于产品结构中的材料、化学品及黏合剂及各种机械和化学性复合品和设备。它们也可用于产品制造或设计。当产品实地使用时,部分化学品可用于产品的日常维护。 热胶、导热脂、导热片和导热胶是该产品类型的一大分支。许多设计需要将热量从电子元件上导开并通过散热器或散热风扇组合散热。散热器通常使用热胶、导热片脂或粘合剂固定在半导体封装。在许多情况中,粘着垫附在散热器上,并通过移除非粘性标签并将散热器压在设备上的方式将粘着垫黏在半导体上。其他应用需要导热脂,以在设备和机械散热器之间提供出色的导热连接效果。 可使用专为抑制电磁辐射设计的特殊材料粘满电路,以降低它们的电磁辐射或电耦到该电路上的辐射总量。有时,功率变压器等设备需要特殊的密封用混合树脂,以固定它们的线圈。螺母和螺栓可能也需要用到胶(例如,乐泰胶),以防它们因振动而损坏。并且,配有可移动元件的机电部件可能需要润滑油。塑料轴套和保护套可能也需要加油脂,以保护它们免受环境侵袭。 在制造环节中,屏蔽袋用以储藏和运输灵敏的电子设备。制造过程需要焊丝或焊膏以及焊剂,从而让焊料附着并流入接缝处。在许多情况中,焊接或焊料流回过程可伤害温度敏感性设备,因此要使用特殊的卷带,以保护它们不受发热影响(例如 Kapton 卷带)。硅粘合剂通常用于将标签等元件黏在产品上,并且当有需要密封以阻隔环境侵袭的导管时,会使用硅密封剂。卷带通常用于固定产品中的电缆,而绝缘卷带用于保护它们免受其他导电元件的物理性电气短路。.
-
标准及特殊逻辑
37,174 产品
标准及特殊逻辑 37,174 产品
标准及特殊逻辑是指属于两种截然不同的逻辑设备类别的设备。标准逻辑设备是通用逻辑功能,且符合原始传统的 7400 系列逻辑系列。这是一系列电晶体到电晶体逻辑 (TTL),包括带有逻辑门、触发器、计数器、算术逻辑部件 (ALUs) 和总线收发器等功能的设备。随着时间的推进和技术的进步,出现了全新的更快速、高性能、电压或者甚至不同技术(比如 CMOS)的设备,它们与原来的设备具有相同的体积和功能。这让设备具有一致的引脚输出,在一些情况下,让更新的设备可取代旧的设备,且无需重新布置 PCB。这些其他设备具有不同的系列名称,如 CMOS 4000 系列,并具有相似的命名规则,让设计师可认识到逻辑功能和引脚输出。 特殊逻辑设备包括一系列广泛的组件,通常用于具有特别特征的应用,并不能将其视为与 7400 系列相似的一般设备。此类设备可支持原始 7400 系列所不包括的功能。这方面的例子包括特别技术转换、电平位移器、数字锁相环路滤波器、数字延迟元件、差别接收器和发射机。.
-
活动控制和液压传动
1,447 产品
活动控制和液压传动 1,447 产品
液压传动系统指用于将能量(大多数情况下为机械能)转换为液压能的机构(机械或机电)。该机构通常由驱动泵的原动机组成。所使用液体的压力极大地影响动力生成、控制和传动。自动化系统中机械的速度使用控制机构来调节。此类系统中的活动控制可通过使用线性致动器、电动机或液压泵来实现。 活动控制和液压传动中所使用的产品列表很大程度上是由于目标应用的设计变型。活动控制和液体传动产品包括致动器、轴承、制动器、减速器、离合器、牵引器、断链器、链轨支重轮、凸轮随动件、滑轮和链轮、链条、齿轮、齿轮衬套、电机、双向阀、液压装置、气动装置、轴环、轭、联轴器、牵引器和隔离器,以及振动器。 活动控制和液压传动产品的应用广泛,几乎涵盖某个地方需要这些产品的所有类型行业。部分广泛使用活动控制和液压传动系统的行业包括制造业、汽车装配厂、食品加工行业等行业。.
-
测试与计量
6,017 产品
测试与计量 6,017 产品
Arrow.com提供来自Rigol Technologies、Mueller Electric、Pomona、TDK、SKS和B&K Precision等行业顶级制造商的大量测试与测量产品及配件。在线选购您的电气测试设备和测量配件,包括台式电源、示波器、信号发生器、测试夹、引线和探头。您可以按制造商、产品类别和详细规格筛选,找到最适合您项目的测试与测量工具。.
-
滤波器
4,583 产品
滤波器 4,583 产品
Arrow.com 提供种类繁多的滤波器,来自TE Connectivity、TDK、Schaffner、muRata、Delta、EPCOS(TDK)等行业顶级制造商。我们提供各种类型的滤波器,从电源线和电磁干扰(EMI)滤波器到射频(RF)、声表面波(SAW)、正弦输出等,此外,我们还备有陶瓷和晶体等多种材料的滤波器。 .
-
热量管理
13,580 产品
热量管理 13,580 产品
计算机和其他电子组件通过冷却功能排去多余的热量,从而将工作温度保持在可允许的范围内。电子设备和电路产生的热量必须排走以提高工作稳定性,防止出现过早失效。电子组件通常经过特别设计,尽可能产生很少的热量。计算机和操作系统经专门设计可根据当前工作负载减少功耗和所产生的热量;不过,如不注意冷却,仍会产生较多的热量,需排走这些热量。结合使用计算机监控系统,各个区域的温度受到严密监控,冷却方法启用或关闭以保持合适的工作温度。 散热技术包括散热槽和冷却风扇,以及其他计算机冷却法,如液体冷却。当自然对流不足以排走废热时可使用风扇;风扇可安装在外部机壳、处理单元、硬盘驱动器上,或插入扩展槽。散热槽包括带有平整表面的金属结构(该结构用于确保与需冷却的组件之间进行正常的热传导)与一组可增加与空气接触的表面积的散热鳍。散热表面积越大,散热速度越快。.
-
照明解决方案
659 产品
照明解决方案 659 产品
光的作用是解决了我们看到周围世界的基本需求。不过,在不同情境下运用不同的照明,光可以发挥美学作用。 对于室内居住空间,照明解决方案旨在利用充分的针对性照明和一般性照明来创造所需的环境。例如,利用漫射白炽灯可以创造出柔和、舒适的环境。带透镜的荧光灯为功能型房间提供持续照明。 另一方面,零售空间的内饰则要求照明更强以彰显品牌形象,吸引青睐光亮陈列品的客户。温和光线逐渐变弱的普通照明和集中度高的重点照明被用于吸引人们进行更长时间的购物,而冷色灯(如 LED)提供的一致性明亮照明则给购物的人们留下划算交易的印象。轨道照明也被用于利用光线引起客户关注、促进商品销售。 办公室内饰需要考虑计算机使用等因素。照明解决方案由视觉舒适度、反射面、光幕反射和视觉任务决定。为此,采用了各种方法,如在荧光暗灯槽中使用抛物型防直射灯罩,户外照明必须考虑刺眼和光干扰情况。.
-
物料搬运、存储与包装
178 产品
物料搬运、存储与包装 178 产品
Arrow.com提供种类繁多的物料搬运、存储与包装产品,来自3M和Eaton等顶级行业制造商。选购组件袋、包装袋、信封和邮寄袋,确保您的电子产品及解决方案在存储、搬运和运输中的安全。 .
-
电子开关
9,105 产品
电子开关 9,105 产品
电子开关是属于宽泛的类别,涵括控制信号从任意数量的输入端口传递任意数量的输出端口的过程的任何设备。这些信号可能是模拟或数字信号。 数字总线开关大概是最简单的开关。开关启用时,数字状态从输入传递到输出。开关关闭时,输出处于高阻状态。略微复杂的开关是多路复用器(又称 mux)。多路复用器多路输入被选定并传递到输出的信号。多路复用器可处理模拟或数字信号。交叉点开关具备多路输出功能,可对其进行编程,以将其任何输入任意分配至任何输出。再强调一次,多路复用器可处理模拟或数字信号。 多路复用器和交叉点开关很重要,他们对电信号进行操作。在开放系统互连 (OSI) 模式方面,该类开关对第 1 层进行操作。有些数字开关对数据包而非原始比特(第 3 层)进行操作。以太网交换机或 PCIe 交换机等设备通过网络帮助将数据包引向目标节点。在这种情况下,数据包本身包含决定其输出定向的信息。.
-
电容器
454,538 产品
电容器 454,538 产品
电容器是具有两个终端的无源电气元件。这两个终端以电场形式储存电磁能量。终端与之间填充了电介质材料的两块导体板相连。电容器在它的导体板上存储电荷。被电介质分隔开的带电导电板构建出一个电场。 按照“导体-电解质-导体”三层结构中使用的物理材料对电容器进行分类。例如,使用金属-电介质-电解质材料的电容器称为电解质电容器;而金属-陶瓷-金属的电容器则称为陶瓷电容器等。 电容值是电容器的一个参数,它表示在电容器终端上施加一定电压时,能够存储的电荷总量。它的计量单位是法拉 (F)。例如,电容值翻倍即储存的电荷翻倍(终端上电压恒定时)。 电容器的最大工作电压表示使用时不应超过的电压。非极性电容器可以连接到电压的正极或负极。极性电容器必须使用封装上标明的正极端连接到电压正极。 由于电容器存在等效串联电阻 (ESR),因此当电流流经电容器时会发热。为避免过热,部分电容器额定了最大许可电流。.
-
电机
847 产品
电机 847 产品
电动机一般指利用电源(直流或交流电源)实现某种机械运动的器件。多数情况下,该机械运动是指围绕一个中心轴进行旋转运动。风扇、电动工具、吸尘器以及许多其他家用日用品都出现这样的情况。电机最常见的用途是利用磁力创造运动所需的力量。所利用的磁铁以可控制的永磁体和临时机电绕组的形式出现,是电力转换成运动所采用的方式。 电机内是技术的多次变化中常见的一些基本元件。主要的旋转装置被称为转子,连接到驱动轴上,而驱动轴则伸出电机外壳。正是这一点提供了转矩,用于所需的任何机械用途。转子装配在被称为定子的固定壳体中,这是电磁铁所在位置,也是所有线绕绕组的位置。通常配备多个独立的绕组装置,能够对实际磁场的具体时机多加控制。多数电机还配备某种控制器,通过绕组进行切换,并为转子机构提供稳定的动力。.
-
电池
1,623 产品
电池 1,623 产品
选购 Arrow.com 的精选电池和电池配件,包括 Panasonic、Adafruit、Phoenix Contact、TE Connectivity 等顶尖制造商的产品现货,随时可以发货。查找各种化学成分的可充电和不可充电电池,包括铅酸电池、碱性电池、镍氢电池、镍镉电池,以及海量精选锂离子电池。另外,还可选购电池触点、电池夹和电池盒。.
- 1,623 产品
-
电源
55,993 产品
电源 55,993 产品
在现代电子世界,电子设备数不胜数,电力需求同样大又各不相同。这些不同之处可能存在于电压需求或电流需求中,或二者兼而有之。然而,至少从消费者的角度来看,仅有单一电源可用,即标准的交流电源壁装插座。这在一定程度上说明了对现代电源模块的需求。电源模块专为提供特定的电压和电流输出而设计,通常因提供给设备的输入电力而异。这种模块既是输出装置,也是输入装置,在两者之间进行某种形式的转换或保护。 电源的供电方式多种多样。多数现代电源为开关式,这意味着它们利用功率晶体管在内部修改信号,同时保持低功耗。一些电源将交流电力信号转换成直流;这种电源一般多见于笔记本电脑和计算机设备。其他电源可能以另一种方式将直流转换成交流。随着太阳能装置的广泛应用,这种电源越来越普及。简易设计提供交流至交流转换,通常使用升压或降压变压器进行电压变换,产生相控信号。 .
-
电源管理
96,605 产品
电源管理 96,605 产品
电源管理包括用于管理产品或更大系统中电源的设备和子系统。电源管理可涉及热力管理。这或可是一种机械系统,使用散热器、导热片和风扇散去电子设备中的废能。与导管和管道系统相关的空气流动或冷却液也可能是该子系统的元素。其中可能有机电元素,包括风扇控制、用于冷却液的液压泵,以及相关的温度传感和电机控制系统。如今,许多散热解决方案使用帕尔帖组件作为设备的有源电子冷却。 电源管理也可视为某些类型的电子子系统。它可包括配电电路和线缆、维持稳定电源供应参考值的电压管理。它还可能涉及电源在系统中不同电压和电流之间转换的方式,甚至涉及直流电和交流电之间的转换。许多应用需要电源控制(例如电机速度控制器和调光器)和特殊信号切换功能,而实施这点可能需要用到过滤功能。这可能还包括向控制回路中反馈,以响应系统物理特性的变化 — 例如电机轴的角速度或机箱内的温度。 电源管理在配有电池的系统中十分重要,这些系统包括有电池和主电源或另一个电能来源(太阳能)的混合系统。电源管理子系统须确保电池安全性,因为某些电池在特定温度和负载条件下会发生爆炸。它还须确保充电电池的充电和放电循环处于要求范围之内。如果电池未按照系统的放电说明,或未按照所使用电池技术的充电要求,电池的预期寿命会大大降低。许多情况下,随着电池电量下降或如果选择了其他电源,系统的表现会发生变化。当电池电量低时,系统可能会进入省电模式,这需要主动监控电荷水平。 .
-
电路保护
107,438 产品
电路保护 107,438 产品
电路保护包括保护电路板免受过压、过流和过热情况的影响。混合式防护设备也可用于电路保护。.
-
电阻器
978,227 产品
电阻器 978,227 产品
电阻器是一个基本的电路元器件。所有的电阻器都是无源的——它们只消耗电源,从不提供电源。电阻器的两个端子之间存在电压时,电阻器会允许电流流过。电流通过欧姆定律计算:V = IR。对于给定的电压,值较大的电阻器比值较小的电阻器产生的电流少。任何实际的导体都存在一定量的电阻。 电阻器的用途数不胜数。电阻器可用于限制流过二极管的电流。电阻器可用于终结传输线,防止反射。两个电阻器可构成一个分压器,产生一个与电阻值成正比的输出电压。电阻器可为欠阻尼RLC电路增加阻尼。通用输入/输出(GPIO)收发器可以通过一个大的上拉或下拉电阻器设置输出,当GPIO被激活时,上拉或下拉电阻器会被无视。 电阻器具有很多值、形状和外形尺寸。消费类电子产品需要小而精确的电阻器。在高速应用中,最小化寄生电感和电容很重要。工业应用可能需要能够消耗大量功率的电阻器,因此这些电阻器自然也比较大。制造电阻器的技术也很多:碳复合材料、碳膜、金属膜和线绕。.
-
磁器件
81,239 产品
磁器件 81,239 产品
磁器件一般指利用磁场实现预期目的的任何电子器件。将电能转化成磁能(或相反)的标准电路组件即为电感器。因此,电感器具有独特的电气属性。由于这一特点,电感器是模拟过滤装置的重要组件,电感耦合则是变压器工作的基本原理。 虽然数字信号处理 (DSP) 变得越来越普遍,除了满足基本要求外,模拟信号滤波器还被广泛应用于无数的应用。电感器与电容器是储能的两种组件,被应用于模拟滤波器的设计。同时使用电感器和电容器,可避免使用高频组件(低通滤波器)、低频组件(高通滤波器),消除特定频率范围的信号(带止),或仅让特定频率范围的信号通过(带通)。 变压器对交流电的配电十分重要。不过,实际上变压器只是两个相互间有强烈耦合作用的电感器。降压变压器将来自输入电源的电压减少至危险度较低的等级,在企业和家庭用户中更具实用性。与此相反,升压变压器用于提高电压以实现在长距离的电线间进行更高效的电力传输。.
-
管线、管道、软管及配件
165 产品
管线、管道、软管及配件 165 产品
管线通常为用于输送气体或液体的流体材料的圆柱形导管。大多数应用拥有针对其设计的特定类型的管线,且可提供范围广泛的管线。尺寸、形式、材料和强度都极为不同。管线的材料由包括塑料、金属、玻璃和混凝土在内的材料组成。它们通常较为坚固且设计上能够耐受环境影响。工业管线直径可达数米且壁厚可达几厘米。在大多数情况下,其在工厂成型,且之后形状无法像软管那样可调整。 软管与管道之间的主要区别是灵活性。软管在设计上与管道的功能相同,因为它们可将液体和气体从 A 输送至 B,但它们可提供更高效的更改形式的手段以适合其安全环境。当然,这也有不利的一面,因为它无法使用强度更高更刚性的材料构造,但在这一点不是必需时,它拥有明显的优势。软管通常由更柔性的橡胶或塑料构成。如果应用情形需要较高的强度或者需要运输许多腐蚀性材料而不受影响时可使其具有极高的强度。.
- 165 产品
-
紧固件及硬件
24,059 产品
紧固件及硬件 24,059 产品
紧固件及硬件是为设计提供稳定性和结构的机械元器件。包括电路板间隔柱、压铆螺母柱、轴承、密封片、外壳、外壳和附件配件、支架、组装和原型化工具。套件组是可用于提供一系列零部件或特定组件的元器件。专用的安装、装配和维修工具也可以是成套的硬件项目,包括螺丝刀、扳手,钳子和刀具。 电路板间隔柱将印刷电路板(PCB)彼此固定间隔。电路板压铆螺母柱将印刷电路板牢牢固定在机箱或机身外壳上。 轴承提供低摩擦旋转或支点互连,具有多种类型,包括:球轴承、滚柱轴承、滚针轴承、线性轴承、枢轴承和滑动轴承类型。密封片将外壳密封,对接缝进行环境隔离,保持腔内的压力,隔离并降低电磁干扰(EMI)。 外壳有各种各样的形状、尺寸和材料。有壁挂式和机架安装款式。最常见的材料是聚碳酸酯、铝和钣金。外壳可指定为环境密封型,会有专用的进线/出线孔和连接器。孔可以用塞子和孔塞堵塞。也可安装铰链、拉手、插销和脚垫。支持特定外壳标准的机架可实现更大的系统容纳量和互联。元器件可以要求底座和隔离物连接到印刷电路板、面板、机架或DIN导轨通道。 .
- 24,059 产品
-
继电器
24,350 产品
继电器 24,350 产品
继电器是通过电信号而非手动打开或闭合开关来启动的机电式开关。在电子学的发展历程中,特别是电报网络的发展中,继电器占据显著地位。如今,在电路之间需要绝缘且功耗不成为主要关注点的情况下,继电器仍然适合特定应用。 继电器有多种典型的配置,但可归结为刀掷型配置。对于继电器而言,刀指开关,掷指可能的连接。最简单的继电器就是单刀单掷 (SPST) 继电器,它有两个端口(A 和 B),单刀指只有一个开关,单掷表明只有一个可能的连接(A 到 B)。断开 SPST 时,A 端口和 B 端口之间的电气连接断开。闭合 SPST 时,A 端口与 B 端口连接。单刀双掷 (SPDT) 继电器有三个端口:A、B 和 C 端口。当处于断开位置时,SPDT 继电器可能连接 A 端口和 B 端口,处于闭合位置时,SPDT 继电器可能连接 A 端口和 C 端口。双刀单掷继电器是由一个相同控制信号启动的两个 SPST 继电器。同样,双刀双掷继电器本质上是由一个相同控制信号启动的两个 SPDT 继电器。 在电磁式继电器中,通过电流启动继电器。电流产生可通过断开或连接来移动继电器衔铁的一个磁场。大功率继电器采用可两处断开连接的双断开式设计,而功率较小的继电器采用单断开式设计。.
-
编码器
1,170 产品
编码器 1,170 产品
Arrow.com 提供来自顶尖制造商的编码器,包括 TE Connectivity、Grayhill、Bourns、Omron、BI Technologies、Panasonic 和 Same Sky (formerly CUI Devices)。选购适用于所有应用的新型和热门机械、光学、磁性和电容编码器,现货供应,立即发货。 编码器是将移动或位置转换为可由电子电路或处理器系统读取的电子编码图样的器件。它们是一种传感器,可构成电动机械控制系统的一部分,就像伺服马达一样,因为它们提供一种机制来获取反馈。.
- 1,170 产品
-
衰减器
594 产品
衰减器 594 产品
衰减器是一种用于电路中的两端口电子设备,以降低特定信号的振幅而不会在输出时造成太大的失真。鉴于放大器多用于提升增益系数,因此当需要降低/减弱信号振幅时,需使用衰减器,它的增益系数通常为 1 V/V。衰减器通过抑制不想要的波形过滤电路上的噪声。在电子网络中,衰减器通常插入到负荷和源端之间。 衰减器按照不同的参数分类,这些参数包括:工作频率输入功率、最大转换损耗、工作温度范围和封装方式。在选择衰减器用于某一特定用途时,需考虑这些参数。除了参数型方法外,衰减器还可大致分成以下类别:数字可编程型、定值型和连续可变型。 衰减器常用于通信、传输线和无线电应用中,它将过强的源信号抑制到更加理想的水平,以连接到负荷。除了将输入功率降低到理想水平外,它还可提升阻抗匹配及降低噪声。为防止不良的频率鉴别,人们设计了使用非导电性电阻的衰减器。无源衰减器包含作为构造组件的分压器网络,而有源衰减器有集成的电路和晶体管。.
-
计算机产品
6,974 产品
计算机产品 6,974 产品
计算机产品指作为计算机系统部件或配件运行的任何电子设备。 处理器、内存、存储器、母板等都被视为计算机系统中的关键组件。为了能正常运行,多数计算机需要上述所有零件。虽然这些组件背后的技术随着时间的流逝不断变化,他们在计算机系统中起到的作用未曾被取代。 显示器、计算机鼠标、键盘、打印机和操纵杆等设备都属于输入/输出 (IO) 设备。本质上,这些输入/输出设备可实现特定类型的计算机输入(击键、X-Y 坐标等)或输出(显示、打印页面等)。根据计算机的用途,仅需特定的输入/输出设备。行政助理的计算机可能需要监视器、键盘、鼠标和打印机,但网络服务器则统统不需要。 网络设备是一类特殊的计算机产品。网关和网络服务器等设备使计算机能连接到同一家庭或办公室或全球各地的其他计算机(和移动设备)。网络设备通常还为计算机提供无线 (Wi-Fi) 连接。 除了此处描述的以外,还有各种其他类型的计算机产品可供选择。.
-
过程控制
121 产品
过程控制 121 产品
Arrow.com是Omron、TE Connectivity和Honeywell等领先制造商的工艺控制器及工艺控制组件的授权经销商。选购各种温度控制器、流量控制器、用于保持流量和液位的计量仪表、数百种适用于各种输入的数字和模块化工艺控制器等产品。 工艺控制组件的作用是维持系统的正常运行,确保特定工艺的输出保持在规定的范围内。这些组件通常用于保持温度、压力或流量,广泛应用于商业和工业领域。.
-
连接器
1,895,913 产品
连接器 1,895,913 产品
连接器是用于将电路连接在一起的机械器件,可提供临时或永久连接。连接器可将电气元件连接到电缆或将电缆连接到其他电缆。各种类型的连接器在易用性、电气性能、机械性能和成本方面各有优缺点。连接器成对使用,一端是凸的,另一端是凹的。 有许多定义连接器类型的特征。最重要的是引脚配置。连接器可具有少至一个信号/电源引脚(具有相关的回路导线引脚)或许多信号引脚以及多个电源和回路引脚。连接器的大小不等,可以非常小(如移动电话中使用的),也可以非常大。一些连接器已锁上以只允许沿一个方向插入。一些连接器(如 USB-C)是对称的,因此可以沿两个方向中的任一方向插入。 现今存在许多流行的连接器类型。8P8C(8 个位置、8 个导电体)连接器因用在 CAT5 和 CAT6 网络电缆上进行以太网连接而闻名。有许多类型的 USB(通用串行总线)连接器,包括 A 型和 B 型。射频连接器用于连接在 GHz 范围工作的同轴电缆,可包括 BNC 或 SMA 或其他类型。插头式连接器尺寸不一,利用它可将接线或扁平电缆连接到母板。.
- 1,895,913 产品
-
通信
4,502 产品
通信 4,502 产品
通信设备被广泛的应用于电子通信系统的各个方面。这些设备可用于信息接口系统、信道处理系统以及信号收发子系统等。同时,通信设备还可将承载信息的物理信号转换成电子信号。在某些场景中,它们可能用于本地传感器与信号收发子系统之间的电子信号处理,如可将信号封装成更可利于传输的格式。这些设备还可将数据以电磁波频谱的形式进行数据的转换与收发。 通信系统包括有线连接的系统,这种系统以线缆作为物理信号的传输媒介。当然还有无线系统,采用高频,通过微波宽带系统进行信号传输。还可以使用红外 LED 光收发器接口甚至是光纤。通信领域的信号主要分为两类:数字信号与模拟信号。传输与接收的数字信号通常调制编码为二进制序列,其中特殊标志是由振幅和相位的组合。模拟信号系统收发的数据是经过调制的连续信号,该信号在高频波段与未调制的基带信号之间向上或向下转换。 用于通信系统的传感器包括传声器、扩音器、超声波传感器、图像传感器,还包括特定用途的传感器,如用于环境监控、地理位置监控、移动侦测的传感器。许多系统通信主要还适用于事件控制与数据传输。例如,远程控制设备。通常音频和图像信息需要经过压缩或解压才能满足传输媒介的带宽要求,而这些操作需要采用编码或解码设备,如 h.264 编码器。 信道信号处理通常将数据信号封装成数据帧的形式,数据帧中包含有多层的数据报,每层数据报都包括带数据正确性校验 (CRCs)、误差校验 (FEC) 以及数据加密 (Ipsec) 的数据流控制信息(报头)和信道控制信息。这类设备包括以太网 MAC、数字信号处理器 (DSP)、调制解调器,甚至是内含 TCP/IP 服务的普通 CPU 等。 发射器与接收器,如集成电路与专门设计的符合通信标准的无源器件,需要在所采用的物理传输介质中进行信号收发。这其中包括放大器、振荡器、VCXO、过滤装置、变压器、连接器,甚至是特殊用途的低噪电源。.
-
音频组件
4,170 产品
音频组件 4,170 产品
音频组件是音频系统中使用的各类设备。它包括在声能和电信号之间转换的转换器。麦克风将气压震动转换成电信号。扬声器和其他设备将电信号转换成机械运动,由此发出声音。按照采用的工作原理不同,转换器在设计和制造方面存在差异。 常见的麦克风类型包括:电容型/静电型、压电型、动圈式和微型机电型 (MEM)。静电型麦克风利用压力变化造成的电压变化。压电型麦克风运用声压变化向压电材料施加压力,进而产生电压。微型机电型麦克风通常根据震动情况机械性改变敏感元件的电容量。适用所有这些类型的麦克风的例子之一是喉部麦克风或喉头送话器。这是一种特殊的接触式麦克风。它紧靠着佩戴者的喉咙,直接接触语音振动,并能够在极为嘈杂的环境中工作。 扬声器有各种各样的功率级别、形状和类型。它们按串联电阻值区分规格,从 3 欧姆到 6 千欧姆以上。它们按照连续功率级别、最高功率级别和频率范围进行分级。机械特性影响了麦克风的线性度。非线性度会产生参数震动和谐波失真。这两项会降低声音转换的保真度。失真通常根据正弦波激源显示为电源输出的百分数。膜片或声学振动表面有可能在其边界拥有非线性区域,而对于动圈型,则位于运动范围的极限处。由于气体容积排量低,压电式扬声器通常在低频方面表现不佳。 麦克风的方向性是其对音频信号敏感度的衡量标准。这些信号接收自以它的中心轴为参照物的不同角度。例如,全方向麦克风可探测到来自任何方向的声音,但双向麦克风无法侦测到源自其膜片侧面的声音。还有使用大批超声换能器的方向性麦克风。换能器发出超过音频范围的调制频率,当遇到固体(例如人体)时会解调,从而制造原始音频。这个过程称为参数相互作用,并且使用这种原理的扬声器有时被称为参量扬声器。它可以在极为嘈杂的环境中工作,并且可在 500 米范围内工作。.
- 4,170 产品
-
驱动器及接口
26,600 产品
驱动器及接口 26,600 产品
驱动器及接口是可用于通用传输和接收的各类设备的统称。 驱动器是专用的变送器。它们经过优化,可驱动某个特定的技术系列或通信标准。驱动器元器件简化总体系统的设计。由于驱动器元器件实施所有相关的协议和电气要求,因此无需由主系统提供。例如,LED 驱动器元器件让 CPU/AP GPIO 无需满足高电流来源/电流宿需求,而由驱动器元器件来承担。 接口是比驱动器更为普遍的术语。和驱动器元器件一样,接口元器件简化总体系统设计。部分接口元器件可能包含驱动器和接收器(收发器)。收发器是多功能的元器件,可用于实施通信网络,甚至可作为转发器。另一类接口元器件则是扩展器。实质上,扩展器对单根总线进行多路复用,下游则有众多的额外总线。还有一类接口元器件是总线终止器。高速信号必须经过适当的电源或接地阻抗(或中距离阻抗)加以终止,而终止元器件则为数十个离散的电阻器和电容器提供结构紧凑的备选方案。当然,市场中还有其他数十种类型的接口元器件。.