这一切都始于十多年前,优秀运动员想要监测自己的表现并尽可能少费周折,体育运动手表的"无线化"就是为了争夺这个看上去似乎相当狭窄的市场。
Polar、Suunto 和 Garmin 品牌的运动手表增加了无线 RF 芯片、 心率传感器 和 快闪存储器 ,用来存储数据。训练结束时,运动员将数据下载到电脑或苹果电脑上进行审查和分析。
这种基本的手表到电脑的初始阶段已经开始迅速成长为一个非常广泛的产品,从手表到发带再到鞋子、衣服甚至内衣,各种价位都有而且功能更加复杂。使用场景也已经不断演进和转向,在高端市场为精英阶层提供实时可操作的数据并使用社交媒体为大众市场提供动力支持。
在可穿戴式传感器的前沿,是一台连续动态血糖监测仪(CGM)的原型机,由位于加利福尼亚州的 Glucovation 公司设计,其中不仅包括硬件而且还有用于解释数据的复杂软件。CGM 使用微创性的 5mm 微针来收集数据,并可在腹部或手臂留置一周而没有任何不适。
在像环法自行车赛这样的专业体育赛事中,CGMS 可以用于避免运动员因血糖水平急速下降而造成的体力快速下降以及头昏眼花和眩晕的感觉。该传感器不是医疗设备等级,也就是意味着它的制造成本相当低。也许更重要的一点是,它可以用于其他非医疗应用领域的血糖监测,如监测糖尿病前期的身体状况。
在体育赛事中,需要对实时数据进行价值分析,这种场合的通信方案颇具挑战性。虽然在芯片上运行的 蓝牙 智能协议功耗超低,如 Nordic Semiconductor 和 Texas Instruments 的芯片,适合于短至中等距离,而像 Wi-Fi 这种适宜于更长距离的技术,可能必须连接到一个控制中心。
可穿戴式系统可以采用双芯片解决方案,包括一个超低功耗 (ULP)无线芯片和一个同样的低功耗的 16 位微处理器,或者,一个片上系统 (SoC)集成了一个多协议 2.4GHz 的无线电和一个基于 ARM Cortex-M0 闪存容量为 256 KB的 32 位处理器。处理器必须足够强大,才能监测 SoC 的操作及运行 CGM 算法,该算法可以将原始的血糖数据转化为可行性信息。
可穿戴、无线健身监测技术不只是优秀运动员感兴趣的事。其应用范围真的很大,往往结合了网络和社交媒体。
腕带设备,如 Fitbit Surge、Basis Peak 和 Garmin Vivoactive,也被纳入到一些公司为他们员工资助的各种健身计划中,这些员工通常已形成了团队。社交网络方面支持的是健身计划最艰巨的一面:动机。脸谱网和其他社交媒体网站可用于提供支持、交互性和竞争。