深入了解扬声器的规格与选择技巧

Arrow Times/March/0325-ArrowTimes-Same Sky-Header-Image-820x410

扬声器是我们听觉体验中不可或缺的组成部分,它将电信号转换成我们感知到的充满活力的声音。扬声器普遍使用于各种会发出声音的电子设备,是常见且不可或缺的产品。不过,看似简单的扬声器,仍需要去了解一下扬声器如何运作,以及其如何影响声音产生的复杂性,必须深入研究其底层机制和关键元器件。本文将全面概述扬声器在音频设计中的使用,包括其基本操作、关键规格、设计注意事项、锥体和磁铁类型等等,以及Same Sky所推出的扬声器产品特性。

扬声器的运作原理与技术规格 

扬声器的声音产生涉及电磁和机械运动之间的精确相互作用。它始于电信号,电信号是我们想要听到的音频的表现方式。该信号可以来自各种来源,例如智能手机、笔记本电脑或任何其他能够产生音频的设备。 

在扬声器内部,关键元器件开始发挥作用。核心元器件是音圈和永磁体。音圈由线制成,连接到柔性锥体或振膜。该音圈环绕着坚固的永磁体,为声音产生奠定了基础。当电信号流过扬声器的电线时,它会给音圈通电,启动一系列受电磁控制的动作。这种电能在线圈周围产生磁场,其极性与电信号的变化相一致。 

扬声器操作的本质在于这些磁场之间的相互作用,随着磁场的波动,它们交替排斥和吸引,推动音圈及其连接的锥体快速振荡。振荡运动与周围的空气分子相互作用,使它们与锥体的运动同步振动。这些振动的空气分子产生压力波,通过空气传播,最终以声音的形式到达我们的耳朵。 

在介绍扬声器操作和结构的基础知识之前,我们需要先了解设计选择扬声器时,需要考虑的各种关键规格和性能标准。

首先,声压级(SPL)的测量单位是分贝(dB),用于测量空气中声波的强度,即声音的响度。声压级受声源距离和环境条件等因素的影响。声压级也是评估各种环境中噪声水平的重要参数,从工业环境到住宅区,为噪声控制和调节提供了宝贵的信息。

最大输入的测量单位是瓦(W),是可在极短时间内使用而不会永久损坏扬声器的最大功率。标称输入功率的测量单位也是瓦(W),是扬声器在长期使用期间可以安全处理的功率。

阻抗的测量单位是欧姆(Ohm),阻抗是放大器电流流动的阻力。较低的阻抗标称值代表着扬声器消耗的功率越大。将扬声器阻抗与放大器兼容的阻抗相匹配很重要,以确保最佳性能并防止设备受到潜在损坏。匹配阻抗还有助于实现有效的功率传输,并保持音频再现的保真度。

共振频率指的是扬声器振动最有效的频率,其测量单位是赫兹(Hz),共振频率规格提供了一种大致比较不同扬声器低频响应的方法。此外,频率范围由扬声器的尺寸决定,较小的扬声器在较高频率下运行最佳,而较大的扬声器在较低频率范围内运行更佳。低频用于重低音,而中频用于语音再现。

总Q值是指Theile-Small值,可作为确定理想箱体类型的广泛参考。总Q值为0.4或更低表明扬声器最适合通风箱体。如果总Q值介于0.4和0.7之间,则建议使用密封箱体。总Q值为0.7或更高表明扬声器适合自由空气、半开放式或无限挡板设置。然而,这些准则也有例外,评估所有相关参数非常重要。 

0325-ArrowTimes-Same Sky-Article-Basic working principle

扬声器尺寸、形状、安装与测试注意事项 

一般来说,表面积较大的扬声器在相同驱动信号下会产生更大的声级,并且低频响应也更好。使用DSP预失真可以大大增强小型扬声器的性能,这种技术通常用于手机和笔记本电脑设计中。通过设计扬声器背面的外壳,可以实现少量的性能增强。 

扬声器锥体的形状通常由可用的安装空间决定,椭圆形扬声器锥体允许将更大的扬声器锥体表面积放入非方形空间。应检查扬声器的频率响应图,以确定扬声器的尺寸或形状是否对扬声器的预期性能产生不利影响。 

至于连接配置,扬声器有多种选择,具体取决于应用需求,包括导线、通孔、焊盘等。此外,扬声器可以配备各种防护等级(IP),用于处理恶劣环境中的湿气和污染物。另一方面,扬声器没有使用寿命等级,因为它们在额定规格内使用时可提供多年的可靠性能。 

在使用上述关键规格选择扬声器之后,可以进行几项额外的扬声器测量和测试,以确保扬声器正确集成到设计中并符合规格。 

首先可以测试频率响应,这是音频元器件再现可听声音范围的视觉表现方式。步进频率扫描则类似于频率响应,但专门针对混叠频率以获得更全面的频率响应。 

另一方面,测试电平与增益也相当重要,电平是确定设备可以输出多少能量的关键,增益是设备的输出电平除以设备的输入电平的测量值。此外,也需测量总谐波失真加噪声(THD+N),谐波失真是音频信号中不必要的新音调的添加。THD+N是一个方便且有说服力的单一数字性能,被广泛理解和接受。 

相位测量则用于描述从参考波形测量的周期波形,在一个周期中的正或负时间偏移。两种最常见的测量是设备输入/输出相位和通道间相位(针对系统中的多个扬声器)。摩擦与嗡嗡声则用于测试扬声器,可以检测响应低频刺激而产生的高频谐波产物的存在。 

Thiele-Small值则用于捕获被测扬声器的复数阻抗,并提供计算出的机电参数,这些参数定义扬声器驱动器的低频性能。Thiele-Small结果(包括总Q值)准确描述了扬声器和外壳之间的相互作用,对扬声器系统设计和生产测试都至关重要。扬声器阻抗是扬声器对交流(AC)信号(例如来自放大器的音频)流动的阻力的量度。它以欧姆为单位,表示扬声器对电信号的阻力。 

频率响应曲线对于扬声器相当重要,“响应”一词表示扬声器重现输入频率的能力。绘制这些数据时,它会形成一个频率响应图,以直观的方式表示扬声器产生的振幅与频率的关系。纵轴标记为声音的级别,单位为分贝(dB),横轴标记为频率,单位为赫兹(Hz)。 

0325-ArrowTimes-Same Sky-Article-Frequency response

选择理想的扬声器锥体与磁铁材料 

扬声器锥体所用的材料类型以及其他因素都会影响音质。通过聆听和实验来评估这一点比仅仅依靠数字和数据更为准确。常见锥体材料的耐用性也是需要考虑的重要因素。通常,塑料最耐用,其次是纸和布,然后是发泡材料。然而,扬声器的实际寿命取决于湿度、环境和应用细节等因素。 

用塑料制成的扬声器锥体因其耐用性,以及对灰尘和水等环境因素的抵抗力而广受欢迎。它们还易于制造且具有精确的公差,从而在减少失真和音质方面具有更好的性能。塑料振膜可快速吸收和消散机械能,表现出类似于传统纸锥的良好阻尼特性。虽然通常被称为塑料,但这些材料包含各种复合材料,成本因厚度、压制技术、尺寸和耐温性等因素而异。 

纸和布锥体以出色的音质和自阻尼而闻名,但可能会受到湿度的影响。它们由各种木纤维和棉花和羊毛等添加剂制成,混合以达到特定的声音特性。这种混合物增强了强度并弥补了弱点,从而产生了不同的声音。由于重量轻,它们主要用于大型扬声器。 

发泡材料很少用作振膜的唯一材料,通常与金属、塑料或纸等其他材料混合使用。在复合振膜中,发泡材料被加入夹层中。其主要功能是增强内部损耗,这是扬声器的关键物理特性。 

高内部损耗有助于最大限度地减少原材料固有的声音特性。例如,金属振膜的内部损耗较低,容易产生金属声。相反,纸锥具有更高的内部损耗,从而产生更自然的声音,原材料音色的影响最小。 

扬声器整体结构和性能的另一个关键组成部分是磁铁类型。首先,铁氧体磁铁,也称为陶瓷磁铁,是一种低成本磁铁,可以很好地保持其磁强度。它们很重,通常不用于需要便携性的应用。装有铁氧体磁铁的扬声器在接近最大处理能力时音质会更好。铁氧体磁铁还非常适合潮湿环境下的应用,因为它们具有天然的耐腐蚀性。 

铝镍钴(AlNiCo)磁铁是扬声器中使用的第一种磁铁,它有助于使扬声器产生平滑的经典音调。采用铝镍钴磁铁的扬声器比基于铁氧体的扬声器更昂贵,但它们不易破裂。这些磁铁在当今肯定不如钕磁铁(NdFeB)常见,但它们仍可用于需要精确调谐的高端应用。 

钕磁铁也称为稀土磁铁,可提供已知的所有永磁体中最高的磁场强度。用钕磁铁制成的扬声器具有良好的频率响应,重量轻,并且比采用铁氧体或铝镍钴磁铁的扬声器小得多。这使它们成为需要输出高声压级的小型扬声器的理想磁铁,钕磁铁的主要缺点是它们更容易破碎。 

钐钴(SmCo)磁铁由于成本较高,因此使用频率低于其他类型的磁铁。它们的主要优势是耐腐蚀,并且在极端温度变化时输出稳定,非常适合恶劣环境。它们容易破碎,强度不如钕磁铁。然而,成本仍然是它们最大的缺点。 

0325-ArrowTimes-Same Sky-Article-mounting styles

多种规格的完整扬声器系列产品 

Same Sky的扬声器产品可提供具有10毫米至205毫米的框架尺寸和72至135分贝的声压级,可提供满足客户声音要求的质量和便利性。Same Sky的扬声器选择包括各种框架形状、磁铁类型和安装方式,可快速配合客户的设计。Same Sky还可以透过一些机械和电气修改来客制化适合客户的扬声器。 

Same Sky推出的扬声器类型包括微型扬声器与标准扬声器。为了顺应小型化趋势,Same Sky提供了一系列微型扬声器,其紧凑封装尺寸小至10毫米,深度低至2毫米。Same Sky的微型扬声器的声压级为72至135 dB,阻抗额定值为4、6、8、16、20、25、32或50欧姆,谐振频率高达1700 Hz。 

作为业界的主力,Same Sky的标准扬声器专为高功率输出和可靠的性能而设计,封装尺寸范围为41至205毫米。Same Sky的标准扬声器具有78至107 dB的声压级、50至3000 Hz的谐振频率,以及4、6、8、16或32欧姆的额定阻抗。 

Same Sky提供各种锥体类型、磁铁类型、框架形状和安装方式,可让客户轻松找到适合设计需求的扬声器。另提供多种高音扬声器型号,以及专为满足IEC 60601-1-8监管标准,可配合医疗警报讯号要求而设计的医用扬声器。Same Sky还提供音频设计服务,可帮助工程师进行关键的扬声器测量和测试。欢迎到以下网址搜寻适合自己需求的扬声器:https://www.arrow.com/zh-cn/manufacturers/cui-devices/audio-components/speakers。 

结语 

了解扬声器的机制可以让工程师打造身临其境的听觉体验,本文中介绍了多种元器件和规格,可以协助客户选择合适的扬声器。然而,即使对关键扬声器参数有了更深入的了解,还需要搭配在最终设计中对所选扬声器的正确测试和测量。Same Sky推出的全系列微型扬声器和标准扬声器可满足客户多样性的需求,同时Same Sky的音频设计服务也可以为客户提供额外的帮助! 

相关新闻文章

最新消息

Sorry, your filter selection returned no results.

请仔细阅读我们近期更改的隐私政策。当按下确认键时,您已了解并同意艾睿电子的隐私政策和用户协议。

本网站需使用cookies以改善用户您的体验并进一步改进我们的网站。此处阅读了解关于网站cookies的使用以及如何禁用cookies。网页cookies和追踪功能或許用于市场分析。当您按下同意按钮,您已经了解并同意在您的设备上接受cookies,并给予网站追踪权限。更多关于如何取消网站cookies及追踪的信息,请点击下方“阅读更多”。尽管同意启用cookies追踪与否取决用户意愿,取消网页cookies及追踪可能导致网站运作或显示异常,亦或导致相关推荐广告减少。

我们尊重您的隐私。请在此阅读我们的隐私政策。