我们正在进入物联网时代,在这个时代中,数以亿计的联网设备将通过互联网以各种各样的方式与其他设备和系统进行通信。预测到 2020 年将有 120 亿至 500 亿台设备联网,但是不管最终数字如何,结果很明显:将有一个存在大量创新解决方案的新的巨大市场。MVNOs2(移动虚拟网络运营商)在推动这种转变的过程中将扮演一种中枢角色。然而,因为 M2M 设备和 Internet 的“物“ 主要需要数据连接,因此经常采用术语“托管服务提供商”和“移动虚拟网络运营商”,因为它们反映了对远程设备管理等增值服务的需要。
价值链是关键问题
要使物联网机会实现最大化,需要一个开发和部署环境,从而能够进行简单、快速的创建和坚实的部署。使用具有三个主要组成部分的常规 M2M 价值链不可能实现这一点。术语“价值链”指获取的数据被处理为可操作的实时信息时数据的价值。
物联网解决方案需要类似的功能,但是新加入者不能简单地假定,物联网应用涉及将 M2M 概念应用到新型设备和传感器。
第一组成和第二组成部分之间的接口是关键问题。需要一个部署和管理平台以配置设备、监视/管理它们的设备以及测量流量以便计费。这是基本功能。因此,部署涉及数以万计的 M2M 设备的解决方案是一项重大任务,但是对于其中消费者应用的数字通常数以百万计的物联网部署却并不可行。这意味着存在对新模型的非常强烈的明确需要。
智能手机应用
智能手机是一种物联网设备,并且依据 IDC 的调查,2013 年总共出货了十亿多部。如任何用户都知道的,配置是无缝的,并且可以从线上商店下载大量的应用:很难想到一个更好的模型。在这个案例中,使用一个自定义设计的芯片而不是无线调制解调器:昂贵,但是大量出货时却又负担得起。这些设备具有强大的计算和通信资源,并且开发人员写入到 APIs3(应用编程接口),这样就无需知晓智能手机的全部工作方式。对于产量相对较低的“常规”物联网设备,这种模型无法复制,但是要使将来的“连接世界”的机会实现最大化,需要类似的模型。
新模型
新模型保留 M2M 三个组成部分的固有功能,但是从开发人员的视角而言,它们合并到一个无缝平台中。这通过有效的分解组成部分之间的链接来实现,其中最重要的是设备和通信网络之间的接口。这样做的话就无需知道数据是如何获取和传输的:现在,它们可以写入到 API。因此,基本的物联网软件开发模型类似于智能手机的模型。
Telit 在几年前就意识到这种需要并且意识到要将创建和部署平台作为一项服务来提供这个事实。换言之,它应该来自托管服务提供商。因此,在 2011 年 7 月,我们向创建一个平台并成为事实上的托管 M2M 和物联网服务提供商迈出了第一步。我们收购了提供蜂窝数据连接服务的 Global Connect 公司,接着与 Telefonica 结成战略合作伙伴关系。Telefonica 不仅仅是领先的移动网络运营商,也是为 M2M 和物联网流量采用单独网络的少数运营商之一。
这种组合带来了一种称为 m2mAIR 的联合开发,这是一种创新概念,使开箱即用连接与全方位的增值服务组合成为可能。m2mAIR 有效地解决了 Telit 的数据监视和管理组成部分与 Telefonica 的连接服务之间的接口问题。接着又在 2013 年 1 月收购了 CrossBridge,这是便于针对 U.S.4 开发 m2mAIR 服务的一步。
客户好处
价值主张的第一部分来自这样的事实:采用一个交付实体使公司能够专注于他们的核心竞争力并简化编写创新物联网应用。对理解复杂的技术组合以及价值链的不同部分的需要消失了。应用和开发平台提供一条无缝路径来抵达应用和设备中嵌入的无线模块。远程模块管理是关键的增值服务。
第二部分由 Telit 的全方位增值服务组合来提供,主要用于远程和前瞻性地诊断网络性能和其他服务指标,以及进行故障排除。这通过使用一个电子门户来完成。远程模块管理的资产包括管理模块库存、执行移动网络诊断和前瞻性管理体验质量 (QoE) 的能力。
“提升”(Boost) 是在涉及数以亿计的设备的物联网时代中至关重要的一项增值服务。它查询现场中每个设备收到的网络服务质量,并且在必要时强制注册到具有更好性能的另一可用网络中。这意味着连接能够得到保证。“知晓”(Aware) 是一项高级可定制监视与风险管理服务,能够依据可按照您的具体需要配置的规则,持续了解整个 m2m 部署的行为。此服务还允许依据警报自动触发某些操作。
巨大潜力
在经济影响方面,物联网具有巨大的潜力。然而,物联网公司不仅仅需要考虑连接,还要考虑他们与合作伙伴如何定位以及在更广泛的价值链中如何定位。物联网顾问 Ken Figueredo:“公司需要在更广泛的价值链中考虑与合作伙伴如何定位。他们还需要构思他们的下一代产品,从而通过合作使用来自各种联网设备的数据,从新的商业模型中获益。”
合作使用来自数以百万计甚至数以亿计的设备的数据具有深远的含义,并且时间将告诉我们它是如何用于生成可操作的实时信息的,但是用它来管理智能城市中的交通似乎会是一个显而易见的领域。然而有一件事是明确的,我们正在进入一个新的信息与通信时代,因此,对于能够积极参与其中,Telit 倍感骄傲与兴奋。
Telit 的一站式商店
在成为托管 M2M 和物联网服务的领先提供商的道路中,我们于 2013 年 9 月收购了 ILS Technology 公司。这使公司扩展到独特的一站式商店:之所以独特是因为现在,它以各种方式从设备连接到云再到企业环境。这意味着 Telit 已经创建了一个无缝的端到端实体,能够向 SEM 和系统集成商提供额外的优势。这种扩展供应,以 ONE STOP.ONE SHOP(一站式商店)的名义推出市场,使物联网“即插即用”环境成为可能,将在将来的物联网时代中推动设备和应用的部署与运用。